Mess- und Prüfmittel für Industrie, Handwerk und Schule
Beim Messen und Prüfen, wird ein Merkmal mit einer bestimmten Bezugsgröße gleicher Art verglichen. Letztendlich, erhalten wir ein Ergebnis, dass eine zahlenmäßige Aussage über das zu prüfende Objekt liefert. Diese Ergebnisse, können dann auf dem Mess- und Prüfmittel entweder akustisch oder visuell dargestellt werden.
Der Unterschied zwischen Messen und Prüfen
Bei Mess- und Prüfmitteln gibt es zwei gravierende Unterschiede. Während bei Messen mit den einzelnen Messgeräten ein aussagekräftiger Wert ermittelt wird, zum Beispiel eine bestimmte Größe oder eine Länge, wird beim Prüfen lediglich der Ist- Zustand mit einem Soll- Zustand verglichen. Dieser Wert sagt aus, ob das Objekt oder der Gegenstand die zu erfüllenden Toleranzen ein hält oder nicht. Das Abschließende Ergebnis, ist kein Zahlenwert sondern lediglich ein gut oder schlecht.
Die verschiedenen Messgrößen
Geometrische Messgrößen
Sie dienen zum Messen oder Prüfen von Längen, Durchmessern,
Winkeln und Neigungen. Ja selbst die Oberflächenstruktur und Beschaffenheit, einer bestimmten Oberfläche kann mit diesen Mess- und Prüfmitteln gemessen werden. Zu geometrischen Messgrößen gehören unter anderem die
Wasserwaage, der Messschieber und das
Rautiefenmessgerät, das mit einen piezoelektrischen Sensor, der mit einer Diamantspitze versehen ist die zu messende Rauhe Oberfläche feinfühlig abtastet.
Dynamische Messgrößen
Mit dynamischen Messgrößen, werden zum Beispiel unterschiedliche Strömungsgeschwindigkeiten und Durchflussmängen, in verschiedenen Medien wie Gas oder Wasser überprüft. Auch der
Drehzahlmesser der vorwiegend zur Bestimmung der Motordrehzahl in Fahrzeugen eingesetzt wird und das
Luftströmungsmessgerät, das zum einregulieren von Lüftungsanlagen dient zählen zu dieser Messgröße.
Klimatische und Meteorologische Messgrößen
Klimatische Mess- und Prüfmittel, dienen zur Bestimmung von Feuchte, Windgeschwindigkeiten oder zum überprüfen des Drucks in der Erdatmosphäre. Das
Barometer ist hierbei eines der bekanntesten Messmittel. Auch der
Hygrometer, der zur Messung vom Wasserdampfgehalt in der Luft dient, gehört zu diesen Messmitteln.
Elektrische Messgrößen
Zu den elektrischen Mess- und Prüfmitteln, gehören Geräte mit den man Spannungen, Wiederstände oder die Leitfähigkeit von verschiedenen Stoffen messen kann. Der Spannungsprüfer oder die Digitale Stromzange, die zur Strommessung im AC und DC- Bereich verwendet wird, gehört genauso zu dieser Gruppe wie das
Oszilloskop mit dem man
den Verlauf von Gleich- oder Wechselspannungen über einen längeren Zeitraum beobachten kann und so Fehlerquellen und Spannungsspitzen analysieren kann.
Mechanische Messgrößen
Mit Mechanischen Messgrößen, zu dem unter anderem das
Manometer zählt, können sowohl die Dichte, die Härte oder die Viskosität also die Zähflüssigkeit von zum Beispiel Schmierstoffen gemessen werden. Ein besonderes Messmittel, ist hier der Härteprüfer zu nennen, der den Härtegrad selbst von Textilien Stoffen messen kann.
Thermische und kalorische Messgrößen
Zu den Thermischen Mess- und Prüfmitteln, gehören die
Thermometer. Diese unterscheidet man noch in berührende Thermometer, wie das Aussenthermomenter und das Stabthermometer und in berührungslose Thermometer. Berührungslose Thermometer, sind unter anderem das Infrarot- Thermometer und Pyrometer, was zur Messung der verschiedenen Temperaturbereiche. eingesetzt wird.
Optische und akustische Messgrößen
Optische Messtechnik, wird vorrangig in Laboren, sowie in Medizinischen Bereichen eingesetzt. Auch in der Fahrzeugindustrie kommt man um dein Einsatz der optischen Messgeräte meist nicht herum. Hier wird mittels
Stroboskope zum Beispiel der Zündzeitpunkt und andere Geschwindigkeiten ermittelt.
Chemische, biologische und medizinische Messgrößen
Zur dieser Kategorie, in der man Mess- und Prüfmittel zur Ermittlung von PH- Werten, Sauerstoffgehalt oder Chlor findet, gehören Mess und
Teststreifen. Mittels dieser Teststreifen lässt sich in Pools der Chlorgehalt des Wassers oder der
PH- Wert messen.
Sie suchen Messgeräte um Ihr Messgerät neu zu justieren?
Dann sind Sie bei Mercateo richtig. Wir bieten Ihnen neben
Kalibratoren auch noch das passende Zubehör wie
Prismen, Halter und
Auflagen für Ihre Mess- und Prüfmittel.