Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Medizinstethoskop

  Medizinstethoskop  (511 Angebote unter 27.649.614 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Medizinstethoskop“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   35   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Medizinstethoskop
^

Das Medizinstethoskop für die lebenswichtige Diagnostik

Das Medizinstethoskop als Diagnoseinstrument dient der Bewertung von Schallereignissen des menschlichen oder auch tierischen Körpers, die bei der Tätigkeit der inneren Organe des Menschen/Tieres entstehen. Zumeist werden Herz-, Lungen- und Darmgeräusche geprüft. In der Geburtshilfe können auch die Herztöne des ungeborenen Kindes überprüft werden. Überdies wird das Stethoskop bei der Blutdruckmessung zum Abhören der Geräusche in den Venen genutzt. Der Ablauf des Abhörens wird in der medizinischen Fachsprache als Auskultation bezeichnet.

Zwei verschiedene Typen des Medizinstethoskops

Akustische Medizinstethoskope

Die gängigste Art der Medizinstethoskope sind die akustischen oder klassischen Stethoskope. Durch einfache physikalische Phänomene werden Körpergeräusche besser hörbar gemacht. Sie bestehen aus 3 Basiselementen: dem Ohrbügel, dem Schlauch und dem Schalltrichter, der auch Bruststück genannt wird. Im benannten Bruststück befindet sich eine Membran, die durch Geräusche, wie z. B. Herzgeräusche, in Vibration gebracht wird. Diese Vibration wird durch eine Luftsäule im Schlauch unmittelbar an das Trommelfell des Diagnostikers weitergegeben. Das Entweichen der Schallwelle aus dem Schlauch wird durch die so genannten "Oliven" verhindert, die am Ende des Ohrbügels angebracht sind und die Gehörgänge abdichten.

Während die Farbe eines Medizinstethoskops für die Funktion unwichtig ist und nach dem persönlichen Geschmack ausgewählt werden kann, ist der Durchmesser des sogenannten Bruststücks entscheidend für den erfassten Frequenzbereich: je größer das Bruststück, desto tiefere Töne können abgehört werden - je kleiner das Bruststück, umso höhere Töne können abgehört werden. Es existieren auch Stethoskope mit zweiseitigen Bruststücken zur universellen Verwendung.
  • Leicht unter die Manschette des Blutdruckmessgerätes lässt sich das Flachkopf-Stethoskop schieben, das nur ein einseitiges Bruststück hat.
  • Gleich zwei Köpfe bietet eine Doppelkopf-Stethoskop. Dabei lässt sich das Bruststück um 180 Grad drehen und man kann problemlos zwischen Membranen und Trichtern für die Anwendung bei Erwachsenen und Kindern wechseln. Die Membranseite dient zur Auskultation von hohen Frequenzen wie Geräusche der Lunge; während niedrige Frequenzen wie Herzgeräusche mit der Trichterseite wahrgenommen werden können.
  • Ein Rappaport-Stethoskop zeichnet sich durch einen Doppelschlauch aus und ermöglicht eine optimale Schallleitung. Solche Geräte sind auch als Variante mit einem Doppelkopf erhältlich.

Elektronische Medizinstethoskope

Durch die elektronischen Medizinstethoskope, besteht die Möglichkeit den Schall elektronisch zu verstärken. Außerdem heben sie verschiedene Töne hervor und Störgeräusche werden beseitigt. Die Töne können aufgenommen und wieder abgespielt werden. Diese Form der Stethoskope ist derzeitig noch kaum verbreitet.

Übrigens...

Das Stethoskop wurde einst im Jahre 1816 von René Théophile Hyacinthe Laënnec in Frankreich entwickelt.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.