Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  > Mechanische Schutzhandschuhe

  Mechanische Schutzhandschuhe  (19.198 Angebote unter 26.957.063 Artikeln)Zum Expertenwissen

Arbeitsschutzhandschuhe von Promat
Größe
ab € 2,01*
 Paar 
Arbeitsschutzhandschuhe von Nitras
Größe
ab € 15,72*
 Packung 
Arbeitsschutzhandschuhe von Honeywell
Größe
ab € 2,56*
 Stück 
Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Mechanische Schutzhandschuhe“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   1920   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Mechanische Schutzhandschuhe
^

Montagehandschuhe - Fingerfertigkeit gepaart mit mechanischem Schutz

Je nach Anforderung werden verschiedene Materialien bei Montagehandschuhen eingesetzt. Das Material bestimmt letztlich die Schutzeigenschaften. Montagehandschuhe sind dazu geeignet, Schnitt-, Quetsch- oder Rissverletzungen vorzubeugen und trotzdem ein besonders intensives Tastgefühl und einen soliden rutschsicheren Griff aufrecht zu erhalten.

Mechanische Gefahren bannen mit den passenden Handschuhe

In vielen Bereichen ist es nötig, einen mechanischen Handschutz zu tragen, um Verletzungen zu vermeiden und trotzdem in der Lage zu sein, kleinste Teile aufzuheben und zu montieren. Damit dies möglich wird, wurden spezielle Montagehandschuhe entwickelt. Handschuhe in diesem Bereich entsprechen weitestgehend der Schutzklasse 2 der DIN EN 388 und bieten im normalen Arbeitsalltag einen ausreichenden Schutz und sind besonders abriebfest, durchstechsicher und reißfest. Wer besonderen Belastungen ausgesetzt ist, sollte darauf achten, dass vorhandene Nähte verstärkt sind und gegebenenfalls auf höhere Schutzklassifizierungen wie spezielle Schnittschutzhandschuhe zurückgreifen.

Das Material der Montagehandschuhe

Das Material der Handschuhe bestimmt die Eigenschaften. Um den passenden Montagehandschuh zu finden, ist es wichtig, ein Modell aus geeignetem Material für den jeweiligen Einsatzbereich zu wählen. Während Kevlar einen besonders guten Schnittschutz in Verbindung mit einem überaus effektiven Hitzeschutz bietet, lässt Nitril Öle und Fette nicht an Ihre Haut. Dyneemafasern sind besonders schnittfest und kommen im Elektronikbereich auf Grund ihrer fusselfreien Eigenschaften zum Einsatz. Bei Lederhandschuhen wird im Montagehandschuhbereich häufig auf Narbenleder zurück gegriffen, welches ein gutes Tastempfinden bietet und einen robusten und langlebigen Handschuh liefert.

Empfindsamkeit und Griffsicherheit

Montagehandschuhe sollen nicht nur ausreichend Schutz gegen mechanische Risiken bieten, sie sollen es auch ermöglichen, die Arbeit trotz Handschuhen präzise und genau durchführen zu können. Um kleinste Bauteile und Werkzeuge gezielt führen und aufnehmen zu können, kommt es auf ein besonders hohes Tastempfinden an den Fingerspitzen an. Ist dies gegeben, wird der Handschuh deutlich effizienter, da er während der gesamten Montagearbeit getragen werden kann, ohne zu behindern. Während es im Elektronikbereich, bei Montagen und Installationen auf das Tastempfinden ankommt, ist in anderen Bereichen eine ausreichende Griffsicherheit ohne Abrutschen entscheidend. Überall, wo grobe Arbeiten wie Blech- oder Rohrzuschnitte erfolgen müssen oder aber der sichere Transport und das Halten ausschlaggebend sind, kommen Montagehandschuhe mit Noppungen und strukturierten Griffflächen zum Einsatz, da sie eine zusätzliche Rutschhemmung erzielen.

Passform und Tragekomfort

Die richtige Handschuhgröße ist ausschlaggebend für einen guten Sitz des Handschuhs. Besonders die Flexibilität des Materials muss berücksichtigt werden. Elastische und flexible Einsätze am Handschuhrücken sorgen für eine erhöhte Beweglichkeit. Baumwollbeflockungen und atmungsaktive Gewebe gewährleisten auch nach längerer Tragezeit ein gutes Tragegefühl. Mit Bündchen versehene Stulpen lassen auch bei starken Belastungen einen optimalen Sitz zu.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.