Das Mousepad für müheloses und unverkrampftes Arbeiten
Mousepads sind spezielle Unterlagen, die in erster Linie das Reaktionsverhalten der Maus verbessern sollen. Im Laufe der Jahre wurde das Mousepad stetig weiterentwickelt, weshalb sich mittlerweile zahlreiche Mousepads in den unterschiedlichsten Größen, Formen und Variationen auf dem Markt befinden. Wer seine Mitarbeiter mit neuen Mousepads ausstatten möchte, sollte nicht nur das Mousepad als Werbemittel betrachten. Sie sollen in erster Linie der Gesundheit Ihrer Arbeitnehmer zugute kommen und Ihnen das Arbeiten erleichtern. Hierbei ist es keineswegs egal, auf welchem Mousepad die Maus oder der Trackball bewegt wird. Denn die Materialien, aus dem das Pad besteht, nehmen maßgeblichen Einfluss darauf, wie schnell und präzise sich die Maus später über den Computerbildschirm bewegt.
Verschiedene Materialien für Mousepads
Für welches Material Sie sich entscheiden, ist nicht nur eine Frage des Stils und des persönlichen Gefühls. Die Gleiteigenschaften sind entscheidend für die spätere Verwendung des Pad. Deshalb teilen einige Hersteller ihre Mousepads in Low Sense (für wenig Widerstand), Mid Sense (für mittleren Widerstand) und High Sense (für hohen Widerstand) ein.
Kunststoff-Mousepads
Die Kunststoff-Variante eines Mousepads ist die preisgünstigste Form der Unterlage. Ob als biegsame oder massive Ausführung ist vom persönlichen Geschmack abhängig. Die Textilschicht bestimmt die Gleitfähigkeit. Ist die Oberfläche sehr glatt, reagiert die Maus umso schneller. Eine grobe Oberfläche indes bietet dem Peripheriegerät deutlich mehr Widerstand und verzögert das Reaktionsverhalten.
Glas-Mousepads
Glaspads bieten durch ihre sehr glatte Oberfläche kaum Widerstand und sind zudem vor Abrieb gefeit. Diese Variante wirkt durch das Material Glas besonders edel und luxuriös. Allerdings hat dieses Material auch einige Nachteile. So ist das Glaspad nur für die Verwendung von meist älteren Kugelmäusen geeignet und auch eine Anti-Rutsch-Matte sollte zur Vorbeugung unter das Mousepad gelegt werden, damit dies nicht verrutscht.
Metall-Mousepads
Mousepads aus Metall vereinen die Eigenschaften der beiden oben genannten Modelle. Sie besitzen eine optimale Gleitfähigkeit und sind nahezu resistent gegenüber jeglicher Form von Beschädigungen. Allerdings sind Mousepads aus Metall genauso wenig für optische Mäuse geeignet wie Glaspads. Beachten Sie deshalb die Herstellerangaben und Kompatibilitätslisten.
Tipps und Tricks
Da ältere Kugelmäuse einen höheren Widerstand benötigen, eignen sich für diese Mäuse Mousepads mit einem großen Gleitwiderstand. Ideal sind hier Glaspads oder Pads mit einer gewebten Oberfläche.
Optische Mäuse benötigen im Gegensatz zu Kugelmäusen eine hohe Kontrastrate. Ideale Mousepads für diese Peripheriegeräte sind kleine Schwarzweiß-Muster. Die Farben Rot oder Blau hingegen können zu Komplikationen führen.
Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Mausunterlage, dann informieren Sie uns bitte per Formular.