Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  massband  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
Weitere Informationen zum Thema massband
^

Zum flexiblen Messen

Bandmaße sind sehr effektive und praktische Messwerkzeuge. Sie eignen sich besonders zum Ausmessen von längeren Strecken. Ihr überragender Vorteil ist ihre mechanische Flexibiltät. Dadurch wird es möglich, auch Wölbungen, Rundungen und unebene Flächen bestens in der Länge oder im Umfang zu bestimmen.

Unterschiedliche Ausführungen

Um den verschiedenen Ansprüchen gerecht zu werden, werden Bandmaße in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt.

Glasfaserbandmaß

Diese Variante ist überaus knick- und bruchsicher, also sehr stabil. Trotzdem büßen sie ihre Flexibilität nicht ein. Mit ihnen sind Sie gut ausgerüstet, wenn es um die Vermessung im Freien geht, beispielsweise in Sportvereinen, bei der Bestimmung von Baumbeständen oder bei Vermessungsarbeiten in Kommunen.

Kapselbandmaß

Bei diesem Bandmaß ist alles geordnet in einem Gehäuse untergebracht. Hierin ist das Band perfekt aufgehoben. Eine optimale Aufwicklung entsteht. In der Kapsel ist eine Trommelbremse angebracht, die ein zu schnelles Ab- und Aufrollen verhindert. So wird das Band immer gut geführt. Feststeller sorgen für eine entsprechende Bremsung und Blockierung beim Erreichen der gewünschten Bandlänge. Wenn die Kapsel zusätzlich mit einer Kurbel ausgestattet ist, wird das Aufwickeln noch einfacher. Diese Bandmaße sind für jeden zu empfehlen, da sie nicht nur eine einfache Handhabung garantieren, sondern auch gut zu transportieren und aufzubewahren sind.

Rahmenbandmaß

Hier handelt es sich um echte Profimesswerkzeuge. Ein solider Griff, der entsprechend rutschfest gestaltet und der Ergonomie der Hand angepasst ist, bringt Ihnen ausreichend Halt, um auch große Strecken mit dem Bandmaß in einer Halteposition zu bewältigen. Der Rahmen sollte aus Gründen der Stabilität aus Aluminium bestehen. Dieses Material ist robust und leicht. Eine klappbare Kurbel sorgt letztlich dafür, dass keine Behinderungen entstehen und das Bandmaß geschickt auch durch schmale Durchlässe geleitet werden kann. Außerdem lässt sich die vorhandene Öse am Anfang des Bandes hervorragend zur Befestigung nutzen, um eine Ein-Mann-Bedienung zu ermöglichen. Dieses Werkzeug ist ideal für Baumaßnahmen und in Forstbetrieben.

Stahlbandmaß und Taschenbandmaß

Stahlbandmaße sind robust, es besteht bei großen Entfernungen allerdings immer eine gewisse Knickgefahr. Diese Art von Maßbändern erleichtert Ihnen das Ausmessen in verschiedensten Situationen. Ob Sie es im Rollcontainer im Büro aufbewahren oder im Werkzeugkoffer, solche Bandmaße sind immer griffbereit und zur einfachen Messung von kurzen oder etwas längeren Distanzen perfekt geeignet. Sie lassen sich nicht nur einfach verstauen, sondern sind auch leicht und einfach anzuwenden. Sie sind magnetisch, was Ihnen den Vorteil bringt, das Sie auf entsprechendem Untergrund haften. Allerdings sind Maßbänder aus Stahl auch leitfähig und sollten nicht in Bereichen mit unisolierten spannungsführenden Teilen angewandt werden.

Besonders für Möbelhäuser empfehlen wir Maßbänder mit einer Länge von ein bis zwei Metern, die dem Kunden erleichtern, Abmessungen vor Ort am gewünschten Möbelstück durchzuführen. Stellen Sie Ihren Kunden die Option zur Verfügung.

Umfangbandmaß

Diese Bandmaße ermöglichen nach dem Anlegen ein Ablesen des Umfangs eines Objekts. Somit werden Ihnen Umrechnungen erspart. Sie benötigen keine Formelsammlung und keinen Taschenrechner mehr, sondern nur noch IhrMessinstrument. Gerade in Bereichen, bei denen es häufig Radien und Durchmesser zu bestimmen gilt, liegen Sie mit einem solchen Maßband richtig.

Digitalbandmaß

Hierbei kaufen Sie neueste Technik. Kein störendes Bandmaß mehr am Ende des Messergebnisses. Sie speichern einfach die gemessene Entfernung ab und lesen dann das Ergebnis in der Digitalanzeige. Im Bedarfsfall lassen Sie das Gerät einfach die Gehäuselänge hinzu addieren.

Sie suchen mehr?

Bei uns finden Sie neben Messgeräten für Entfernungen und Umfänge noch viele andere Möglichkeiten. Ob Sie eines unserer Energiekostenmessgeräte zum Erkennen von Einsparpotential nutzen, Temperaturen bestimmen wollen oder Sie einfach auf der Suche nach der optimalen Ausrüstung Ihrer Mitarbeiter, Ihres Büros oder Ihrer Baustelle sind. Alles aus einer Hand gibt es bei uns.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.