Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

  Mülleimer  bei Mercateo online kaufen

Werbung
Wählen Sie aus folgendem Sortiment
Weitere Informationen zum Thema Mülleimer finden Sie am Ende der Seite
---------------------
„Mülleimer“
Überbegriffe
---------------------
Einbau- MülleimerEinbau- Mülleimer
Sind für den Einbau in Schrankelementen vorgesehen, mit der Schranktür wird z.T. gleich der Behälter geöffnet.
---------------------
KosmetikeimerKosmetikeimer
Der kleine Helfer in unterschiedlicher Ausführung, für die hygienische Abfallentsorgung in Ihrem Bad.
---------------------
Schwingdeckel- EimerSchwingdeckel- Eimer
Der Schwingdeckel verschließt die sehr große Einwurföffnung dieser Mülleimer.
---------------------
Schwingklappen- EimerSchwingklappen- Eimer
Mit selbstschließender Einwurfklappe, werden durch die Push-Mechanik der Klappe geöffnet.
---------------------
Standard- MülleimerStandard- Mülleimer
Der klassische Mülleimer in verschiedenen Größen, der mit einem Deckel verschlossen werden kann.
---------------------
TischabfalleimerTischabfalleimer
Diese kleinen formschönen Eimer befreien Ihren Tisch schnell und sauber von anfallenden Abfällen.
---------------------
TreteimerTreteimer
Die Tretmechanik öffnet den Mülleimer, damit haben Sie stets beide Hände frei.
Zubehör
---------------------
MüllbeutelMüllbeutel
Die kleinen Alternativen zum Müllsack, finden überwiegend in Haushalten und Büros als hygienische Einlagen im Abfallbehälter Anwendung.
---------------------
MülleimerdeoMülleimerdeo
Verhindert die unangenehme Geruchsbildung in Abfallbehältern.
---------------------
MüllsackMüllsack
Haben ein Volumen bis zu 200 l, können in Kombination mit Abfallbehältern aber auch einzeln zum Sammeln und Lagern des Mülls benutzt werden.
Weitere Informationen zum Thema Mülleimer
^

So werden Sie Ihren Müll los!

Der Mülleimer - oft auch als Abfalleimer bezeichnet - dient dazu, Abfälle zu sammeln und aufzubewahren. Im Mülleimer befindet sich oftmals ein zusätzlicher herausnehmbarer Abfalleinsatz. Außerdem werden häufig Müllbeutel eingelegt, die dann zusammen mit dem Müll entsorgt werden. Besonders praktisch sind Eimer mit abgerundeten Kanten, da Sie diese wesentlich einfacher und gründlicher reinigen können als Eimer mit eckigen Kanten.

Sie haben die Wahl

Mülleimer gibt es in vielen verschiedenen Ausführungen. Sie unterscheiden sich in Material, Farbe und Volumen. Letzteres gibt an, wie viel Liter Müll in den Eimer passen. Auch das Design spielt eine große Rolle, abhängig von der Verwendungsart. In ein modern eingerichtetes Büro soll oftmals auch ein formschöner Eimer stehen. Besondere Formen des Mülleimers sind der Papierkorb sowie der Kosmetikeimer.

Noch mehr Vielfalt

Auch in der Funktionalität gibt es große Unterschiede. Es ist oftmals entscheidend, ob Sie den Mülleimer im Innenbereich oder im Freien aufstellen wollen. Suchen Sie einen offenen Eimer, der meist aus Drahtgitter besteht oder einen geschlossenen Eimer, der keine Gerüche entweichen lässt? Oder soll es ein einfaches Gestell für Müllsäcke sein? Diese gibt es ebenfalls mit Außenmantel, für einen besseren Schutz des Müllsacks sowie eine ansprechende Optik. Möchten Sie den Mülleimer aufstellen, aufhängen oder sogar einbetonieren? Einige Mülleimer - besonders solche für den Außenbereich - verfügen darüber hinaus über einen Aschereinsatz. Auch bei dem Deckel können Sie wählen: es gibt Treteimer, automatisch öffnende Deckel mit Sensoren, Schwingklappen und Push-Klappen.

Der Umwelt zuliebe

Die zunehmende Bedeutung der Ökologie schlägt sich auch in der Bauweise von Mülleimern nieder. So genannte Mülleimersysteme bestehen aus mehreren getrennten Inneneimern, die in Papier, Biomüll, gelber Sack und Restmüll aufgeteilt sind. So wird die Trennung für die Mülltonnen erheblich erleichtert. In Krankenhäusern und Betrieben mit Gefahrstoffabfällen finden Sie Spezialeimer, die entweder zusammen mit dem Müll vernichtet oder in Entsorgungsanlagen aufbewahrt werden.

Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Mülleimer, dann informieren Sie uns bitte per Formular.
Anmerkungen zur Suche
Bieten Sie uns Ihr Expertenwissen an - werden Sie Autor für Mercateo!
Mehr dazu auf der Informationsseite für Autoren.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG