Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

  Möbelverschlüsse  bei Mercateo online kaufen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
Weitere Informationen zum Thema Möbelverschlüsse finden Sie am Ende der Seite
Zubehör
Weitere Informationen zum Thema Möbelverschlüsse
^

Möbelverschlüsse für besondere Anwendungen

Möbelverschlüsse als Verschlüsse von Schranktüren und Klappen sind häufig Magnet-Klappverschlüsse oder dekorative Möbelschlösser. Diese gängigen Möbelverschlüsse sind jedoch nicht für alle Anforderungen geeignet, so dass spezielle Möbelverschlüsse für besondere Möbelstücke erforderlich sind.

Möbelverschlüsse für spezielle Anwendungsgebiete

In einigen Bereichen werden spezielle Möbelverschlüsse benötigt, die besonders sicher sind. Derartige Anwendungsgebiete sind Möbel in Booten und Campingfahrzeugen. Auch besondere Möbelstücke, deren Standort häufiger verändert wird, werden mit sicheren Möbelverschlüssen ausgestattet. Truhenriegel sind derartige Möbelverschlüsse, die in dieser Art an anderen Möbelstücken nicht zu finden sind. Beim Entwurf und der Herstellung wird der Funktion und Sicherheit meist eine größere Bedeutung beigemessen als dem Design. Gleichzeitig können diese schlichten Möbelverschlüsse gezielt eingesetzt werden, um ein ursprüngliches Design von Möbelstücken zu unterstreichen.

Möbelriegel sorgen unsichtbar für sichere Möbelverschlüsse

Der Möbelschubriegel ist eine Variante, die auch bei der Herstellung moderner Möbel noch immer eingesetzt wird. Insbesondere dann, wenn ein Schrank mit einer zweiflügeligen Tür versehen ist, dient der Möbelriegel zum sicheren Verschluss des so genannten stehenden Türelements. Nur da ein Türelement mit dem Riegel fest mit dem Schrankkorpus verbunden ist, kann das andere Türelement mit einem Möbelschloss fest damit verbunden werden. Die Zunge des Möbelschlosses greift hinter das mit den Riegeln befestigte Türelement und bleibt sicher verschlossen. Typisch ist die Verwendung dieser Möbelverschlüsse an Kleiderschränken in einer traditionellen Bauweise. Häufig befindet sich nur ein Riegel am oberen Rand der Schranktür, um das Öffnen und Verschließen einfach und unkompliziert zu gestalten.

Spannverschlüsse als feste und zuverlässige Möbelverschlüsse

Als typische Kistenverschlüsse sind Spannverschlüsse bekannt. Mit Hilfe eines Spannbügels und eines auf der anderen Seite angebrachten Hakens lassen sich zwei separate Möbelteile fest und eng miteinander verbinden. Spannverschlüsse werden häufig zum festen Verschluss von Truhen und Kisten verwendet. Darüber hinaus bietet sich die Verwendung an, um geteilte Tischplatten fest miteinander zu verbinden.

Stiftverschlüsse - sichere Möbelverschlüsse in Fahrzeugen

In Booten und Campingfahrzeugen dienen Stiftverschlüsse als sichere Möbelverschlüsse, um Schrankfronten auch während der Fahrt sicher zu verschließen. Die Verriegelung erfolgt durch einen Druck auf die Schrankfront. Mit einem weiteren Druck wird die Verriegelung wieder gelöst. Da Stiftverschlüsse angeschraubt, aufgenietet oder einfach aufgeklebt werden können, bietet sich ihre Verwendung auch an Materialien an, die eine andere Verbindung nur unter großem Aufwand ermöglichen.
Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Möbelverschlüsse, dann informieren Sie uns bitte per Formular.
Anmerkungen zur Suche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG