Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Möbelkonsolen  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Möbelkonsolen“
Überbegriffe
Klappkonsole
Konsolenwinkel
Weitere Informationen zum Thema Möbelkonsolen
^

Mit Möbelkonsolen an Abstellfläche gewinnen

Eine Konsole wird in den meisten Fällen eingesetzt, um einen Vorsprung zu schaffen, mit dem eine Fläche gehalten oder gestützt wird. Unter den Möbeln kann man sich mit Möbelkonsolen und Möbelbeschlägen zum Beispiel Wandbords, Garderobe, ein Brett für Gewürze oder Pflanzen sowie ein tischartiges Gestell mit zwei Beinen zum Abstellen von Geschirr oder Gläsern als Balkontisch vorstellen. Möbelkonsolen werden umgangssprachlich auch als Konsolenstützen bezeichnet.

Unterschiedliche Funktionen von Möbelkonsolen

Möbelkonsolen sind als Klappkonsolen oder als Konsolenwinkel erhältlich. Für welche Variante man sich entscheidet, sollte man zum einen vom verfügbaren Platz im Raum oder auf dem Balkon als auch von der Häufigkeit der Nutzung der Ablage abhängig machen.

Klappkonsolen

Klappkonsolen erlauben den waagerechten Teil des Trägers im 90-Grad-Winkel senkrecht nach unten zu klappen. Dadurch entsteht eine erhebliche Platzersparnis, weil die Abstellfläche in ihrer Tiefe nicht mehr in den Raum ragt.

Konsolenwinkel

Konsolenwinkel dagegen sind nicht beweglich und stehen für eine sehr tragfähige Verbindung der Platte mit der Mauer, weil keine Gelenke die Tragfähigkeit der Konstruktion gefährden. Drei Leisten sind hier zu einem 90-Grad-Winkel und einer schrägen, stützenden Verbindung zusammengefügt. Es gibt auch Konsolenwinkel, die wie ein Dreieck aus dickerem Draht geformt sind und an einem spitzen Winkel eine Befestigungsmöglichkeit besitzen. Ein Brett wird da in den Winkel gelegt.

Das Material von Möbelkonsolen

Möbelkonsolen gibt es aus Metall oder Holz. Hier ist es Geschmackssache für was man sich entscheidet, sofern die Traglast beider Konsolen gleich hoch ist oder die gewünschte Traglast geboten ist. Man bedenke, dass Holz eher für den Innbereich und Metall eher für den Außenbereich oder unbeheizte Räume wie Garagen oder Keller geeignet sind.

Vorteile von Möbelkonsolen

Möbelkonsolen lassen es oft auch zu, ungenutzte Wandflächen als Abstellflächen zu gewinnen. Der Raum oberhalb der Zimmertür könnte so in einem Wohnzimmer zu einem Standplatz für Bücher oder Dekoration gewandelt werden. Aber auch in Werkstätten lässt sich mit den Konsolen zusätzlicher Stauraum für weniger zugänglichen Raum schaffen.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.