Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Luftpolsterkissen

  Luftpolsterkissen  (210 Angebote unter 27.641.736 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Luftpolsterkissen“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Luftpolsterkissen"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   14   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Luftpolsterkissen
^

Sicher verpackt mit Luftkissen

Luftkissen werden in vielen Bereichen von Versand und Verpackung verwendet und erfüllen auch verschiedene Funktionen. Häufig bedient man sich der Luftkissen, um empfindliche Waren auf dem Versandweg zu schützen oder um noch leeren Raum in Kartons oder ähnlichem zu füllen, damit die Ware sicher und heil am Zielort ankommt. Die Verwendung von Luftkissen für Verpackungen und Versandzwecke bringt den Vorteil, dass die Luftkissen kaum Gewicht haben und sich daher keine erhöhten Transportkosten ergeben werden.
Luftkissen bestehen aus einer dünnen Folie, wobei Luft als Füll- und Polstermaterial verwendet wird. Da diese Luftkissen öfter verwendet werden können und etwaige Hohlräume mit Luft gefüllt werden, gilt diese Hilfe im Versand- und Verpackungswesen als eine sehr umweltfreundliche Methode.

Zahlreiche Varianten von Luftkissen verfügbar

Luftkissen werden für die Verpackung in verschiedenen Varianten verwendet. Es gibt dünne Luftkissenfolien, Luftkissen zum Füllen und Luftkissenbeutel. Luftkissenfolien werden vorzugsweise dafür verwendet, um zerbrechliche Waren sicher zu verpacken. Die Folie besteht aus vielen kleinen Noppen, die mit Luft gefüllt sind. Dadurch können auch Druck und leichte Schläge das verpackte Material nicht beschädigen. Ebenso werden dadurch Kratzer und Verschmutzungen vermieden. Luftkissenfolien gibt es auf Rollen in unterschiedlichen Breiten und Längen.
Auch die Größe der mit Luft gefüllten Noppen variiert. Die verschiedenen Ausführungen der Luftkissenfolie ermöglichen eine optimal auf den individuellen Bedarf angepasste Anwendung. Luftkissen erfüllen in etwa denselben Zweck wie die Luftkissenfolien, allerdings sind die mit Luft gefüllten Kissen größer. Dadurch kann man Versandkartons auffüllen, ohne unnötiges Gewicht hinzu zu packen. Auf diese Weise entstehen auch keine unnötig erhöhten Versandkosten. Ein weiterer Vorteil von Luftkissen für die Bereiche Versand und Verpackung besteht darin, dass sperrige oder umständliche Verpackungsmaterialien nicht notwendig sind.
Luftkissenbeutel bedienen sich demselben Prinzip wie andere Luftkissen als Füllmaterialien. Allerdings bieten Luftkissenbeutel den Vorteil, dass besonders Kleinteile schnell, zeitsparend und problemlos verpackt werden können. Vorgefertigte Beutel, die aus einer Luftkissenfolie bestehen, bieten denselben Schutz wie die Luftkissen und die Luftkissenfolie. Luftkissenbeutel gibt es in verschiedenen Größen, eignen sich aber vorzugsweise als Verpackung für kleinere Gegenstände und Materialien.
Besonders für den sicheren Versand geeignet sind Kuverts mit Luftkissen. Das Einpacken, das Verschließen sowie das Adressieren und Frankieren kann wie bei einem gewöhnlichen Brief erfolgen. Als positiver Nebeneffekt wird das versandte Gut durch die Luftkissen bestens geschützt.

Reibungslose Handhabung der Luftkissen

Durch die verschiedenen Verkaufsformen von Luftkissen ergibt sich eine einfache und problemlose Handhabung. Je nachdem, wofür und wie viel von den Luftkissen benötigt wird, bedient man sich einer bestimmten Verkaufsform. Luftkissen gibt es säckeweise, im Karton oder in einem Spender zu kaufen. Die Luftkissen kann man auf Rollen oder als Kette erwerben. Die benötigte Menge kann einfach abgeschnitten werden. Noch einfacher wird die Handhabung und Anwendung von Luftkissen durch die Perforation. Dadurch kann die erforderliche Menge einfach abgerissen werden.

Verpackungsmaterial für jegliche Produkte

Luftkissen können beinahe für alle Artikel als Verpackungsmaterial verwendet werden. In erster Linie erreicht man durch die Verwendung von Luft einen Dämpfungsschutz. Je nachdem, in welcher Form das Luftkissen benötigt wird, um eine optimale Schutzfunktion zu erzielen, lässt sich das Luftkissen verformen. Luftkissen stellen somit eine platzsparende, kosteneffiziente und saubere Lösung dar, wenn es um Füllstoffe für verschiedene Zwecke geht.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.