Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Linolschnittmesser

  Linolschnittmesser  (0 Angebote unter 27.085.923 Artikeln)Zum Expertenwissen

Übersicht

"Linolschnittmesser"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Hinweise zur Suche
Zu Ihrer konkreten Suche konnten leider keine Artikel gefunden werden.

Probieren Sie Folgendes:Wenn Sie den gewünschten Artikel nicht finden können, sind wir Ihnen auch gern bei der Suche behilflich. Kontaktieren Sie uns über das Formular Artikelanfrage oder rufen Sie uns an. Sie erreichen unser Service-Team montags bis freitags von 7:00 bis 18:00 Uhr unter folgender Servicenummer: +49 89 12 140 777
Weitere Informationen zum Thema Linolschnittmesser
^

Linol- und Holzschnittmesser - Perfekt in der Hand liegende Schnittwerkzeuge

Linol- und Holzschnittmesser sind perfekt auf schiebende und stoßende Bewegungen angepasst. Mit ihnen wird Material von der Oberfläche faktisch abgeschabt. Besonders geeignet sind diese Messer für Linolplatten, ein weiches und trotzdem formstabiles Material und weiche Holzarten. Harte Holzarten sollten Sie bei Linolschnitt meiden, da es durch die Schnitttechnik schnell aussplittert.

Angepasster Griff der Linol- und Holzschnittmesser

Ein Kugel- oder ein Pilzgriff ist ideal für die Linol- und Holzschnittmesser. Durch die besondere Form kann das Messer sehr gut über das Material geschoben werden. Besonders guten Halt in der umschließenden Faust bieten Pilzgriffe, da sie sich durch die verjüngte Form besonders gut führen und durch den vorhandenen breiten Knauf gut schieben und über das Material ziehen lassen. Feste Holzarten stehen beim Griff für besonders hohe Stabilität und eine gute und feste Verbindung zur Klinge, die trotz Belastungen bei der Schnittkraftübertragung keine Lockerung erfährt.

Die Grundformen

Um die passende Tiefe, die richtige Struktur und Form der einzelnen Schnitte zu erzielen, ist es wichtig, die passende Klingenform, die sich in der Bezeichnung des Stiches niederschlägt, auszuwählen.  Es werden verschiedene Grundformen an Schnittmessern eingesetzt.
  • Grabstichel: Schnitt von randgeraden und parallelen Linien
  • Geißfüße: v-förmige Schneide, die v-förmige Vertiefungen schneidet. Die Winkelung kann unterschiedlich gehalten sein, hier ist die Stichnummer zur berücksichtigen
  • Hohl- und Flacheisen: Zum Wegschnitt größerer Partien in Reliefs und Druckplatten
  • Konturenmesser: wird fast ausschließlich im Holzschnitt eingesetzt, um gegen die Faserrichtung schneiden zu können.
  • Rundstichel: Sehr ausgeprägte Schneidform mit einer fast dreiviertel Rundung zum Schnitt breiter Linien

Die Stichnummern von Hohlmeißel und Geißfuß

Damit Sie das genau passende Werkzeug auswählen können, sollten Sie in jedem Fall auch die Einteilung der unterschiedlichen Messer nach Stich berücksichtigen

Stich
Messerform 
 Besonderheiten
 1 Flachmeißel
Es wird in gerader Form gleichtief
über die gesamte Werkzeugeinsatzfläche abgeschabt
 2 - 8
Hohlmeißel
Abgerundete Form je flacher desto weicher laufen die Kanten aus.
Je höher die Stichnummer ist, desto tiefer ist der Stich und somit die Wölbung im Schnitt.
 9 - 11 Hohlmeißel (Bohrer)
Sehr tief ausgehöhlte Hohlmeißel,
die eine tiefe Kerbung in gerundeter Form hinterlassen
 12- 16 Geißfuß
Eckig nach unten abgewinkelter Meißel,
der eine spitzzulaufende tiefe Kerbung hinterlässt
 12 Geißfuß
Winkel 60°
 13 Geißfuß
Winkel 90°
 14 Geißfuß
Winkel 55°
 15 Geißfuß
Winkel 45°
 15 Geißfuß
Winkel 35°

Holz- oder Linolschnitt

Beachten Sie bei der Auswahl des Schnitzwerkzeugs unbedingt auch die Eignung für das zu schneidende Material. Ergänzende Kennbuchstaben und Ausweisungen sind zu berücksichtigen. Hintergrund ist die unterschiedliche Faserstruktur und Stabilität des Materials. Hier wird im Regelfall für die Holzschnittmesser der Präfix B vor die Stichnummer gesetzt. Für Linolschnittwerkzeuge wird der Präfix L genutzt.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.