Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Leerflasche  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Leerflasche“
Überbegriffe
Abfüllflaschen
Leerflaschen, z. B. mit Kork­verschluss oder Bügel, die mit Getränken befüllt wer­den können.
Laborflaschen
Flaschen, z. B. Borosilikat­glasflaschen oder Büretten­flaschen, die für die Arbeit mit chemischen Substanzen geeignet sind.
Trinkflaschen
Diese Flaschen eignen sich zur Nutzung beim Sport und werden wegen ihrer isolie­renden Eigenschaften ge­schätzt.
Taschenflaschen
Hierbei handelt es sich um handliche Flaschen, meist mit Schraubverschluss ver­sehen, die gern unterwegs ihren Einsatz finden.
Anwendung und Form
Apothekerflaschen
Traditionelle Flaschen, die ihren Inhalt mit Stopfen luftdicht verschließen, um darin Arzneien oder ätheri­sche Öle aufzubewahren.
Spritzflaschen
Durch sie wird eine genaue Dosierung von Flüssigkeiten ermöglicht. Sie finden ihren Einsatz in Medizin, Labor und Industrie.
Sprühflaschen
Diese Flaschen wirken als Zerstäuber und werden im Haushalt, in der Industrie, im Garten oder auch im Handwerk verwendet.
Quetschflaschen
Kunststoffflaschen, die sich zum Befüllen mit Saucen oder Senf eignen.
Weinballons
Hierbei handelt es sich um einen Glasballon, in dem Wein in kleinen Mengen aufbewahrt werden kann. Als Schutz dient meist ein Korbgeflecht.
Material
Aluminiumflaschen
Flaschen aus verschiedenen Anwendungsbereichen, oft mit isolierender Wirkung.
Glasflaschen
Hierunter zählen Abfüllfla­schen oder Laborflaschen aus Klarglas oder Braun­glas.
Kunststoffflaschen
Allzweckflaschen bzw. Fla­schen, die im Labor, auf Reisen oder in der Freizeit genutzt werden.
Verschlüsse und Zubehör
Korken
Naturkorken oder Kunstkor­ken zum Verschließen von Flaschen.
Glasstopfen
Können zum stilvollen Ver­schließen von Spirituosen oder Weinflaschen, aber auch im Laborbereich ver­wendet werden.
Originalitätsver­schlüsse
Diese Verschlüsse garan­tieren die Dichtigkeit der Flasche zum Schutz des Inhaltes.
Schraubverschluss (Labor)
Zum sicheren Verschrauben von Flaschen.
Spritzverschlüsse
Die passenden Verschlüsse für Spritzflaschen.
Kronkorken
Halten in Flaschen abge­füllte Getränke länger frisch. Auch in Silikon erhältlich.
Schrumpfkapseln
Zum Versiegeln von Fla­schen, z. B. Weinflaschen.
Tropfverschlüsse
Zum genauen Dosieren von Flüssigkeiten.
Flaschenträger
Mit diesen Trägern können Getränkeflaschen sowie La­borflaschen bequem und sicher transportiert werden.
Weitere Informationen zum Thema Leerflasche
^

Flaschen für jeden Zweck - ob im Labor, Industrie, Lebensmittelbereich oder im Garten

Flaschen werden überall benötigt, da sie in vielen Momenten die optimalen Behälter sind, in denen Flüssigkeiten oder Substanzen aufbewahrt, mit denen sie eingeschenkt oder übertragen werden können. In der Wissenschaft, beispielsweise in Laboren, spielen Flaschen eine große Rolle, da sie unverzichtbarer Bestandteil von Versuchaufbau oder Verpackung sind. Sie können jedoch nicht nur Flüssigkeiten, sondern auch Gase, Tabletten, Granulate oder Pulver beinhalten.

Zur schnellen Auswahl einer passenden Flasche

Man kann viel Zeit in der Auswahl sparen, wenn man Flaschen für das Labor, die es in extrem vielfältiger Ausgestaltung gibt, im ersten Schritt nach folgenden Kriterien vorsortiert:
  • nach dem Material,
  • nach der Anwendung,
  • nach der Form,
  • nach der Art des Verschlusses oder
  • nach dem Zubehör.
Erst im nächsten Auswahlschritt spielen das Fassungsvermögen, die Höhe, die Verarbeitung oder die Randbördelung eine Rolle.

Das richtige Material wählen

Flaschen gibt es aus Aluminium, Borosilikatglas, Weiß-, Grün- oder Braunglas, Edelstahl sowie aus Kunststoffen wie etwa Polycarbonat (PC), Polyethylenterephthalat (PET) oder Polypropylen (PP). Edelstahl- und Glasflaschen geben in der Form nicht nach, weshalb man Gase oder Flüssigkeiten unter Druck aufbewahren kann, sind aber auch relativ schwer. Zudem ist Glas zerbrechlich und bedarf einer sorgsamen Behandlung. Darf das Material etwas nachgeben, kann man auch Kunststoff wählen, der sehr leicht ist und für geringe Transportkosten sorgt. Durch Beimischung bestimmter Substanzen kann eine transparente Flasche dem Inhalt einen hohen UV-Schutz bieten oder aus einem undurchsichtigen Stoff bestehen. Glas- und PET-Flaschen können recycelt werden und gelten daher als besonders umweltfreundlich.

Nach der Anwendung wählen

Eine Gaswaschflasche beispielsweise zeichnet sich durch einen kolbenförmigen Bauch und einen besonderen Verschluss aus, aus dem zwei Röhrchen münden, an die der Gaszulauf und die Ableitung angeschlossen werden können. Abmessflaschen verfügen über einen aufgesetzten Messbecher, der bei Druck mit der gewünschten Menge befüllt wird. In Probefläschchen werden geringe Mengen an Substanzen gelagert, während Sprühflaschen ideal zum Zerstäuben von Flüssigkeiten sind.

Flaschen nach Form und Verschluss

Flaschen sind bauchig, zylindrisch oder viereckig und haben eine mehr oder minder breite Öffnung. Viereckige Flaschen lassen sich für den Transport im Verhältnis zum Füllvolumen optimal verpacken. Um aber aus einem Gefäß gleichmäßig ausgießen zu können, ist eine bauchige oder zylindrische Flasche besser. Der Verschluss kann einmal oder mehrmals geöffnet werden oder Funktionen wie Tropfen oder Spritzen erlauben.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.