| Übersicht | "LED-Flutlicht"Überbegriffe |
|  |  |  |  |  |  | Bild | | | | Bestellen |  | | |
|
|
ab € 39,39* pro Stück |
| |
|
|
ab € 40,86* pro Stück |
| |
|
|
ab € 51,76* pro Stück |
| |
|
|
ab € 41,28* pro Stück |
| |
|
|
ab € 33,18* pro Stück |
| |
|
|
ab € 109,06* pro Stück |
| |
|
|
ab € 179,07* pro Stück |
| |
|
|
ab € 35,74* pro Stück |
| |
|
|
ab € 49,74* pro Stück |
| |
|
|
ab € 51,76* pro Stück |
| |

Die Nacht zum Tag machen
Der schwäbische Hersteller as-Schwabe weiß, worauf es ankommt: Denn durch die langjährige Erfahrung bei der Entwicklung und Produktion von Halogen-Strahlern ist es as-Schwabe möglich, die Vorteile der neuen LED-Generation mit dem technischen Know-How für verschiedenste Anwendungsbereiche zu verbinden. Es werde Licht!
Ohne Frage, LEDs sind auf dem Vormarsch. Die elektronischen Halbleiter haben in den letzten Jahren einen enormen Entwicklungsschub genommen und sind inzwischen in Leistungsklassen verfügbar, die auch größere Einsätze problemlos meistern. Zum Beispiel dann, wenn der Nacht zum Tag gemacht werden muss: Auf Baustellen, in Werkstätten, in Industrie und Gewerbe. Am besten mit der Qualität und Sicherheit der LED-Strahler von as-Schwabe.
12 Watt, so hell wie 300
Der mit zwölf speziell entwickelten Power-LEDs bestückte Strahler zeichnet sich durch geringen Stromverbrauch und minimale Wärmeentwicklung aus. Im robusten Alu-Druckgehäuse (IP 65) sind Kühlrippen integriert, die die Wärme ableiten. Die Power-LEDs und der Reflektor mit Sicherheitsglas sorgen für helles und arbeitsgerechtes Licht mit einer Leuchtkraft von 960 Lumen. Der Strahler ist mit und ohne Zuleitung erhältlich.
Fröhlich eingeschwenkt
Der Profi-LED-Strahler mit 20 W eignet sich besonders für den mobilen Einsatz, da der Strahler mit 20 Power-LEDs auf ein standsicheres Gestell mit Kunststoffgriff montiert ist. Durch den breiten, schwenk- und arretierbaren Reflektor leuchtet der LED-Strahler in jeden Winkel – mit einer Leuchtkraft von 1.600 Lumen! Damit ersetzt dieser Strahler einen 500 Watt-Halogenstrahler.
Allroundstar
Der LED-Strahler AL 270S ist der Allrounder: Das verzinkte Gestell sorgt für einen sicheren Stand, dank eines zusätzlichen Bügels ist jedoch auch die Montage an einer Wand oder auf einem Stativ kein Problem. 270 hellweiße LEDs beleuchten Werkstatt, Garage oder Baustelle energiesparend mit ca. 1.200 Lumen. Zusätzlich sind bei diesem Strahler die Lichtfelder schaltbar: Wenn Sie nicht die volle Leuchtkraft aller drei Lichtfelder (270 LEDs) benötigen, können Sie auch lediglich 90 LEDs leuchten lassen. Außerdem verfügt der AL 270S über zwei Schutzkontakt-Steckdosen (230 V 16A) direkt am Gehäuse für die Zuleitung weiterer Strahler.
Da ist Bewegung drin
Selbstverständlich können LED-Strahler auch mit einem passenden Bewegungsmelder angesteuert werden. Dafür hat as-Schwabe ein optimales Bundle geschnürt, das einen Profi-LED-Strahler (12 Watt) mit einem Bewegungsmelder für die Wandmontage kombiniert. Die Lichtleistung des Strahlers entspricht einem 300 Watt-Halogen-Strahler, der Bewegungsmelder erfasst einen Winkel von 120 Grad und reicht 12 Meter weit. Die Leuchtdauer kann manuell eingestellt werden (9 Sek. bis 10 Minuten), ebenso die Lichtempfindlichkeit.
50.000 Stunden bis es dunkel wird
Lange wurden LEDs lediglich als Hintergrund- und Signalbeleuchtung eingesetzt. Das ist dank moderner LED-Technik anders und die lichtemittierenden Dioden erobern immer mehr Anwendungsbereiche. Ihre grundsätzlichen Stärken spielen sie in den LED-Strahlern von as-Schwabe weiter aus: 80% des Stromes werden in Licht umgewandelt, sie ist stoßunempfindlich und ihre durchschnittliche Lebensdauer beträgt mehr als 50.000 Stunden.
Auf die Hand
Beste Licht- und Sichtverhältnisse gibt es von as-Schwabe auch in handlich: Top-verarbeitet, unempfindlich gegenüber Stößen und weitgehend fall- und trittfest sind die LED-Handleuchten optimale Begleiter in Werkstatt und Gewerbe. Die Profi-Akku-LED-Leuchte ist äußert robust gefertigt um im harten Werkstatt-Alltag für Lichtblicke zu sorgen.
Sie kombiniert eine 36 LED-Arbeitsleuchte mit einer 8 LED Taschenlampe. Das gummierte Gehäuse ist ergonomisch geformt und weitgehend resistent gegen Öle und Säuren. Durch die Anordnung der LEDs entsteht ein gerichtetes Licht ohne Blendwirkung und macht so punktgenaues Arbeiten problemlos möglich – auch wenn’s mal länger dauert: Denn der NiMH-Akku (Nickel-Metallhydrid) mit geringer Selbstentladung hält länger als konventionelle NiCd-Akkus und die Lebensdauer der Leuchtmittel (mehr als 10.000 Stunden) übersteigt die herkömmlicher Leuchtmittel um ein Vielfaches.
Qualität „Made in Germany“
Der Name as-Schwabe steht seit mehr als 25 Jahren für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und kundenorientierte Herstellung von Qualitätsprodukten im Bereich Elektrotechnik wie Kabeltrommeln, Steckdosenleisten, Verlängerungskabel, CEE–Sortimente, Arbeitsleuchten und mehr. Als Entwickler und Hersteller ist as-Schwabe in der Lage, ausgereifte und vor allem sichere Produkte zu produzieren, die nicht nur allen Sicherheitsstandards genügen, sondern sich auch durch Qualität „Made in Germany“ auszeichnen.
Mercateo bietet Ihnen eine große Auswahl an technischen Produkten von as-Schwabe.
 Weitere Informationen zum Thema LED-Flutlicht | |  | LED-Strahler - Eine neue Qualität von Licht
Dank der kontinuierlichen Weiterentwicklung leistungsstarker LEDs (light emitting diodes) lösen LED-Strahler zunehmend die konventionellen Halogen-Strahler ab – und das nicht nur auf Baustellen. Moderne LED-Strahler sind für unterschiedliche Anwendungen und Arbeitsumgebungen erhältlich und stehen in Sachen Leuchtkraft den Halogen-Strahlern kaum noch nach. Lange Zeit wurde der bauartbedingte geringe Abstrahlwinkel von LEDs bemängelt. Heutige LED-Strahler sind so konstruiert, dass durch das Design, Streulinsen und die Anordnung mehrerer LEDs ein ausreichend großer Abstrahlwinkel erzeugt wird.
Vorteile
- Sehr helles und arbeitsgerechtes Licht
- Geringer Stromverbrauch
- Keine Wärmeabstrahlung bei der Lichterzeugung über das Licht selbst („kaltes Licht“)
- Größere Sicherheit: Da LEDs geschlossen aufgebaut sind, können sie nicht platzen. Zudem sind LEDs vibrations- und stoßfest und daher optimal in Arbeitsplatzbedingungen einsetzbar.
- LEDs enthalten keine giftigen Gase oder Quecksilber
Nachteile
- Das Licht von konventionellen Leuchtmitteln wie Halogen- bzw. Glühlampen wird von vielen Menschen als wärmer und daher angenehmer empfunden. Allerdings gibt es inzwischen auch LEDs mit warmweißem Licht.
- LED-Strahler sind momentan in der Anschaffung (noch) teurer als Halogenstrahler.
- Da LEDs Wärme nicht über das Licht, sondern über das Gehäuse abstrahlen, ist ein gutes Kühldesign erforderlich.
Anwendungsbereiche
LED-Strahler kommen überall dort zum Einsatz, wo eine gut ausgeleuchtete Arbeitsumgebung erforderlich ist: Als Bauleuchte in Bau und Handwerk, mit Bewegungsmeldern ausgestattet zur Beleuchtung von Plätzen, Höfen oder Garagen, als Wandleuchte für Werkstatt und Hobby oder zur Illumination von Fassaden, Skulpturen oder Gärten. Sie sind sowohl für den Innen- als auch Außenbereich erhältlich.
Darauf sollten Sie beim Kauf achten:
Lichtstärke
War lange Zeit die Wattangabe ein verlässliches Mittel zur Bestimmung der Helligkeit, ist das bei LED-Strahlern nicht mehr so einfach möglich. Denn die Wattzahl gibt lediglich an, wie viel Leistung ein LED-Strahler aufnimmt, um seine Leuchtkraft zu 100 % zu realisieren. Daher sollten Sie beim Kauf auf den Lumenwert achten, der als verlässliche Größe zur Kennzeichnung der Helligkeit gilt. Moderne LED-Strahler der neuesten Generation arbeiten mit LEDs von 150 lm/W. Eine 60 Watt-Glühlampe besitzt einen Lichtstrom von 710 Lumen. Ein konkreter Vergleich der Watt- und Lumenwerte von Halogen- und LED-Strahlern ist allerdings nur schwer möglich. Zum einen ist die Entwicklungsgeschwindigkeit leistungsstarker LEDs enorm, zum anderen fehlt es an vergleichbaren Leistungsdaten. Generell gilt: Bei identischen LEDs ist der Strahler umso heller, je mehr LED-Leuchtmittel verbaut sind. Achten Sie auf die genauen Angaben zur Helligkeit.
Lichtfarbe
Diese Angabe (auch: Farbtemperatur) bezeichnet nicht rote, grüne oder blaue LEDs, sondern den Farbeindruck, das heißt, wie das Licht wahrgenommen wird. Die Einheit der Lichttemperatur ist Kelvin. Für den Baustellenbetrieb kommen in der Regel Strahler mit tageslichtweißem Licht (5.500 Kelvin) zum Einsatz.
| Kelvin |
Lichtfarbe |
Einsatz |
|
1.000 bis 3.300 Kelvin
|
warmweißes Licht
|
angenehmes Licht
(60 W-Glühlampe entspricht ca. 2.700 Kelvin)
|
|
3.300 bis 5.300 Kelvin
|
neutrales Licht
|
Büroleuchten, Leuchtstoffröhren
|
|
ab 5.300 Kelvin
|
tageslichtweißes Licht
|
Fabrikhallen, Blitzgeräte
|
Abstrahlwinkel
In der Regel haben LED-Strahler einen Abstrahlwinkel von ca. 30-35 Grad. Durch innovative Anordnungen, Bauformen und Linsen erreichen LED-Strahler der jüngsten Generation jedoch auch Winkel von 45 bis 120 Grad. Das komplette Ausleuchten eines Raumes wird mit Abstrahlwinkeln von 120 Grad möglich. Für die Illumination von einzelnen Skulpturen, Bäumen oder kleineren solitären Architekturen sind diese Strahlwinkel ausreichend.
Lebensdauer
Bei richtiger Handhabung besitzen LEDs durchaus eine Lebensdauer von 50.000 Stunden und mehr - wohlgemerkt dann, wenn einige Umgebungsvariablen eingehalten werden. LEDs reagieren besonders empfindlich auf zwei Dinge: Hohe Umgebungstemperaturen und Stromschwankungen. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer erheblich reduzieren, weshalb moderne LED-Strahler mit entsprechenden Kühlrippen oder Wärmeableitungen versehen sind. Im Niedrigpreissegment ist das jedoch nicht immer der Fall, achten Sie deshalb beim Kauf auf entsprechende passive Kühlsysteme und halten Sie die vorgesehen Betriebsbedingungen ein. LEDs sind elektronische Halbleiter und benötigen daher konstante elektrische Ströme und Spannungen. LED-Strahler haben in der Regel ein entsprechendes Netzteil integriert und können am 230V-Netz betrieben werden. Achten Sie beim Kauf darauf, ob Sie eine Zuleitung benötigen. Für die Wandmontage vorgesehene LEDs besitzen in der Regel keine Zuleitungskabel.
Das Gehäuse
Je nach Einsatzgebiet ist das Gehäuse von LED-Strahlern entsprechend robust gestaltet. In der DIN EN 60529 sind Schutzklassen definiert, nach denen elektrische und elektronische Komponenten unter entsprechenden Umgebungsbedingungen jeweils eingesetzt werden dürfen. Zur Kennzeichnung wird das IP-Kennziffern-System mit zwei Ziffern verwendet. Die erste Ziffer hinter dem IP (1 bis 6) beschreibt den Fremdköperschutz, die zweite Ziffer (1 bis 8) den Feuchtigkeitsschutz. IP 65 bedeutet also: staubdicht und strahlwassergeschützt. Achten Sie daher auf die angegebene IP-Schutzklasse für den Einsatz.
Die erste Ziffer der IP-Nummer: Schutz gegen Fremdkörper
| Ziffer |
Schutzwirkung |
|
0
|
Kein Schutz
|
|
1
|
Schutz gegen feste Fremdkörper (ab 50 mm Durchmesser)
|
|
2
|
Schutz gegen feste Fremdkörper (ab 12,5 mm Durchmesser)
|
|
3
|
Schutz gegen feste Fremdkörper (ab 2,5 mm Durchmesser)
|
|
4
|
Schutz gegen feste Fremdkörper (ab 1,0 mm Durchmesser)
|
|
5
|
staubgeschützt
|
|
6
|
staubdicht
|
Die zweite Ziffer der IP-Nummer: Schutz gegen Feuchtigkeit (Eignung für Außenbereich)
| Ziffer |
Schutzwirkung |
|
0
|
Kein Schutz
|
|
1
|
Schutz gegen senkrecht fallendes Tropfwasser
|
|
2
|
Schutz gegen fallendes Tropfwasser (Gehäuseneigung bis zu 15°)
|
|
3
|
Schutz gegen fallendes Sprühwasser im Winkel bis zu 60°
|
|
4
|
Schutz gegen allseitiges Spritzwasser
|
|
5
|
Schutz gegen Strahlwasser aus beliebigem Winkel
|
|
6
|
Schutz gegen starkes Strahlwasser
|
|
7
|
Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen
|
|
8
|
Schutz gegen dauerndes Untertauchen
|
|
Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext LED-Flutlicht, dann informieren Sie uns bitte per Formular. |