Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  LED Leuchten  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„LED Leuchten“
Überbegriffe
LED-Anbaudecken­leuchte
Deckenleuchten in der Anbauvariante mit LED‑Leucht­mitteln.
LED-Einbaudecken­leuchte
Deckenleuchten in der Einbauvariante mit LED‑Leuchtmitteln.
LED-Pendelleuchte
Deckenleuchten in Hänge-oder Pendelversion mit LED.
LED-Panel
Eignet sich zur groß­flächigen Beleuchtung.
LED-Rundleuchte
Bietet, sowohl als Decken- als auch als Wandleuchte, eine hervorragende Raum­ausleuchtung.
LED-Rasterleuchte
Verfügt über eine spezielle Rasterung zur Brechung des Lichtes.
Lichtbandleuchte
Eignet sich zur Flächen­be­leuchtung dank der hohen Lichtausbeute.
LED-Lichtleiste
Kann unter anderem als Dekoelement eingesetzt werden.
LED-Feuchtraumleuchte
LED-Leuchte, die in Bädern oder Nasszellen angebracht werden kann.
LED-Wannenleuchte
Leuchte in länglicher Wan­nen­form, die das Innen­le­ben vor Nässe und Schmutz schützt.
LED-Strahler
Strahler verschiedenster Art zur punktuellen oder groß­flächigen Ausleuchtung.
LED-Außendecken­leuchte
LED-Deckenleuchte, die wetter- oder schmutz­resis­tent ist.
LED-Außenwandleuchte
LED-Wandleuchte für die Montage im Außenbereich.
LED-Streifen
Nicht selten zu Dekozwe­cken eingesetzt, sorgen für indirekte Beleuchtung.
LED-Hochtemperatur­leuchte
ALs Hallenstrahler für indus­trielle Umgebungen bei ho­hen Temperaturen bestens geeignet.
Weitere Informationen zum Thema LED Leuchten
^

Rücken Sie alles ins rechte Licht mit der passenden Leuchte

Bringen Sie Gefahrenstellen ans Licht

Eine Warnleuchte macht durch grelles, blinkendes Licht auf eine Gefahr aufmerksam. Sie ist bei einem Fahrzeug mit mehr als 3,5 Tonnen Gewicht mitzuführen. Warnleuchten gibt es praktisch in allen Farben; am gebräuchlichsten sind jedoch gelb, rot und grün.
Auch eine Rundumleuchte weist - je nach Farbe - auf verschiedene Gefahren hin. Meist sind sie auf dem Dach eines Fahrzeugs angebracht. Gelbe Rundumleuchten finden insbesondere bei Schwer- und Gefahrguttransporten sowie bei Fahrzeugen der Stadtverwaltung und des Pannendienstes Verwendung. Blaues Licht findet man beispielsweise bei Einsatzfahrzeugen der Polizei, der Feuerwehr und des Rettungsdienstes. Aber auch stationär werden Rundumleuchten verwendet, wie z.B. auf Industrieanlagen.

Bringen Sie Licht ins Dunkel

Neben der Warnfunktion haben Leuchten vorrangig die Aufgabe, Licht zu spenden. Im Ärzte- und Laborbereich ist eine Operations- oder Diagnostikleuchte unabdingbar. Ebenso sind Arbeitsleuchten und Handscheinwerfer auf vielen Baustellen nicht wegzudenken. Nicht zu vergessen sind Decken-, Tisch- und Leseleuchten für Ihr Büro.

Lassen Sie Ihr Firmengelände im richtigen Licht erscheinen

Schließlich kann eine Leuchte auch zu Dekorationszwecken eingesetzt werden. Besonders im Gartenbereich kann die richtige Beleuchtung stimmungsvolle Effekte hervorrufen. Diese erzielen Sie zum Beispiel, indem Sie besonders schöne Ecken des Gartens mit einer Pflanzenleuchte, einer Pflastersteinleuchte oder einem Leuchtstein hervorheben. Oder wie wäre es mit Lichteffekten im Teich vor Ihrer Geschäftsstelle? Eine Schwimmleuchte macht's möglich!

Ohne Leuchtmittel sehen Sie nichts

Im Wesentlichen stehen Halogenleuchten, Glühlampen, Kompaktleuchtstoffröhren (Energiesparleuchten), Leuchtstoffröhren und LEDs zur Verfügung.

Das von Leuchtmitteln abgestrahlte Licht besitzt eine bestimmte Lichtfarbe. Grund dafür ist die unterschiedliche spektrale Zusammensetzung des abgestrahlten Lichts. Die Farbe des weißen Lichts wird charakterisiert durch die Farbtemperatur in Kelvin (K):

  • warmweißes Licht (2700...3300 K) wird als gemütlich und behaglich empfunden,
  • neutralweißes Licht (3300...5000 K) erzeugt eine eher sachliche Stimmung,
  • tageslichtweißes Licht (über 5000 K) - eignet sich für hohe Ansprüche

Energiesparlampen - die ideale Arbeitsplatzbeleuchtung

Energiesparlampen sind aufgrund ihres Leuchtmittels prädestiniert als Arbeitsplatzbeleuchtung. Sie haben einen hohen Wirkungsgrad, denn 70 bis 80 Prozent des Stroms werden in Licht umgewandelt.
Lampen, die zusätzlich mit einem elektronischen Vorschaltgerät (EVG) ausgerüstet sind, starten flackerfrei und sorgen für ein ruhiges, flimmerfreies Licht. Zudem erhöht das EVG die Lichtausbeute nochmals um bis zu 20 Prozent, die Lebensdauer der Röhre wird dadurch wesentlich verlängert.
Die etwas höheren Anschaffungskosten amortisieren sich je nach durchschnittlicher täglicher Brenndauer schon innerhalb von 1 bis 2 Jahren. Die Lebensdauer von Leuchtstoffröhren und Kompaktlampen liegt bei 8 bis 12 Jahren.

Halogen - das ideale Leselicht

Halogenlicht gibt Farben recht naturgetreu wieder. Das Halogenlicht ist intensiver als das Licht einer Glühbirne. Dank seiner Helligkeit eignet es sich gut als Leselicht. Die Leuchtmittel halten doppelt so lange wie Glühbirnen, ca. 2000 Stunden.
Halogenlampen sind wegen ihrer hohen Wärmeabgabe ideal als Akzentbeleuchtung. Allerdings übermüdet das punktuelle Halogenlicht längerfristig die Augen. Daher sind Halogenleuchten als alleinige Dauerbeleuchtung am Arbeitsplatz nicht zu empfehlen.
Der Handel führt eine breite Palette von Halogenleuchten. Das Spektrum reicht von der einfachen, günstigen Schreibtischleuchte bis zur Edelmetallleuchte mit Dimmer für gehobene Ansprüche.

Deko-Leuchten - die Stimmungsmacher

Licht beeinflusst unsere Stimmung maßgebend. Mit der richtigen Beleuchtung wirken Räume einladend, die Menschen entspannen sich und fühlen sich wohl und geborgen.
Deko-Leuchten wirken auch über ihr spezielles Design, das über die rein zweckmäßige Nutzung hinausgeht und im Raum markante Akzente setzt. Größere Deko-Leuchten werden so zu leuchtenden Raumobjekten.

LED

Leuchtdioden (auch LED: 'light emitting diodes') sind das Licht der Zukunft. Interessant werden sie einerseits durch ihre hohe Lebensdauer von 50.000 bis 100.000 Betriebsstunden, aber auch durch ihre Robustheit und ihre Energieeffizienz.
Anders als Glühlampen sind Leuchtdioden keine Temperaturstrahler. Sie emittieren Licht in einem begrenzten Spektralbereich, das Licht ist nahezu monochrom.
LEDs gibt es in verschiedenen Farben, Formen und Größen. Die unterschiedlichen Farben werden durch verschiedene Halbleiterkristalle, wie Siliziumcarbonat (SiC), Galliumphosphor (GaP), Galliumarsenid (GaAs) oder Indiumarsenid (InAs), erzeugt.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.