Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Laufhosen  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Laufhosen“
Überbegriffe
Herren
Damen
Weitere Informationen zum Thema Laufhosen
^

Laufhosen - ideal für das Lauftraining

Nicht nur für den Oberkörper, sondern auch für Beine und Po sollte geeignete Laufsportbekleidung vorhanden sein. Laufhosen gibt es in verschiedenen Stärken und Längen. Es gibt Modelle, die bis zur Mitte des Oberschenkels reichen, solche, die das Knie bedecken, sowie sehr kurz geschnittene Laufhosen. Je nach Geschmack kann man zwischen eher lose geschnittenen Shorts oder eng anliegenden Lauftights wählen.

Atmungsaktive Kunststofffasern

Tights und Shorts werden in hochwertigen und pflegeleichten Kunststoffmaterialien angeboten. Für Running-Shorts werden hauptsächlich atmungsaktive Materialien wie CoolMax, Polypropylen oder Drylete verwendet. Diese Fasern bieten eine hohe Reißfestigkeit, einen ausgeglichenen Temperaturhaushalt und einen funktionalen Flüssigkeitstransfer.
Lauftights bestehen aus extrem leichten, atmungsaktiven Kunststoffen. Meistens wird eine Mischung aus Polyester und Lycra verwendet. Sie gewährleisten eine gute Formbeständigkeit, garantieren eine geringe Schweißaufnahme und sorgen für optimalen Sitz am Körper.

Kurze Laufhosen - Running-Shorts

Die kurzen, luftigen Running-Shorts werden von den meisten Läufern bevorzugt im Sommer getragen. Allerdings sind sie nicht für jeden Läufer geeignet, denn bei kräftigen Oberschenkeln besteht die Gefahr des Wundreibens. Zu empfehlen sind daher Tights, weil sie sich wie eine zweite Haut an den Körper schmiegen und das unangenehme Aufscheuern der Haut verhindern. In Running-Shorts ist oft auch ein praktischer Innenslip eingearbeitet, da er angenehmer zu tragen ist als ein separater Slip. Außerdem sind diese Laufhosen meistens mit einer kleinen Tasche ausgestattet, in der man ein Taschentuch, den Hausschlüssel oder Ähnliches verstauen kann.

Tights in allen Variationen

Tights sind sehr elastisch, sitzen wie eine zweite Haut und ermöglichen optimale Bewegungsfreiheit. Es gibt sie in der kurzen, der langen und in der Dreiviertel-Variante. Die kurze Tight ist ideal für den Sommer. Bei kühler und feuchter Witterung tragen viele Läufer mit Vorliebe die Dreiviertel-Variante. Das Material der Sporthosen ist zwar relativ dünn, dennoch ist man ausreichend vor Wind und leichtem Regen geschützt. Bei Temperaturen unter zehn Grad werden lange, warme Laufhosen benötigt. Diese Tights bestehen aus dickeren Textilverbindungen und sind innen angeraut. Das speichert die Wärme und bietet idealen Schutz vor Kälte, Schnee und Regen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.