Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  > Latexhandschuhe

  Latexhandschuhe  (2.650 Angebote unter 27.722.218 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Latexhandschuhe“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Latexhandschuhe"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   177   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Latexhandschuhe
^

Latexhandschuhe - Fingerspitzengefühl trotz Schutz

Handschuhe schützen bei der Arbeit vor einwirkenden Flüssigkeiten, mechanischen Hautbeanspruchungen und verschiedenen Umweltbedingungen. Neben dem Schutz der Hände können Sie aber auch zum Schutz der zu berührenden Produkte eingesetzt werden. Egal, ob Infektionsschutz, Schutz vor Farbe, Chemie, Reinigungsmittel oder beim Arbeiten im Reinraum - der Handschuh hilft, Risiken zu minimieren. Latex ist hierbei ein häufig verwendetes Material. Als dünner Einweghandschuh oder als Bestandteil robusterer Mehrweghandschuhe, Latex ist ein Rohstoff, der ideal als Handschuhmaterial geeignet ist

Latex - ein Alleskönner?

Latex besticht, trotz häufig auftretender Latexallergien, durch eine Kombination positiver Eigenschaften, die es für den vorrangigen Einsatz im Bereich von dünnen Einmalhandschuhen prädestinieren. Elastizität verbunden mit hoher Reißfestigkeit und Kälteflexibilität gehen mit gutem Infektionsschutz und der Möglichkeit feinfühlige Handschuhe herzustellen einher.
Bei Latexhandschuhen wird der direkte Kontakt der Haut zu verschiedenen Flüssigkeiten vermieden und trotzdem kann fingerfertig mit vollem Gefühlsempfinden weitergearbeitet werden. Sie verbinden Tragekomfort mit Schutz. Latexhandschuhe sind allerdings nicht gegen Chemikalien beständig und auch bei Beschädigungen durch mechanische Einwirkungen ist Vorsicht geboten, sei es ein Grad an einem Werkstück, die Nagelfeile im Kosmetikstudio oder die Injektionsnadel in der Arztpraxis.

Latexhandschuhe - gepudert oder puderfrei

Gepuderte Latexhandschuhe sorgen für ein leichtes Anziehen der enganliegenden Handschuhe und verhindern ein schwitziges Gefühl auf der Haut. Auf Grund steigender Allergikerzahlen dürfen diese Varianten der Latexhandschuhe allerdings nicht mehr im Berufsalltag getragen werden. Am Puder haften die allergieauslösenden Proteine des Naturlatex an und verteilen sich zusätzlich in der Luft, sobald der Handschuh ausgezogen wird.
Puderfreie Erzeugnisse bieten in puncto Gesundheitsschutz einige Vorteile. Entzündungen und Hautirritationen werden auch bei längerem und häufigem Tragen der Handschuhe minimiert. Tragen Sie die Latexhandschuhe nie länger als unbedingt nötig und pflegen Sie Ihre Hände mit Hautschutzmitteln.

Latexhandschuhe nach Maß

Damit der Handschuh wie eine zweite Haut sitzt und die Vorteile des sehr guten Empfindungsvermögens beim Tragen von Latexhandschuhen nicht verloren gehen, wählen Sie die passende Handschuhgröße. Auch wenn Latex ein sehr dehnbares und zugfestes Material ist, sollten Sie immer auf die richtige Größe zurückgreifen. Um die passende Größe zu ermitteln, messen Sie den Handumfang auf Höhe der Fingerknöchel.
Auch die Handschuhlänge kann unterschiedlich gewählt werden. Egal, ob kurz oder ellenbogenlang, damit der Handschuh guten Schutz bietet, sollten Sie die Länge so wählen, dass bei Ihrer Tätigkeit keine Flüssigkeit in den oberen Handschuhrand laufen kann. Bei Arbeiten im Reinraum ist ein lückenloser Abschluss zwischen Ärmel und Handschuh wichtig.

Was bedeutet der AQL-Wert?

Wer Latexhandschuhe im medizinischen Bereich einsetzen möchte, muss unbedingt Handschuhe mit einem AQL-Wert von mindestens 1,5 wählen. Dies ist in der EN 455 festgeschrieben. Dichtheit und Perforationssicherheit sind dann ausreichend vorhanden. Beim AQL-Wert werden Stichproben aus einer Losgröße entnommen und Prüfungen hinsichtlich der Qualität durchgeführt. Laut einer festgelegten Tabelle dürfen dann entsprechend viele Produkte fehlerbehaftet sein. Je niedriger der AQL Wert ist, umso fehlerfreier sind die Latexhandschuhe.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.