Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: lasthaken rud, yale lasthaken, lasthaken gabel
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Lasthaken

  Lasthaken  (441 Angebote unter 27.347.248 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Lasthaken“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   30   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Lasthaken
^

Mit dem Lasthaken einhaken, heben und positionieren

Lasthaken können durch ihre unterschiedlichen Ausführungen perfekt auf das Hebemittel und die zu hebende Last angepasst werden. Sie dienen als Verbindungsstelle zwischen Hebezeug, Anschlagmittel und Last und müssen anhand der gegebenen Bedienungen und Sicherheitsansprüche ausgewählt werden.

Die Tragkraft von Lasthaken

Das wesentliche Auswahlkriterium beim Lasthaken ist die Tragkraft. Diese darf in keinem Fall überschritten werden. Materialbrüche können sonst schwerwiegende Unfälle verursachen. Achten Sie bei der Auswahl darauf, dass sowohl das Hebezeug als auch das Anschlagmittel Lasthaken den Anforderungen entspricht.

Die Hakenöffnung und Sicherung von Lasthaken

Damit Sie die Last auch an den Lasthaken einhängen können, ist die Hakenöffnung ausreichend groß zu wählen. Damit die Last beim Heben in ausreichendem Maß gesichert ist, sollten Sie nach Möglichkeit nur auf Lasthaken zurückgreifen, die über eine Falle oder eine andere integrierte Sicherung, die vor Abrutschen der Last schützt, verfügen. Lasthaken ohne Sicherung sollten immer nur dann eingesetzt werden, wenn keine andere Möglichkeit besteht. Besonders vorteilhaft sind Lasthaken mit automatischer Sicherung. Hierbei verändert sich unter der Last bzw. im unbelasteten Zustand die Hakenposition so, dass bei Belastung des Hakens die Sicherung automatisch und ohne Aufwand erfolgt.

Die Formgebung

Die Formgebung des Lasthakens kann unterschiedlich ausfallen und bestimmt die Lasthakenart. Verschiedene Unterkategorien sind auf die unterschiedlichsten Anwendungen abgestimmt. Hier geht es vor allem um die Verbindung zwischen Hebezeug und Anschlagmittel sowie um die Hakenform.
  • Coilhaken ermöglichen einen schnellen und sicheren Transport von Rohren und Spulen. Mit Ihrer besonderen Konstruktion kann eine besonders genaue und unkomplizierte Positionierung erfolgen. Das Transportgut wird durch die Verwendung dieser Haken geschont. Hier sind Nutzungshöhe und Coilbreite unbedingt in der Auswahl zu berücksichtigen.
  • Gießereihaken besitzen keine Sicherung und sollten nur dann eingesetzt werden, wenn Lasthaken mit Sicherung nicht einsetzbar sind. Vorteilhaft sind die große Öffnungsweite und die geringe Verschleißanfälligkeit.
  • Schlupfhaken stellen das passende Lastenaufnahmemittel in Verbindung mit Ketten dar. Hier ist sichergestellt, dass sich die Kette frei bewegen kann, ohne dass die Hakenspitze belastet wird.
  • Rundschlingenlasthaken werden in Kombination mit textilen Anschlagmitteln gewählt und bieten hier optimalen Halt.

Die Verbindung

Nicht nur die Hakenform entscheidet, auch die Variante zur Verbindung mit dem Anschlagmittel ist ein Kriterium, welches Sie unbedingt bei der Auswahl genauer mit einbeziehen sollten. So sind Lasthaken für Stapler für die Verwendung an Staplerzinken optimiert. Wirbellasthaken bestechen durch die Beweglichkeit an der Verbindungsstelle, Rundschlingenhaken bieten ausreichend Auflagefläche für textile Hebebänder und Ösenhaken ermöglichen das einfache Einhängen von Seilen und Ketten. Mit der passenden Verbindung lässt sich der Hebevorgang verbessert abbilden und entlastet Haken und Anschlagmittel gleichermaßen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.