Technik, die begeistert
Der Laserdrucker gehört zur Computer-Hardware - genauer: zu den externen Peripheriegeräten in der EDV (Elektronische Datenverarbeitung).
Funktionsweise
Der Laserdrucker unterscheidet sich in der Funktionsweise von den Tintenstrahl- und
Nadeldruckern. Während bei Tinten- und Nadeldruckern die Daten zeilenweise empfangen und
ausgedruckt werden, wird bei einem Laserdrucker eine vollständige Seite aufbereitet, bevor sie dann gedruckt wird.
Wenn Sie zum Beispiel ein Bild zum Drucker senden, werden die Bild-Informationen bearbeitet, in die jeweils verwendete
Druckersprache übersetzt und dann zum Drucker weitergeleitet. Mit Hilfe eines Laserstrahls, der Bildtrommel und dem Toner wird das Bild auf das Papier übertragen.
Vor- und Nachteile
Ein Laserdrucker ist für Sie von Vorteil, wenn Sie häufig und viel drucken und eine sehr gute Textqualität entscheidend ist, wie zum Beispiel bei
Geschäftsbriefen. Weil ein Laserdrucker nicht mit Tinte sondern mit Toner
arbeitet, sind die Ausdrucke auf dem Papier sauberer und verschmieren nicht in der Hand.
Im Vergleich zu Tintenstrahldruckern sind die Ausdrucke resistenter gegen UV-Licht und Feuchtigkeit. Außerdem überstehen Laserdrucker längere
Standzeiten ohne Austrocknen.
Es gibt verschiedene Druck-Auflösungen (das ist die Qualität der Bildauflösung) sowie Druckgeschwindigkeiten. Bei der Druck-Auflösung gilt: je größer der dpi-Wert,
desto besser ist die Druck-Qualität des Druckers. Wenn Sie sich für einen Farblaserdrucker (hier ist nicht nur der übliche
schwarz-weiß-Druck möglich) mit 1200x1200 dpi entscheiden, dann können Sie auch schon Bilder in Fotoqualität ausdrucken. Wünschen Sie einen schnellen
Druck, müssen Sie darauf achten, dass Sie sich für eine hohe Seitenanzahl pro Minute (wie zum Beispiel 50 Seiten/Minute) entschließen. Einen finanziellen
Vorteil haben Sie, weil die Druck-Kosten bei einem Laserdrucker geringer sind.
Nachteile treten dagegen besonders beim Drucken von Fotos auf: den Bildern fehlt es meist an Tiefenwirkung und
Farbechtheit. Auch für Proofdrucke (vorweggenommene Simulation eines Druckes) sind Laserdrucker weniger geeignet.
Worauf Sie noch achten sollten
Die Qual der Wahl haben Sie auch bei den Anschlüssen. Eine Netzwerkkarte benötigen Sie, um eine direkte Verbindung mit
einem Netzwerk herzustellen, ohne dass Sie einen zusätzlichen Server brauchen. Somit haben Sie auch gleichzeitig mehr Platz für Ihre weitere Büroausstattung.
Im Laufe der Zeit hat sich immer mehr der USB-Anschluss durchgesetzt, hier können Sie
dagegen mehrere Geräte anschließen. Ein Parallel-Anschluss ist technisch gesehen veraltet,
die Übertragung der Daten erfolgt langsamer und Sie können auch nur ein Peripheriegerät anschließen.
Brauchen Sie häufig einen zweiseitigen Papier-Druck, wäre hierfür eine Duplex- Einheit von Vorteil, die Ihnen viel Arbeit abnimmt sowie Zeit und Geld sparen hilft.