Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Langhalsschleifer

  Langhalsschleifer  (94 Angebote unter 27.647.967 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Langhalsschleifer“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Langhalsschleifer
^

Der Trockenbauschleifer für Präzision beim Schleifen von Wänden

Unter Trockenausbau versteht man im Bauwesen die Herstellung raumbegrenzenden, aber  nicht tragenden Bauteilen aus industriellen Halbzeugen. Trockenbauarbeiten gehören daher zum Ausbau eines Hauses. Die Konstruktionen dienen dem Ausbau von Wand, Decke und Boden und werden mit trockenen Bauelementen durchgeführt. Feuchte Materialien wie zum Verspachteln von Übergängen von Gipskartonplatten oder Löchern im Mauerwerk werden nur zur Reparatur oder der Verbindung von Elementen genutzt. Die Unebenheiten, die sich hier an den Wänden oder Decken ergeben können, werden mit Trockenbauwerkzeug wie dem Trockenbauschleifer ausgemerzt. Mit Trockenbauschleifern erhält man so die höchste Präzision für eine plane Fläche.

Unterschiede in der Vorauswahl

Trockenbauschleifer sind Elektrowerkzeuge, die am kreisförmigen oder dreieckigen Fuß ein rundes bzw. eckiges Schleifblatt sitzen haben. Zum Teil kann man den Fuß einfach gegen einen mit einer anderen Form tauschen. Darüber befindet sich der Elektromotor als Antrieb. Daran befestigt findet man einen Handgriff, meist als Bügelgriff, so dass man mit beiden Händen die Maschine bedienen kann. Andere Schleifer haben einen zum Teil teleskopierbaren Stockgriff, so dass man untere Wandbereiche oder Deckenbereiche bequem aus dem Stehen bearbeiten kann. Zum Teil kann man die Bügelgriffmodelle auch mit einem zusätzlichen verlängerten Griff ausstatten.

Große oder kleine Schleiffläche, eckig oder rund?

Oft lässt sich mit großen Durchmessern der Füße (Schleifteller oder Dreiecke) auf weitläufigen Flächen ein besseres Ergebnis erzielen und umgekehrt. Für die Bearbeitung von Ecken und Kanten sind die Dreiecksformen mit geraden Seiten oft besser geeignet, um gleichmäßige Ergebnisse zu erreichen.

Die Arbeitsweise

Der Trockenausbauschleifer arbeitet je nach Fußform bei runden Schleifscheiben mit Rotationsbewegungen oder bei der eckigen Ausführung mit Vibrationen. Als Energielieferant dient ein 230-Volt-Stromanschluss, zumindest im deutschen Bereich. Aufgrund der Staubentwicklung beim Schleifen von Gipsplatten, ist es vorteilhaft, wenn der Trockenbauschleifer gleichzeitig eine Absaugvorrichtung oder einen Anschluss für einen Industriesauger bietet.

Das Schleifpapier

Beim Schleifpapier gilt auch hier, je feiner die Körnung, desto glatter wird die Fläche. Worauf man achten kann, ist wie man das Schleifpapier befestigt. Schnell und einfach sind Klettverschlüsse.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.