Ein zertifizierter Labortisch für das professionelle Labor
Für den
Laborbereich kommen zertifizierte Labortische zum Einsatz. Die Zertifizierung nach EN 13150 gewährleistet, dass der Tisch den hygienischen und labortechnischen Anforderungen entspricht und daher in professionellen Laboratorien eingesetzt werden kann. Hierzu werden
Tische aus speziellen Materialien angefertigt sowie auch in der Gestaltung und Konzeption perfekt angepasst, um dem speziellen Bedarf im Laborbereich Genüge tragen zu können.
Ein Labortisch kann darüber hinaus in zahlreichen Formen zum Einsatz kommen. Vielfältige Modellvarianten sind dabei möglich. Je nach Bedarf und Arbeitsbereich im Labor sind schließlich auch unterschiedliche Arbeitsoberflächen notwendig. Diesem Bedarf wird durch verschiedene Tischkonstruktionen Rechnung getragen. Beispielsweise kann dadurch etwa ein Labortisch für die rein technischen Arbeiten genutzt werden, während auf anderen Sitzarbeitstischen wiederum die bürokratischen Arbeiten erledigt werden können.
Labortisch mit Zwischenboden und Laden
Der Labortisch bietet nicht nur allein eine Arbeitsfläche, auf der die Versuchsanordnungen aufgestellt und durchgeführt werden können. Darüber hinaus besitzen sie je nach Modell auch einen Zwischenboden oder auch Laden und Schränke, die als Ablageflächen und zur Verwahrung dienen können. So können Sie Zubehör und verschiedene Utensilien im Labor direkt im Arbeitsbereich sicher und geschützt lagern, wodurch diese immer griffbereit sind.
Weitere Vorrichtungen stellen beispielsweise Armaturen für flüssige Medien dar. Diese sind auf der Arbeitsplatte beim Labortisch zu finden und dienen dazu, Flüssigkeiten auf die Arbeitsfläche bzw. in darauf befindliche Behälter zu leiten. Ein
Schutzschirm ist ebenfalls ein wichtiges Zubehör, um sich beispielsweise vor Beta-Strahlung zu schützen.
Sitzarbeitstisch für den Laborbereich
In modernen Laboratorien gilt es nicht nur, Versuchsanordnungen und Tests durchzuführen, sondern ebenso, diese zu dokumentieren und die Ergebnisse festzuhalten. Für diese Arbeiten werden Sitzarbeitstische für den Laborbereich geboten. Diese können auch verwendet werden, um längere Arbeiten im Laborbereich abseits der Dokumentationen durchzuführen. Bei diesen Sitzarbeitsplätzen finden sich ebenfalls mehrere Laden, um darin Schreibmaterialien, Formulare, aber auch unterschiedliche Utensilien aus dem Laborbereich aufzubewahren und stets bereitzuhalten. Ein Sitzarbeitsplatz als Labortisch bietet folglich die richtigen Voraussetzungen, um einen Computer zu platzieren oder labortechnische Geräte und Apparaturen sowie Zubehör darauf zu verwenden und einzusetzen.
Neben dem passenden Labortisch gehören unter anderem ein
Laborschrank zur Aufbewahrung aggressiver Chemikalien oder ein
Laugenschrank zur
Laboreinrichtung.