Mit der Kupferrohraußenbürste das Verlöten der Rohre gut vorbereiten
Die Kupferrohraußenbürste besitzt einen sehr stabilen, gewellten oder geriffelten Außenring aus Kunststoff, an dem zur Innenseite hin die Borsten stehen. Die
Werkstattbürste wird von außen über Messing- oder Kupferrohre geführt, um sie vor dem Verlöten von Staub, Dreck und Unebenheiten, die durch die Bearbeitung mit Rohrtrennmaschinen oder
Rohrabschneidern entstanden sind, zu befreien. Das Verlöten erfolgt nicht nur zwischen den
Rohren, sondern auch um Fittings anzubringen bzw. mit T-Stück-Fittings Abzweigungen zu schaffen. Das Löten bewirkt ein stoffschlüssiges Fügen von Werkstoffen durch ein thermisches Verfahren.
Vorteile der Messing- und Kupferrohre
Die Kupferrohraußenbürste benötigt man zur Vorbereitung einer Lötverbindung zwischen den Rohren, um ein Leitungsnetz herzustellen. Solche Netze besitzen eine hohe mechanische Belastung in Hinblick auf die Schlageinwirkung und die Druckverhältnisse, etwa wenn es etwa um Boiler- sowie Wasserrohre oder Fußbodenheizungen geht. Messing- und Kupferrohre lassen sich zudem auch in hohen Temperaturbereichen für den Heizungsbau nutzen. Der Nachteil gegenüber Kunststoffrohren liegt in der schnelleren Korrosion oder Verkalkung.
Längen und Durchmesser
Die Angaben bei den Außenbürsten beziehen sich in der Regel auf den Außendurchmesser der Bürste. Der Innendurchmesser muss hingegen auf den Rohrdurchmesser abgestimmt sein. Die Länge der Bürsten beträgt je nach Modell zwischen ca. zwei und sechs cm und muss auf die Breite des zu reinigenden Bereichs abgestimmt sein, um Unebenheiten zu vermeiden.
Das Borstenmaterial
Zu Bearbeitung der relativ weichen Metalle wie Messing oder Kupfer benötigt man als Werkzeug einen härteren Stoff, so dass die Borsten der Kupferrohraußenbürste oft aus hochwertigem Edelstahl bestehen. Wird Federstahl verwendet, spricht das für eine höhere Festigkeit und damit einen geringeren Verschleiß der Bürste. Federstahl gibt es auch als Variante des nicht rostenden Werkstoffes Stahl.
Das Zubehör
Die Verwendung der Kupferrohraußenbürste geht oft mit der Nutzung einer Innenbürste für Kupferfittings einher. Die Kupferrohraußenbürste gehört als handgeführte Werkstattbürste in eine Werkstatt ebenso wie auf eine Baustelle und ist von Stromquellen unabhängig, da sie mit Muskelkraft angetrieben wird.