Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Kupferdraht

  Kupferdraht  (799 Angebote unter 27.649.377 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Kupferdraht“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Kupferdraht"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   54   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Kupferdraht
^

Kupferdraht ist sehr universell einsetzbar

Kupferdraht wird für zahlreiche Dinge verwendet: Vom einfachen Basteldraht bis hin zum elektrischen Draht für Spulen oder Transformatoren reichen seine Einsatzgebiete. Es gibt diesen Draht in zahlreichen verschiedenen Ausführungen entweder als einfachen unisolierten Kupferdraht oder auch als isolierten Kupferlackdraht, der vorzugsweise für Anwendungen im Bereich der Elektrotechnik oder Elektronik verwendet wird. Es ist sehr wichtig, zwischen diesen beiden Arten von Kupferdraht zu unterscheiden. Daneben spielen weitere Kriterien bei der Auswahl des richtigen Drahtes eine Rolle wie beispielsweise der richtige Querschnitt bzw. der Durchmesser des Drahtes. Besonders im elektrischen Bereich wird Kupferdraht gerne deshalb verwendet, weil er bei einem relativ geringen Preis eine sehr gute Leitfähigkeit besitzt. Diese liegt sogar noch über der von Aluminium.

Unisolierter Kupferdraht

Dieser Draht kann in zahlreichen Stärken bzw. mit zahlreichen Durchmessern erworben werden und eignet sich sehr gut zum Basteln. Für ein edles Aussehen kann auch versilberter Kupferdraht verwendet werden. Für den Einsatz in der Elektrotechnik oder Elektronik ist zu beachten, dass dieser Kupferdraht keine elektrische Isolierung besitzt und sich daher nicht für das Wickeln von elektrischen Spulen eignet.

Isolierter Kupferdraht oder auch Kupferlackdraht

Dieser Kupferdraht ist mit einer eingebrannten Isolierung aus speziellem Lack versehen. Sie dient hauptsächlich dazu, beim Wickeln von Spulen die einzelnen Windungen bzw. Lagen voneinander zu isolieren, um die Funktionstüchtigkeit der Spulen sicherzustellen.

Diese Lackierung wird durch spezielle Lackiermaschinen erreicht, mit denen der Lack mit einer hohen Temperatur in den Draht eingebrannt wird. Die Lackschichten werden in etwa 6 bis 20 Durchgängen nacheinander aufgetragen, sodass eine glatte und sichere Isolierung erreicht wird. Beim Entfernen dieser Lackierung zum Anbringen von elektrischen Anschlüssen durch Erhitzen können gesundheitsschädliche Gase entstehen, weshalb auf eine gute Belüftung zu achten ist. Eine besondere Form des isolierten Kupferdrahtes stellt der sogenannte Backlackdraht dar. Er wird für spezielle selbsttragende Spulen verwendet. Als Isoliermaterial bzw. Isolierlack wird ein spezieller Lack verwendet, der aus einer temperaturbeständigen Grundisolierung besteht sowie aus einer zusätzlichen Lackschicht, die bei höheren Temperaturen für ein Verkleben der einzelnen Spulenlagen sorgt und somit eine Grundstabilität dieser speziellen Spulen herstellt.

Bei der Verarbeitung von Kupferlackdraht ist stets darauf zu achten, dass die Lackierung und damit die Isolation nicht beschädigt werden kann, um einen sogenannten Windungsschluss zu vermeiden, der die Funktion der hergestellten Spule beeinträchtigt.

Länge und Querschnitt der erhältlichen Kupferdrähte

Kupferdraht bzw. Kupferlackdraht ist in unterschiedlichen Stärken bzw. Querschnitten erhältlich. Bei elektrischen Anwendungen hängt die Wahl des richtigen Querschnitts hauptsächlich vom Stromfluss ab, während bei Bastelarbeiten die Stabilität eine wesentliche Rolle spielt. Meistens werden von diesem Kupferdraht größere Mengen angeboten, da diese relativ preiswert erhältlich sind. Besonders beim häufigen Einsatz empfehlen sich Spulen mit größeren Mengen an Kupferdraht.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.