Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Kugelhahn

  Kugelhahn  (18.943 Angebote unter 27.651.644 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Kugelhahn“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   1263   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Kugelhahn
^

Kugelhahn – Absperrhahn mit durchbohrter Kugel

Jeder kennt sie und jeder benutzt sie, die Rede ist von Armaturen. Sie finden  eine breite Anwendung z. B. im Sanitär- oder Industriebereich und werden dazu verwendet, um Flüssigkeiten und Gase zu regeln und zu steuern. Die Steuerung der jeweiligen Armaturen kann dabei auf unterschiedliche Weise erfolgen - manuell von Hand oder komfortabel per Motor. Im weitesten Sinne sind alle Ventile, Klappen, Sicherheitsarmaturen und Schaugläser, die zur Steuerung und Regelung in Rohre oder Schläuche montiert werden können, Armaturen. Da es mittlerweile unzählige Bauarten von Armaturen, in unterschiedlichen Größen und nicht zuletzt für diverse Anwendungsbereiche gibt, werden sie in Sanitärarmatur und Industrie-Armaturen untergliedert.

Kugelhahn leitet Flüssigkeiten

Zu den Armaturen gehört auch der Kugelhahn, der verwendet wird, um den Durchfluss einer Flüssigkeit zu regeln. Das Besondere – im Inneren befindet sich eine durchbohrte Kugel, die durch eine 90 Grad-Drehung betätigt wird und so den Durchfluss ermöglicht. Im Gegensatz zu Ventilen, wo der Durchfluss stufenlos gesteuert werden kann, gibt es bei Kugelhähnen nur die Zustände offen oder geschlossen. Sie dienen also dem Absperren und werden deshalb häufig im Sanitärbereich aber auch in der Industrie eingesetzt.

Mit vollem oder reduziertem Durchgang

Grundsätzlich unterscheidet man Kugelhähne mit reduziertem oder mit vollem Durchgang. Mit vollem Durchgang bedeutet, dass die Kugel in etwa dem Innendurchmesser der Leitung entspricht, man spricht dabei von der Nennweite, was zu geringen Strömungsverlusten führt. Weiterer Vorteil ist die hohe Dichtkraft. Die Dichtungen sind je nach Temperaturbereich aus Teflon oder aus Metall.
Allerdings gibt es auch spezielle Armaturen, bei denen die Kugel mehr als eine Schaltstellung einnehmen kann und man dieses System dazu benutzt, um z. B. Fluidströme zusammenzuführen oder zu verteilen. Das bedeutet, das der Durchfluss in alle Richtungen geöffnet oder geschlossen beziehungsweise einzelne geöffnet oder geschlossen sind. Man spricht dann von Mehr-Wege-Hähnen.

Nennweite (DN) und Nenndruck (PN) sind bei Kugelhähnen zu beachten

Die Nennweite ist mit den Buchstaben DN (Diameter Nominal) gekennzeichnet und wird in Millimeter angegeben wird. Sie ist eine numerische Festlegung und entspricht dem inneren Durchmesser der Rohrleitung. Ebenfalls zu beachten ist der Nenndruck, der mit PN (für Pressure Nominal) dargestellt wird und den Auslegungsdruck in bar bei einer Raumtemperatur von 20 Grad Celsius angibt. Ist die Temperatur höher, verringert sich der zulässige Druck entsprechend. In der Europäischen Norm EN 1333 sind bestimmte Nenndruckstufen wie z. B. PN 6 oder PN 400 geregelt. Die Kombination aus PN und DN ermöglicht die Austauschbarkeit von Komponenten wie z. B. Ventile oder Flansche.

Weitere Eigenschaften

Kugelhähne gibt es in den verschiedensten Ausführungen wie beispielsweise Abzweigkugelhahn, Hebelkugelhahn oder Mini-Kugelhahn und aus unterschiedlichen Materialien z. B. aus Messing, Edelstahl oder Kunststoff sowie als zwei- oder dreiteilig sowie als Mehr-Wege-Ausführung. Der Anschluss erfolgt z. B. über ein Gewinde, Flansch oder Klebemuffe. Kugelhähne werden entweder manuell betätigt oder aber pneumatisch oder elektrisch. Nachteilig wirkt sich jedoch die Tatsache aus, dass beim Verschließen immer ein kleiner Teil der Flüssigkeit im Inneren der Bohrung verbleibt, was zu Verschmutzungen führen kann. Bei der Verwendung von Kugelhähnen sollten Sie immer den angegebenen Betriebsdruck sowie die -temperatur einhalten.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.