Kreissäge für exakte Schnitte
Die Kreissäge ist mittlerweile aus dem Holz verarbeitenden Gewerbe kaum mehr wegzudenken. Denn diese Säge ist ein sehr wichtiges Werkzeug, um Werkstücke aus Holz in die richtige Form zu bringen. Hierbei ist diese
Elektrosäge auch besonders gut dafür geeignet, um auch Holz von größerer Stärke bzw. mit einem gewissen Durchmesser zu schneiden und einen glatten und geraden Schnitt zu ermöglichen. Neben Holz können auch weitere Materialien wie z. B. Kunststoff, Metall oder Gestein gesägt werden, allerdings wird dafür ein passendes
Kreissägeblatt benötigt.
Stationär oder mobil
Grundlegend unterscheidet man zwischen stationären Modellen und mobilen Sägen. Die mobile
Handkreissäge kann vielfältig eingesetzt werden, um unterschiedliche Werkstücke in die richtige Form zu bringen. Dabei wird das jeweilige Werkstück auf einer Arbeitsfläche aufgelegt und mit der Kreissäge passend bearbeitet. Bei der stationären
Tischkreissäge hingegen ist das Sägeblatt selbst zumeist selbst in einem Arbeitstisch integriert. So können auch problemlos größere Werkstücke bearbeitet werden, so dass diese exakt geschnitten werden können. Durch verschiedene Einrichtvorrichtungen und Fixierungen auf der Arbeitsfläche lässt sich das zu sägende Material genau zuführen und somit exakt schneiden.
Die Kreissäge im Handwerksbetrieb
Im Handwerksbetrieb sind vor allem mobile Geräte im Einsatz. Die Handkreissäge oder die
Akkuhandkreissäge werden hierbei häufig auch außerhalb der Werkstatt etwa beim Kunden vor Ort eingesetzt. Bei modernen Elektrosägen ist das Sägeblatt durch eine Schutzabdeckung verhüllt, um das Verletzungsrisiko zu minimieren. Lediglich, wenn der Einschaltknopf für die Kreissäge betätigt wird und das Sägeblatt sich zu drehen beginnt, wird die Sicherheitsabdeckung zurückgefahren, so dass das Sägeblatt am jeweiligen Werkstück aufgesetzt werden kann. Während das Sägeblatt der mobilen Variante zumeist von oben auf das Werkstück aufgesetzt wird, verhält es sich bei der Tischkreissäge umgekehrt. Hierbei ragt das Sägeblatt der Kreissäge nur zum Teil aus der Tischplatte heraus, während der Rest sich unter der Tischoberfläche befindet. So kann das Holz passend zugeführt werden.
Kreissägenblatt und Sonderformen der Kreissäge
Die Kreissäge ist in vielen verschiedenen Ausführungen erhältlich, wodurch Werkstücke auf unterschiedliche Art und Weise optimal bearbeitet werden können. Entscheidend ist darüber hinaus auch die Form der Sägeblätter, die in Verbindung mit den Kreissägen eingesetzt werden. Hierbei kommt es auf die Zähne der Sägeblätter an. Je nach Stärke bzw. Art des zu bearbeitenden Werkstoffs können Sägeblätter mit sehr feinen Zähnen oder groben Zahnungen zum Einsatz gelangen.
Kreissägen gibt es in zahlreichen Sonderformen wie z. B. die
Tauchkreissäge, die ein problemloses Eintauchen des Sägeblatts erlaubt, die
Formatkreissäge mit höhenverstell- und schwenkbarem Parallel- und Queranschlag oder die
Steintrennsäge, die zum Durchtrennen von großen Steinen dient. Mit der
Vertikalkreissäge hingegen können schräge oder vertikale Gehrungsschnitte vorgenommen werden.