Schenken Sie reinen Wein ein
Ein Korkenzieher ist ein Werkzeug für die
Gastronomie,
mit dem eine Flasche Wein entkorkt wird.
Mittlerweile gibt es zahlreiche verschiedene Modelle,
die ein einfaches und unproblematisches Entkorken versprechen.
Der darf in keinem Haushalt fehlen
Der einfache Korkenzieher
besteht aus Spirale (auch Spindel genannt) und Holzgriff.
Der Korken wird mit Hilfe des Griffs herausgezogen.
Bei einem Glockenkorkenzieher dreht man die Spindel
in den Korken hinein, während der Flaschenhals von der Glocke umfasst wird.
Dadurch wird ein senkrechtes Eindrehen garantiert.
Mittels Umschaltmechanismus am Ende des Drehgriffs wird der Korken einfach herausgezogen,
wenn das Eindrehen beendet ist.
Der Hebelkorkenzieher, auch Flügelkorkenzieher genannt, dreht die Spindel auf dieselbe Weise in den Korken wie die beiden vorher genannten Modelle.
Während sich die Spindel eindreht, bewegen sich jedoch die „Arme“ nach oben.
Durch Ausüben eines einfachen Drucks auf diese Arme können Sie die Flasche ohne
größere Kraftanstrengung öffnen.
Geräte für die Profis
Während die bisher beschriebenen Geräte vorrangig Einzug in die Haushalte gefunden haben,
wird das Kellnermesser hauptsächlich in der Gastronomie verwendet.
Mit Hilfe der angebrachten Klinge trennen Sie professionell die Kapsel am Flaschenhals ab und
drehen anschließend die Spindel in den Korken.
Ist diese weit genug eingedreht, setzen Sie den Hebel am Flaschenhals an und
ziehen den Korken dank der Hebelwirkung bequem heraus.
Ebenso professionell, aber stationär sind Weinöffner mit Wandmontage oder
Entkorkmaschinen zur Befestigung an
einem Tisch oder Tresen.
Diese sind besonders dann geeignet, wenn Sie sehr viele Flaschen in möglichst
kurzer Zeit öffnen möchten.
Bitte beachten Sie
Jeder Korkenzieher - unabhängig vom Modell - sollte eine „Seele“ haben,
also einen Freiraum in der Mitte der metallenen Spirale.
Diese sollte mindestens so groß sein, dass ein Streichholz hineinpassen könnte.
Der Freiraum soll dafür sorgen, dass der Korkenzieher richtig greift.
Andernfalls würde der Korken zwar durchbohrt, aber nicht herausgezogen werden.
Sie suchen noch mehr?
Mercateo bietet Ihnen neben Korkenziehern auch den passenden
Wein - z. B. aus
Frankreich,
Italien oder
Deutschland.