Kopfverband-Haube – Ein Kopfverband mit Aluminiumauflage
Eine Kopfverband-Haube mit Aluminiumauflage schützt die akuten oder chronischen Wunden im Kopfbereich vor Verschmutzung und fördert die Eigenheilung. Der
Verband verklebt nicht mit der Wunde. Er ist für Erwachsene und Kinder erhältlich und passt sich der Kopfform optimal an.
Gebrauchsfertige Haube für Kopfwunden
Die gebrauchsfertige Kopfverband-Haube ist ein medizinisches Produkt, das zur
Wundversorgung im Kopfbereich eingesetzt wird. Die Haube ähnelt einer Kapuze und wird mit einem Bindeband oder einem Klettverschluss unter dem Kinn geschlossen. Die Anwendung ist schnell und einfach, da die Haube lediglich über den Kopf gezogen wird. Der Verschluss kann auf die individuellen Kopfmaße des Patienten angepasst werden.
Die Kopfverband-Haube zeichnet sich durch diese Eigenschaften aus:
- einfache und schnelle Anwendung,
- verklebt nicht mit der Wunde,
- komfortabel für den Patienten,
- ohne negative Einwirkung auf gesunde und erkrankte Haut,
- fördert die Eigenheilung und
- ist besonders saugfähig.
Die Haube besteht meist aus einem Polyestervlies, das mit Aluminium bedampft ist. Diese Beschichtung verhindert das Verkleben der Wunde mit ihrer Auflage. Die geschädigte Haut könnte mit einer reinen Vliesauflage verkleben, was den
Verbandswechsel erschwert und den Wundbereich schädigen kann.
Alternativer Bindenverband
Kopfwunden werden üblicherweise mit einem Bindenverband versorgt. Die provisorische Version mit einem Dreieckstuch ist in der
Ersten Hilfe üblich. Bei längerfristigen Verbänden haben sich Binden bewährt, die fachgerecht angelegt werden müssen. Der Vorteil des Bindenverbandes ist seine individuelle Druckwirkung. Insbesondere bei Unterkieferbrüchen empfiehlt sich eine so genannte Kinnschleuder, eine spezielle Variante des Kopfverbandes mit einem Dreieckstuch. Auch bei Druckverbänden oder stark blutenden Wunden kann der Bindenverband individueller agieren, als es mit einer Wundabdeckung mit einer Haube möglich ist.
Tipps für die Auswahl des Kopfverbandes
Jeder Kopfverband ist durch seine Größe charakterisiert. Er ist für Erwachsene und in kleinerer Ausführung für Kinder erhältlich. Insbesondere bei Kindern empfiehlt sich diese komfortable Variante des Kopfverbandes. Sie ist besonders angenehm zu tragen und erzeugt keine Schnürfurchen. Der Kopfverband kann in Verbindung mit einer
Wundauflage oder einem Bindenverband verwendet werden. Er eignet sich nicht als Wundauflage im Gesichtsbereich oder als Druckverband.