Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

  kopfhoerer  bei Mercateo online kaufen (758 Angebote unter 3.639.207 Artikeln)



Folgende Filter helfen, die Artikelliste nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern:vonbis  

Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: zurück   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   51   vorwärts
Übersicht
% ^v
Bild
zurück
100%
Plantronics
37717-01
ab € 13,35*
11 Angebote
93%
Nokia
HS-47/02700F2
ab € 6,24*
3 Angebote
100%
AKG Acoustics
AKG K 601
€ 138,98*
1 Angebot
100%
EasyTouch
ET-151
€ 32,06*
1 Angebot
100%
EasyTouch
ET-30
€ 3,54*
1 Angebot
100%
EasyTouch
ET-37
€ 6,98*
1 Angebot
100%
Creative Labs
51MZ0365AA001
ab € 34,12*
5 Angebote
100%
Sennheiser
005207
ab € 52,05*
3 Angebote
100%
WMC
24601
ab € 31,35*
7 Angebote
100%
Philips
LFH0236
ab € 22,14*
2 Angebote
100%
Hama
00056225
ab € 2,94*
2 Angebote
100%
Hama
42458
ab € 5,26*
2 Angebote
100%
EasyTouch
ET-663
€ 3,86*
1 Angebot
100%
EasyTouch
ET-96
€ 10,14*
1 Angebot
100%
k.A.
71014
ab € 2,67*
2 Angebote
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: zurück   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   51   vorwärts
Weitere Funktionen für Ihre Produktauswahl:  
Weitere Informationen
^

Sauberer Klang durch Kopfhörer


Kopfhörer sind elektroakustische Wandler, die Wechselspannung in akustische Schwingungen wandeln. Diese Schwingungen werden dann in Form eines Kopfhörers direkt in das Ohr geleitet.
Da es mittlerweile nahezu für jedes Anwendungsgebiet die verschiedensten Kopfhörer gibt, fällt die Entscheidung oftmals nicht leicht, das richtige Modell zu finden. Kabellos oder Kabelgebungen, In-ear, stereo oder mono. Kopfhörer unterscheiden sich nicht nur im Aussehen stark voneinander, sondern es kommen auch noch die unterschiedlichsten Techniken zum Einsatz, die alle ihre Vor und Nachteile besitzen.

Modellvielfalt und Bauformen von Kopfhörern

Stöpsel

Die wohl bekannteste Form von Kopfhörern sind die Ohrhörer, die in die Ohrmuschel gesteckt werden. Sie sind klein, leicht zu verstauen und bieten je nach Modell und Hersteller recht gute Klangeigenschaften.

In-ear-Kopfhörer

In-ear-Kofhörer bieten im Gegensatz zu normalen Ohrhörern schon deutlich mehr Tragekomfort. Diese Form wird direkt in den Gehörgang geschoben. Verschiedene Materialien wie Silikon oder Otoplastik geben In-ear-Kopfhörern den richtigen Halt im Ohr. Beide Modelle, sowohl Ohrhörer als auch In-ear-Kopfhörer, sind durch ihre kompakten Ausmaße platzsparend zu verstauen und sind deshalb ideal für unterwegs.

Muschelkopfhörer (offene Form)

So genannte Muschelkopfhörer bieten ein deutlich höheren Tragekomfort. Sie sind größer und werden auf die Ohrmuschel gelegt. Von offenen Kopfhörern spricht man, wenn die Muschel des Kopfhörers an der Ohrmuschel anliegt, diese jedoch nicht vollständig umschließt. Vorteil bei dieser Variante des Kopfhörers ist, dass akustische Geräusche im Umfeld noch recht deutlich wahrgenommen werden können. Im Gegensatz zu geschlossenen Kopfhörern, wird bei diesen Modellen auch ein weicher Schaumstoff als Dämmung verwendet, weshalb der hohe Tragekomfort auch noch nach einigen Stunden Musikgenuss gegeben ist. 

Muschelkopfhörer (geschlossene Form)

Bei dieser Bauform von Kopfhörern wird das Ohr völlig umschlossen. Die Schallwellen können sich somit effizienter ausbreiten, was zu einer deutlich verbesserten Gesamtakustik bei dieser Form führt. Bässe und Höhen werden klarer wiedergegeben und Störgeräusche werden durch die verwendeten Materialien wie Leder oder Kunststoff minimiert. Allerdings hat dieses System auch Nachteile. Da die Hörmuschel vom Bügel sehr stark an den Kopf gepresst wird, kann der dadurch entstehende Druck nach längerem Tragen des Kopfhörers als störend empfunden werden.

Kabellose Kopfhörer

Funkkopfhörer bieten die ideale Lösung für Menschen, die eine gute Akustik bevorzugen und gleichzeitig auf eine gewisse Mobilität nicht verzichten wollen. Dabei bestehen diese Modelle aus einem Sender und Empfänger, wobei zwei verschiedene Sendetechniken zum Einsatz kommen können.
Infrarot: Bei dieser Übertragungstechnik wird ein Lichtsignal vom Sender ausgegeben, der wiederum vom Empfänger aufgenommen wird. Nachteil bei dieser Variante ist, dass der Musikgenuss schnell getrübt werden kann. Denn ein Verlassen des Raumes ist hier nicht möglich, da Sender und Empfänger Sichtkontakt benötigen. Die Übertragung via Bluetooth ist hierbei eindeutig die bessere Wahl.

Bluetooth: Die Übertragung der Signale mittels Bluetooth bietet gegenüber Infrarot schon deutlich mehr Vorteile. Ein Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger, wie bei Infrarot, ist nicht mehr erforderlich. Des Weiteren ermöglicht Bluetooth auch die Verbindung mit Mobiltelefonen oder Notebooks,  die über Bluetooth verfügen. Sollte dies nicht der Fall sein, kann man alternativ auf einen Bluetooth-Stick zurückgreifen.

Sie suchen mehr?

Wir bieten es Ihnen. In unserer Kategorie TV DVD und Heimkino finden Sie vom Blu-ray-Player bis hin zum AV Receiver zahlreiche Produkte aus dem Bereich Unterhaltungselektronik.