Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Koosh-Ball

  koosh ball  (4 Angebote unter 27.617.268 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „koosh ball“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Koosh-Ball"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
Weitere Informationen zum Thema koosh ball
^

Der Koosh-Ball für sicheren Sport- und Spielspaß

Der Koosh-Ball ist ein Kleingerät, das sich vor allem durch seine guten Wurf- und Fangeigenschaften auszeichnet, denn die weiche angenehme Konsistenz der Gummifäden das Balles lädt zu vielseitigen Übungen und kreativen Umgang mit dem Ball ein.

Kreative Sportgestaltung mit verschiedenen Übungen

Neben dem Hin- und Herwerfen kann der Ball auf den Knien einseitig oder beidseitig hüpfen gelassen werden, sodass dieses ein extrem effektives Bauchmuskeltraining bietet, welches nicht als schweißtreibendes Work-Out empfunden wird. Der Koosh-Effekt sorgt dafür, dass der Ball an jeder Oberfläche nicht hüpft, sondern mit einem Koosh-Geräusch haften bleibt und nicht wegrollt. Damit bietet der Koosh-Ball auch im Außenbereich für Kinder und Fitness-Orientierte eine sichere und sportliche Grundlage, die auch in der Gruppe viel Sport zur Förderung des Teamgeistes mit sich bringt.

Das Jonglieren mit mehreren Koosh-Bällen fördert die Koordination und Reaktionsgeschwindigkeit, während die komfortable Griffigkeit des Balles geradezu magnetisch zu immer neuen sportlichen und kreativen Übungen anregt. Auch zu zweit bietet das Hochhalten des Koosh-Balles beim gegenseitigen Zuspielen mit den Füßen ein motivierendes Ganzkörper-Work-Out, bei dem ebenfalls der Spielspaß im Vordergrund steht.

Der Koosh-Ball eignet sich für den Einsatz in Kindertagesstätten, Vereinen mit ausgeübten Ballsportarten, im Schulsport, Sport- und Spielzeuggeschäften im Einzelhandel. Auch in Fitnessstudios kann der Ball zum Aufwärmen vor anderweitigen Sportausübungen hervorragend genutzt werden.

Ausführungen und Ergänzungsmöglichkeiten von Koosh-Bällen

Sie können die Modelle der Koosh-Bälle in unterschiedlichen Größen und Farbgebungen und Durchmessern erhalten, sodass diverse Sportgestaltungen mit dem Kleingerät kreativ umgesetzt werden können. Mit Gewichtsmanschetten für die Fußgelenke können Sie Kraft- und Ausdauerübungen - etwa beim Hochhalten des Balles - optimieren, während Sie mit Ziehtauen Spielfeldbegrenzungen für Ballspiele mit dem Koosh-Ball vornehmen können. Eine Sportmatte als sichere Unterlage ermöglicht dabei noch dynamischere Trainings- und Spieleinheiten und baut den Einsatzbereich der Koosh-Bälle aus.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.