Konferenzmappe für den professionellen Auftritt bei Meetings oder Kunden
In der modernen Arbeitswelt gehören neben der Arbeit am
Computer Besprechungen mit Kollegen oder Kunden dazu. In diesen Meetings geht es häufig um wichtige Dinge: Neuerungen werden besprochen, Einsätze vorbereitet oder neue Strategien entwickelt oder präsentiert, um nur einige Beispiele zu nennen. Da während eines Meetings wichtige Informationen vermittelt oder diskutiert werden, ist es wichtig, dass der Informationsgehalt nicht verloren geht. Wichtige Fakten müssen also notiert werden. Das kann mit Hilfe eines
Laptops passieren oder aber handschriftlich.
In diesem Fall empfiehlt es sich, eine
Ledermappe zu verwenden. Diese Form der
Mappe wird häufig auch als Konferenzmappe,
Ringbuchmappe oder
Tagungsmappe bezeichnet. Sie enthält neben
Schreibpapier für Notizen noch
Schreibgeräte und bietet zusätzlich Platz für diverse Büroartikel wie
Taschenrechner,
Kalender oder
Lineal. Einige Konferenzmappen haben Zusatzfächer, in denen Sie
Visitenkarten,
Handy oder
Speichermedien wie
DVDs aufbewahren können. So sind Sie z. B. bei einem Kundenbesuch immer gut ausgestattet und hinterlassen vielleicht einen bleibenden Eindruck.
Weitere Eigenschaften
Das Material der angebotenen Modelle reicht von Kunststoff und Synthetik bis zu Kunst-, Nappa- oder Echtleder. Auch beim Format entscheiden Sie: Mappen im A4-Format sind sehr beliebt. Aber auch kleinere bzw. größere Formate wie z. B. A5 sind erhältlich. Ein weiterer Vorteil – sollte einmal kein
Tisch zur Verfügung stehen, an dem Sie schreiben können, lässt sich die Mappe auch prima als Schreibunterlage gebrauchen.
Fazit – mit einer Ringbuchmappe sehen Sie nicht nur professionell aus, Sie haben auch immer die wichtigsten Notizen und Utensilien dabei.
Sie suchen noch mehr?
Wenn Sie sich für professionelles Präsentieren interessieren, empfehlen wir Ihnen den Bereich
Präsentation und Planung. Ob
Flipchart oder
Whiteboard,
Beamer oder
Overheadprojektor und
Präsentationshilfsmittel wie
Laserpointer oder
Haftmagnet – das Sortiment ist umfangreich und breit gefächert.