Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Kombinationszange

  Kombinationszange  (754 Angebote unter 27.720.540 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Kombinationszange“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Kombinationszange"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   51   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Kombinationszange
^

Kombizangen als multifunktionale Alleskönner

Kombizangen besitzen neben den Eigenschaften zum Halten weitere Eigenschaften, wie die Möglichkeit Werkstoffe zu trennen oder sogar zu schneiden. In der Regel nutzt man durch die Hebelwirkung die kraftverstärkte Bewegung der Hand. Zangen können aber als Kombi-Zangen viel mehr. Unterschiede gibt es in Griff, Gelenk und Zangenkopf. Der Zangenkopf besteht aus zwei Backen, die je nach Aufgabe und Funktion unterschiedlich geformt sind. Drückt man die Griffe zusammen, werden die Backen aufeinander gepresst.

Übersicht über die Kombizangen

Die Standard-Kombizange

Im Zangenkopf einer Standard-Kombizange sind in dessen Nähe zwei scharfe Schneiden in die Backen eingearbeitet. Damit lassen sich dünnere Drähte oder auch kleine Nägel abzwicken. In Höhe der Schneiden ist eine runde Vertiefung, die hilft, kleinere Rohre beim Greifen zu packen. In Richtung Spitze laufen die Backen in zwei geriffelten Flächen aus, mit der flache Werkstücke gehalten werden können. In der Regel fehlt die Standard-Kombizange in keiner Werkstatt und keinem Haushalt. Die Zange besteht meist aus hochwertigem Spezialwerkzeugstahl. Die Schneiden können zudem auf den Härtegrad 64 HR induktiv gehärtet sein, dann lässt sich sogar Pianodraht schneiden.

Die Kraft-Kombizange

Die Kraft-Kombizange hat die gleichen Vorzüge wie die Standard-Kombizange, mit dem Unterschied, dass die Kraftersparnis durch eine Optimierung der Übersetzung im Gelenk herbeigeführt wird. Damit ist ca. ein Drittel Kraftersparnis möglich.

Die Crimp-Kombizange

Crimpen ist ein Begriff für Bördeln und bedeutet, dass Kabel und Stecker durch Verformung kraftschlüssig verbunden werden, also eine lötfreie elektrische Verbindung schaffen. Crimp-Kombizangen unterscheiden sich wiederum nach den Steckern, die befestigt werden sollen. Es gibt Crimpzangen für Westernstecker, RJ-11- und RJ-45-Stecker, schlichte Steckkontakte oder auch BNC-Verbindungen, bekannt von den Koaxialsteckern her. Crimp-Grip-Zangen haben den Vorteil, dass man den Anpressdruck für eine Massenproduktion beim Crimpen festlegen kann, denn die Zange lässt sich auf einen gewissen Punkt arretieren.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.