Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Kneifzange  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
Weitere Informationen zum Thema Kneifzange
^

Kneifzangen - robuste Vielkönner

Kneifzangen sind besonders robust, dies wird einerseits durch besonders gehärtetes Material erzielt, andererseits ist die Stabilität bereits durch die Form bedingt. Im Gegensatz zu anderen Zangen befinden sich die empfindlichen Schneiden des Werkzeugs vorn am Zangenkopf und sind kräftig gebaut. Die abgerundete Form des Zangenkopfes bietet die Möglichkeit, dass die Kneifzange gut abgerollt werden kann. Dadurch können die eingesetzten Kräfte durch die Hebelwirkung besser genutzt werden. Nägel und Klammern entfernen gehört in den verschiedensten Branchen genauso zum Arbeitsalltag wie das Abkneifen von teilweise starken Drähten und das Demontieren verschiedenster Bauteile.

Universell einsetzbare Kneifzangen

Universal-Kneifzangen dürfen in keinem Werkzeugkoffer fehlen, egal, in welchem handwerklichen Bereich Sie tätig sind. Im Lager aus Paletten Nägel und Klammern entfernen, auf der Baustelle alte Holzdielen lösen oder als Maler den Nagel spurlos aus der Wand zu ziehen, Universal-Kneifzangen machen es möglich. Beachten Sie bei der Auswahl die Größe des Zangenkopfes, um auch an schwer zugänglichen Stellen arbeiten zu können. Berücksichtigen Sie außerdem die Schneidenhärte, die es ermöglicht, unterschiedliche Drahtarten und Drahtstärken zu durchtrennen und zu fassen, sowie die Zangenlänge für beste Kraftübertragung.

Der Spezialist für den Hufschmied

Um den speziellen Anforderungen des Hufeisenschmiedes gerecht zu werden,  werden auch spezielle Kneifzangen angeboten, die früher auf die Verwendung im Stall abgestimmt waren. Durch die massive Verarbeitung und die zum Teil integrierte Nagelumlenkung wird das Führen der Zange besonders einfach. Genaue Platzierungen der Auflagefläche werden durch die Führungsausladung genauso möglich wie das feste Auflegen, dadurch werden diese Zangen auch im Karosseriebau eingesetzt. Abreißzangen, Hufeisenbeschlagzangen oder einfache Hufeisenzangen profitieren von der Herkunft aus dem alten Handwerk.

Hammerzange - herausziehen und einschlagen

Hammerzangen ermöglichen neben dem Entfernen von Klammern und Nägeln gleichzeitig das Umschlagen und Einschlagen solcher. Die Zange ist außen einseitig abgeflacht, um eine ausreichende Schlagfläche zu erzeugen. Besonders durch die kraftintensive Zusatzfunktion sollten Sie auf ein besonders stabiles Material und eine massive Gelenkverarbeitung achten, um Beschädigungen zu vermeiden. Mit einer solchen Zange können Sie auf den Hammer zum Einschlagen von kleineren Nägeln getrost verzichten.

Töpferzange - für Keramik und Ton

Zur Bearbeitung von Keramik- und Tonerzeugnissen werden Ziegel- bzw. Töpferzangen verwendet. Sie dienen nicht nur als Werkzeug im Bereich der Sanitärinstallation und beim Fliesenlegen, auch Dachdecker oder, wieder Name schon sagt, Töpfer nutzen diese speziellen Kneifzangen. Greifpunkte sorgen dafür, dass die Keramik- und Tonerzeugnisse optimal gehalten werden können. Drahtschneider gewährleisten, dass weicher Draht durchtrennt und somit auch diese Funktion genutzt werden kann.

Überwinden von Unebenheiten

Um beispielsweise bei umgebörtelten Materialien wie an Dachrinnen eine Kneifzange benutzen zu können und auch die vorhandene Wulst zu überwinden, werden spezielle Wulstenbeißzangen eingesetzt. Eine Kraftübertragungen und ein Einsatz des Werkzeugs wird, ohne dass die erhöhten Ränder zerquetschen werden, möglich.

Die Härte der Kneifzange

Damit Ihre Kneifzange den Anforderungen nicht nur in der Form, sondern auch im Material entspricht, sollten Sie unbedingt darauf achten, welcher Härte das Schneidenmaterial enspricht. Meist wird die Härte in der Einheit HRC angegeben. Die Prüfung erfolgt bei der Bestimmung der Härte mit Hilfe eines kegelförmigen Diamanten, dem das Schneidenmaterial standhalten soll. Ein herkömmliches Edelstahlküchenmesser hat eine Härte von 54 HCR, die Schneiden von Zangen sollten eine Härte von 58 HRC aufweisen, besser noch 60 HRC, da bei dieser Härte die spanende Bearbeitungsmöglichkeit endet und somit gewährleistet ist, dass der Werkzeugstahl auch großen Krafteinwirkungen standhält.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.