Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

  Klimagerät  bei Mercateo online kaufen (36 Angebote unter 3.564.593 Artikeln)


Folgende Filter helfen, die Artikelliste nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern:vonbis  
  • Energieeffizienzklasse
  • A (14)
  • AB (1)
  • B (5)
  • C (1)
  • k.A. (15)

Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: zurück   1   2   3 
Übersicht
% ^v
Bild
zurück
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: zurück   1   2   3 
Weitere Funktionen für Ihre Produktauswahl:  
Weitere Informationen
^

Immer schön cool bleiben

Mit dem richtigen Klimagerät ist das kein Problem. Damit behalten Sie immer einen kühlen Kopf. Wichtige Entscheidungen treffen, Termine vereinbaren, Kundengespräche am Telefon führen, mit einem kühlen Kopf und klaren Gedanken stellt dies kein Hindernis mehr dar. Beschaffen Sie sich Ihre eigene kleine Klimaanlage.

Der Sommer bedeutet für viele Menschen Erholung, ab ins Freibad oder den Pool, hinein ins kühle Nass oder ein schöner Abendspaziergang in den Biergarten. Die Realität sieht meistens etwas anders aus. Gerade in einem Büro oder in einer Lagerhalle können hohe Außentemperaturen schnell zu unerträglicher Hitze und Schwüle führen.

Gereizte Mitarbeiter, überlastete Server und streikende PCs sind hier meist das Resultat der hohen Temperaturen. Angenehme und richtig temperierte Büroräume dagegen sind sehr wohltuend. Der Körper setzt Energieressourcen frei, die er ansonsten für die eigene Kühlung aufwenden müsste. Die Konzentration und Leistungsfähigkeit Ihrer Mitarbeiter wird gesteigert und der Mensch fühlt sich besser. Es besteht also dringender Handlungsbedarf, aber wie? Ihre gesamte Belegschaft samt Computern, Servern, Druckern und IP-Telefonen in den firmeneigenen Bus setzen und ab ins klimatisierte Einkaufszentrum? Das wäre dann doch etwas aufwändig und vor allem kostenintensiv. Die günstigere Variante ist da schon die Anschaffung eines Klimagerätes, aber welches? Und vor allem steht die Frage, wie viel Räume können mit einem Klimagerät gekühlt werden? Wo soll das Gerät installiert werden? Fragen über Fragen, die es zu klären gilt.

Unser kleines Klimalexikon...

...zeigt Ihnen, worauf beim Kauf geachtet werden muss. Oder kaufen Sie lieber die Katze im Sack?

Klimageräte werden in zwei Kategorien untergliedert. Zum einen in mobile Klimageräte auf Rollen, zum anderen in stationäre Wandklimageräte und Splitklimageräte, wobei letztere nochmals in Singlesplit- und Multisplitgeräte mit Außeneinheit untergliedert werden.

Mobile Klimageräte

Ein mobiles Klimagerät bietet zunächst einen großen Vorteil gegenüber einem Splitgerät, es kann einfach in jeder beliebigen Ecke des Büroraumes aufgestellt und in Betrieb genommen werden. Soll die Wärme dauerhaft aus dem Raum geführt werden, muss der Abluftschlauch lang genug sein. Hier liegt auch gleich der Nachteil des mobilen Klimagerätes. Die warme Luft muss bei diesem Gerät über einen Schlauch aus dem Raum abgeführt werden. Meist stehen mobile Klimageräte zwar auf Rollen und können somit leicht transportiert werden, aber als Endverbraucher sollten sie beim Einsatz von mobilen Klimageräten immer bedenken, dass die warme Luft z.B. durch ein angekipptes Fenster abgeleitet werden muss. Durch das geöffnete Fenster strömt wiederum warme Luft von außen in den Raum hinein, was zur Folge hat, dass das Klimagerät ständig auf Hochtouren läuft und somit wertvolle Energie verschwendet.

Stationäre Klimageräte

Singlesplit

Im Gegensatz zu mobilen Klimageräten bestehen Splitgeräte gleich aus zwei Teilen, einem Außen- und einem Innengerät. Das Innengerät kann hier wahlweise an der Wand befestigt oder in bereits bestehende Deckensysteme integriert werden. Achten sie beim Kauf darauf, für welche Montageart das Gerät am besten geeignet ist. Das Außengerät hingegen wird außerhalb des Gebäudes entweder an der Außenfassade oder auf dem Dach montiert.

Multisplit

Das Multisplitgerät ist genauso aufgebaut wie das Singlesplitgerät. Jedoch bietet dieses Gerät einen entscheidenden Vorteil. Bei einem Multisplitgerät können sie gleich mehrere Innengeräte anschließen. Für ein Unternehmen, das über mehrere Büros verfügt, stellt dies eine gravierende Kostenersparnis dar.

Die Montage

Die Montage eines mobilen Klimagerätes stellt im Allgemeinen keine große Herausforderung dar. Anders sieht es da schon bei der Montage von Multi- oder Singlesplitgeräten aus. Hier müssen mit einer Schlagbohrmaschine Löcher in die Decke oder die Wand gebohrt werden, um die Klimageräte zu integrieren. Die Kondenswasserschläuche der einzelnen Klimageräte werden dann untereinander mit PVC-Rohr, T-Stücken und PVC-Kleber verklebt. Achten sie darauf, dass das Klimagerät auch über eine eingebaute Kondenswasserpumpe verfügt, die das Kondenswasser abtransportiert. Das eigentliche Klimagerät wird mit Gewindestangen und Dübeln verankert. Nach der Montage sieht man nur noch die Abdeckung des Klimageräts aus der Decke ragen.

Kühlleistung

Die Kühlleistung bei Klimageräten stellt ein besonderes Kaufkriterium dar und ist deshalb besonders zu beachten. Die Kühlleistung bei Klimageräten gibt die Wärmemenge in Watt an, die einem Raum pro Stunde entzogen wird. Hier gilt: je höher Sie die Kühlleistung wählen, um so besser können Sie Ihre Büroräume kühlen. Zuerst muss also die Frage, welche Kühlleistung für welchen Raum benötigt wird, beantwortet werden. Dabei spielt nicht nur die Größe der Büroräume eine wesentliche Rolle, sondern beispielsweise auch ob, benachbarte Büroräume auch klimatisiert sind. Auch Fenster beeinflussen die erforderliche Kühlleistung je nach Himmelsrichtung erheblich. Als Beispiel: Ein ein Meter breites und zwei Meter hohes Fenster an der Westseite erhöht die benötigte Kühlleistung um bis zu 1.000 Watt. Bedenken Sie auch, dass Computer und Personen selbst Wärme in den Raum abgeben.

Berechnung der Kühlleistung

Als Faustformel rechnet man ungefähr 60 Watt pro zu kühlenden Quadratmeter. Für die Klimatisierung eines 30 m² großen Büroraumes benötigt man folglich circa 1.800 Watt Kühlleistung. Ist kein Klimagerät mit exakt dieser Leistung im Angebot, sollten Sie auf jeden Fall das Modell der nächsthöheren Leistungsstufe wählen, um eine gute Kühlleistung zu gewährleisten.

Energie-Effizienz-Klasse

Klimageräte sind keine Energiesparwunder, achten Sie bitte also auch auf die vom Hersteller angegebene Energie-Effizienz-Klasse. Dies schont zum einen Ihre Geldbörse und zum anderen tragen sie Ihren Teil zum Umweltschutz bei. Aufschluss über die Energie-Effizienz-Klasse des Klimagerätes geben die Buchstaben G bis A, vereinzelt sogar AA, wobei G einen sehr hohen Energieverbrauch kennzeichnet und A einen geringen. Klimageräte mit der Energie-Effizienz-Klasse AA stellen momentan das Non plus Ultra dar. Mit weniger Energieeinsatz geht es nicht!

Kältemittel

Um die Raumtemperatur zu senken, benötigt das Gerät ein Kältemittel. Das Klimagerät kühlt zunächst das Kältemittel ab. Das Kältemittel nimmt dann die Temperatur der Luft auf und kühlt dadurch den Büroraum. Das Kältemittel selbst bleibt dabei in einem geschlossenen Kreislauf. Früher waren solche Kältemittel echte Ozonkiller. Dies hat sich im Laufe der Jahre aber grundlegend geändert. Heute kommen umweltfreundliche Kältemittel wie Propan oder Mischungen aus teilfluorierten Kohlenwasserstoffen zum Einsatz. Beide greifen die Ozonschicht nicht an. Im direkten Vergleich trägt Propan weniger zum Treibhauseffekt bei und ist somit umweltfreundlicher.

Filtersystem

Gute Klimageräte verfügen über eingebaute Filtersysteme. Da die Klimageräte ständig Luft ansaugen, sind eingebaute Filter sehr effizient. Meist kommen Aktivkohlefilter zum Einsatz, die die Luft von Staub, Bakterien und Gerüchen befreien, außerdem verbessern diese Filter das Raumklima erheblich.

Geräuschpegel

Da Klimageräte mit einem Kompressor und Ventilatoren ausgestattet sind, verursachen die Geräte natürlich auch Geräusche. Daher sollten Sie unbedingt darauf achten, dass diese Geräusche nicht zu sehr stören. Da es in einem Büro normalerweise sehr ruhig ist, können die Geräusche von Klimageräten schnell als störend empfunden werden. Splitgeräte sind in der Regel im Innenraum leiser. Wie laut ein Klimagerät letztendlich ist, können sie dem so genannten EU-Label oder der angegebenen dB-Zahl entnehmen. Alle Hersteller müssen ihre Klimageräte übrigens mit diesem Label auszeichnen.

Erhöhter Bedienkomfort dank Fernbedienung und Timer

Die Fernbedienung sollte bei guten Klimageräten eigentlich Standard sein. Mit ihr können Sie den internen Ventilator und die Temperatur einfach und bequem vom Schreibtisch aus steuern. Achten sie aber bitte dennoch darauf, dass die Fernbedienung auch zum Lieferumfang gehört. Auf eine Timerfunktion sollten Sie auf keinen Fall verzichten, denn sie ermöglicht es, dass der Benutzer selbst bestimmen kann, zu welcher Zeit das Klimagerät den Raum kühlen soll. Dabei unterscheiden sich die Timer der einzelnen Klimageräte stark im Funktionsumfang. Bei manchen Klimageräten kommen lediglich spartanisch ausgestattete Timer zum Einsatz, mit denen nur die Länge des Kühlvorgangs eingestellt werden kann. Bei den besser ausgestatteten Geräten kann über die Timerfunktion auch die Anfangs- und Endzeit sowie die Endtemperatur programmiert werden.

Tipps und Tricks

  • Verstecken sie ihr Klimagerät nicht hinter Schränken oder Gardinen.
  • Richten sie den Luftstrom nicht direkt auf Personen, sonst droht auch im Sommer eine Erkältung.
  • Eine gleichmäßige Kühlung des Raumes kann nur erfolgen, wenn die kalte Luft ungehindert in den Raum fließen und sich dabei möglichst schnell mit der Raumluft vermischen kann.
  • Bitte reinigen Sie die Filter regelmäßig und tauschen Sie diese bei Bedarf aus. Dies trägt dazu bei, bakterielle Verunreinigungen zu vermeiden.
  • Kühlen sie die Raumtemperatur nicht mehr als 6 bis 8 Grad unter die aktuelle Außentemperatur ab.

Weitere Links zum Thema

Mit diesem Thema in Beziehung stehen auch die Suchbegriffe Luftbefeuchter, Luftreiniger und Luftentfeuchter aus unserer Kategorie Klimatechnik.

Haben Sie hierzu Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge, dann informieren Sie uns bitte per Formular.