Mit einer Heißklebepistole schnell verbinden und abdichten
Heißklebepistolen sind
Elektrowerkzeuge, die mit
Heißklebestangen, die durch die Einwirkung von Energie erhitzt und geschmolzen werden, arbeiten.
Unbestreitbar vorteilhaft
Während die meisten Klebeverbindungen bis zur hundertprozentigen Aushärtung und Festigkeit eine recht hohe Fixierzeit benötigen, erfolgt die Arbeit mit der Heißklebepistole sehr schnell. Durch das Auskühlen des stark erwärmten Klebers bei Zimmertemperatur ist eine schnelle Endfestigkeit zu erreichen. Sie verkürzen somit die Anpress- und Wartezeit und können so das Werkstück schnell weiterverarbeiten. Zudem können die Klebeverbindungen durch erneutes Aufschmelzen, beispielsweise mit Hilfe von Heißluftöfen wieder gelöst werden.
Filigranes oder großflächiges Arbeiten
Damit die Heißklebepistole optimal von Ihnen genutzt werden kann, achten Sie auf die Möglichkeit unterschiedliche
Düsen und Aufsätze zu installieren. Dadurch können Sie gezielte Klebungen auf kleinen Flächen vornehmen und filigran arbeiten, aber auch bei Bedarf große Flächen verkleben. Mit langen Aufsätzen erreichen Sie auch schmale Bereiche und dünne oder dicke Düsen machen das Dosieren des Heißklebers besonders einfach.
Dosierung
Bei der Dosierung sollte auf eine möglichst sensible und einfach zu bedienende Vorschubeinrichtung geachtet werden. Bei Heißklebepistolen wird dieses mittels Abzugshebel auf mechanische Art und Weise umgesetzt. Eine leichtgängige Bedienung ermöglicht sowohl ein zügiges als auch ein fein dosiertes Auftragen.
Aufheizzeit und Schmelzleistung
Um das Gerät schnell in Benutzung nehmen zu können und Wartezeiten während der Aufwärmphase so kurz wie möglich zu halten, sollten Sie auf eine möglichst hohe Leistung im Bereich des Aufheizens achten. Eine geringe Aufheizzeit macht Sie flexibel, wenn es darum geht, kurzfristig in Aktion zu treten. Die Schmelzleistung sollten Sie unbedingt an den Umfang der Klebearbeiten anpassen. Großflächige und permanente Klebearbeiten müssen mit einer Klebepistole mit einer hohen Schmelzleistung bearbeitet werden, da andernfalls Wartezeiten entstehen und der Klebstoff nicht schnell genug zur Verfügung steht, um ein lückenloses Klebebild zu erzielen. Berücksichtigen Sie hierbei grundsätzlich, dass der erhitzte Kleber sehr schnell erstarrt.
Tropffrei
Da die Klebung nicht nur schnell, sondern auch sauber erfolgen soll, ist eine Tropfsicherung angebracht. Diese verhindert das nachträgliche Austropfen von verflüssigten Klebesticks und dämmt das Ziehen von Klebefäden ein. Das Ergebnis ist eine absolut saubere Klebefläche oder -fuge.
Sicher abgestellt
Die Klebepistole entwickelt eine hohe Temperatur an der Ausgabedüse. Damit die handgeführte Maschine jedoch trotzdem sicher abgestellt werden kann, kommen Stationen oder Bügel zum Einsatz, die eine ausreichende Auflagefläche bieten.