Übersicht | "Klebefittings"Überbegriffe Zubehör |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
PVCR3220 Klebe-Reduzierung, PVC-U, 20x32mm (i x a) (3 Angebote) Fitting aus PVC-U (EN 1452-3) Werkstoffe: PVC-U Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 16 bar Eigenschaften: abriebfest, ungiftig, korrosionsfrei, ideal für über- und unterirdische In... |
|
ab € 2,27* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1,72* pro Stück |
| |
|
|
ab € 2,18* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1,79* pro Stück |
| |
PVCR3225 Klebe-Reduzierung, PVC-U, 25x32mm (i x a) (3 Angebote) Fitting aus PVC-U (EN 1452-3) Werkstoffe: PVC-U Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 16 bar Eigenschaften: abriebfest, ungiftig, korrosionsfrei, ideal für über- und unterirdische In... |
|
ab € 2,27* pro Stück |
| |
|
|
ab € 0,90* pro Stück |
| |
|
|
ab € 4,28* pro Stück |
| |
|
|
ab € 5,12* pro Stück |
| |
|
|
ab € 18,59* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1,37* pro Stück |
| |
|
|
ab € 23,72* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1,37* pro Stück |
| |
|
|
ab € 2,77* pro Stück |
| |
|
|
ab € 3,32* pro Stück |
| |
|
|
ab € 6,85* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Klebefittings | | | Mit Klebefittings flexible Rohrleitungskonstruktionen leicht gemacht
Fittings sind im Installationsmaterialien, die Arbeiten im Rohrleitungsbau flexibel machen. Rohrleitungen können durch den Einsatz der unterschiedlichen Formen verbunden, verzweigt oder umgeleitet werden. Erst durch den Einsatz von Fittings wird eine hohe Flexibilität in der Rohrmontage ermöglicht. Bei Klebefittings ist die Installation besonders einfach.
Verbinden durch Kleben
Als zuverlässiges Verbindungsverfahren wird bei der Verwendung von Klebefittings eine Verklebung der Fittingelemente mit der Rohrleitung vorgenommen. Hierzu wird spezieller PVC-Kleber eingesetzt. Sie erhalten eine schnelle und hochfeste Verbindung der einzelnen Elemente, die nach ordentlicher Verklebung keinen Raum für Undichtheiten lässt. Auf Zusatzdichtungen kann verzichtet werden. Die Verbindung ist dauerhaft und bei Einhaltung der Normbedingungen, wie Verträglichkeit mit dem Durchflussmedium, Temperatur und Druck innerhalb der Rohrleitungen, sind undichte Stellen weitestgehend ausgeschlossen. Tragen Sie zum Verkleben auf die entgrateten Rohrleitungen, die Sie gegebenenfalls anphrasen, mit Rundpinsel oder Flachpinsel den Kleber immer nur dünn auf.
Das Material
Klebefittings bestehen entweder aus ABS oder aus PVC. Beide Materialien sind Kunststoffmaterialien, die durch eine dauerhaft glatte Oberfläche bestechen, kratzfest und schlag- und bruchfest sind. Beide Materialien lassen sich mit dem richtigen Kleber ausgezeichnet verkleben. ABS ist besonders schlagfest und besticht in den Eigenschaften durch seine Ölbeständigkeit. Zudem kann ABS auch bei Dauergebrauchstemperaturen von bis zu 100°C eingesetzt werden.
PVC ist in seiner Gebrauchstemperatur nur in einem Bereich zwischen -15 und 60°C einsetzbar, nur in dieser Temperaturspanne bleiben die Grundeigenschaften vollumfänglich erhalten. Dafür besitzt PVC, je nach Zusammensetzung, eine höhere Reißfestigkeit. Bei der Verwendung von PVC-Klebefittings ist allerdings darauf zu achten, dass PVC als Grundstoff sehr spröde ist und nur durch die bei der Produktion zugeführten Weichmacher seine allumfassenden Eigenschaften erhält. Der Weichmacher kann jedoch über die Zeit mit Stoffen aus der Umgebung migrieren, das kann über einen längeren Zeitraum zur Anfälligkeit der Verbindung von Rohren mit Klebefittings führen.
Die Formgebung
Klebefittings ermöglichen es, Rohrkonstruktion genau nach Plan zu fertigen. Verschiedenen Fittingelemente garantieren eine individuelle Anpassung in der Rohrverlegung. Wichtig ist es, bei der Installation den Einschubbereich beim Zuschnitt der Rohre zu berücksichtigen. Um Kunststoffrohre richtungweisend zu installieren, kommen verschiedene Bögen zum Einsatz. Diese sind in unterschiedlich starken Biegungen erhältlich. Prüfen Sie, welchen Winkel Sie benötigen. Um um Ecken bauen zu können, können auch mehrere Klebefittingelemente nacheinander verbaut werden. Das Verlängern von geraden Rohren funktioniert mit Muffen schnell und einfach.
Abzweigungen lassen sich mit T-Stücken und Kreuzen optimal gestalten. Hier ist es besonders wichtig, auf die einzelnen Nenndurchmesser der Ausgänge zu achten. Dann können solche Elemente auch gleichzeitig als Querschnittsänderer fungieren. Reduzierungen dienen der Verengung von Rohrleitungen. Achten Sie darauf, dass sich mit verändertem Nenndurchmesser auch der wirkende Druck der auf den Klebefitting und die Rohre wirkt ändert. Verschlüsse und Stopfen lassen zum Bilden von Rohrabschlüssen einsetzen. Sie verschließen die Öffnung zuverlässig und dauerhaft.
Nenndurchmesser
Das Klebefitting muss genau in das vorgesehene Rohr passen. Hierbei ist der Nenndurchmesser die zu berücksichtigende Kenngröße. Besonders einfach lassen sich Klebefittings installieren, die konisch zulaufen. Dadurch ist - nach der Beschichtung mit dem PVC-Kleber - ein leichtes Einführen in die Rohröffnung möglich.
|
|