Ihr kräftiger Helfer
Wo man früher noch zeitaufwändig und anstrengend mit der Axt oder Handsäge arbeiten musste,
erleichtert Ihnen jetzt die Kettensäge Ihre Arbeit. Die Kettensäge gibt es in verschiedenen Varianten:
die Motorsäge mit Benzinmotor oder Elektromotor und die Handkettensäge ohne Motor.
Mit einer Benzinkettensäge kann man unabhängig vom Stromnetz und in der Regel mit mehr Leistung arbeiten.
Sie findet meist im gewerblichen Bereich Einsatz.
Eine Elektrokettensäge ist dagegen eher für den Privatgebrauch geeignet bzw.
bei einem relativ geringen Einsatz der Säge.
Die wichtigsten Bestandteile
Das Herzstück einer jeden Motorsäge ist das Gehäuse. An ihm sind beide Griffe für das Führen der Säge
sowie der Starter zum Anlassen des Motors befestigt, der sich innerhalb des Gehäuses befindet.
Am vorderen Ende ist eine Schiene mit einer umlaufenden Metallkette zu finden. Bitte denken Sie daran,
die Kette ständig zu ölen. Diese Maßnahme mindert den Verschleiß und macht auch das Arbeiten an harzenden Bäumen möglich.
Wo wird die Kettensäge verwendet?
Eine Kettensäge ist vielfältig einsetzbar. Hauptsächlich wird sie jedoch bei Waldarbeiten zum Fällen von Bäumen verwendet.
Aber auch auf der Baustelle und in der Kunst findet
die Kettensäge Verwendung - denken Sie z.B. an Bildhauer.
Ein letztes Beispiel sind Hilfskräfte wie die Feuerwehr oder das Technische Hilfswerk.
Wenn ihnen auf einem Rettungseinsatz umgestürzte Bäume oder ähnliches im Weg liegen,
wird kurzerhand zur Kettensäge gegriffen.
Hinweise zu Ihrer Sicherheit
Das unsachgemäße Arbeiten mit einer Kettensäge birgt ein hohes Unfallrisiko,
welches gravierende Auswirkungen haben kann. Deshalb werden zum gewerblichen Gebrauch der Motorsäge
Lehrgänge oder eine Ausbildung vorausgesetzt. Sie sollten außerdem beim Kauf einer Kettensäge
auf das GS-Sicherheitszeichen achten. Dieses verspricht Sicherheitsvorrichtungen wie die Schutzfunktion
zur Vermeidung des Kettensägerückschlags – also das plötzliche Hochschlagen der laufenden Säge.
Sägen Sie immer vom Körper weg und tragen Sie entsprechende Sicherheitskleidung.
Dazu zählen mindestens Sicherheitsschuhe,
Schutzhelm und Schutzbrille.