Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 > Kette

  Kette  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Kette“
Überbegriffe
Absperrkette
Knotenkette
Die elegante Methode, freie Flächen abzusperren.
Kugelkette
Finden häufig Einsatz im Sanitärberreich z. B. bei hohen Klosettspülkästen.
Kunststoffkette
Dient meist zur Absperrung von freien Flächen.
Stahlkette
Universell einsetzbar sowohl zum Absperren als auch zum Heben von Lasten.
Patentkette
Diese Kette hat gestanzte Glieder, sie wird häufig mit Abflussstöpseln für Badewannen verwendet.
Ringkette
Eine Kette mit kreisförmigen Gliedern, die sich als Zierkette eignet.
Rundstahlkette
Diese Ketten unterliegen der DIN-Norm.
Zierkette
Panzerkette
Ketten für den technischen Einsatz
Anschlagkette
Sind Ketten, die zum Heben von Lasten bei Kränen eingesetzt werden.
Forstkette
Diese Ketten werden dazu eingesetzt, Baumstämme auch in unwegsamen Gelände zu bewegen.
Zurrkette
Rollenkette
Einzelteile
Weitere Informationen zum Thema Kette
^

Ketten - vielseitig einsetzbare Seilalternativen

Ketten kommen in den unterschiedlichsten Bereichen zum Einsatz. Heben, ziehen, Kräfte übertragen, absperren oder einfach befestigen, diese grundlegenden Aufgaben können die unterschiedlichen Kettentypen wahrnehmen. Je nach Bauform und Gliedgestaltung wird der Einsatzbereich der jeweiligen Kette festgelegt. Um eine optimale Haltbarkeit zu erzielen, sollte man auf eine Zweckentfremdung verzichten.

Das Besondere der Ketten

Ketten bestehen aus einzelnen Gliedern, die je nach Verbindung und Bauform unterschiedlich beweglich sind. In Bereichen, in denen große Kräfte übertragen und schwere Lasten bewegt werden müssen, kommen selbst bei unwirtlichen Umgebungsbedingungen Ketten zum Einsatz.
Große Hitze, Kälte und der Einfluss verschiedener Stoffe greifen Ketten aufgrund des robusten Materials nicht so schnell an. Hinzu kommt die geringere Oberfläche, die einen kleineren Angriffsbereich für Korrosion bieten, als es bei Seilen der Fall ist. Allerdings haben Ketten auch ein sehr hohes Eigengewicht und in ihrer Stabilität können sie bei ungünstigen Bedingungen leichter beschädigt werden, da die einzelnen Glieder viele Möglichkeiten für Bruchstellen bieten.

Die kraftübertragenden Ketten

Ketten für die Kraftübertragung sind meist nur eindimensional beweglich. Durch ihre besondere Form bieten sie die Möglichkeit zur formschlüssigen Kraftübertragung. Kleine Zahnraddurchmesser, weniger Verschleiß durch verminderten Schlupf und ein reduzierter Achsenabstand werden mit Ketten als Antriebsmittel möglich. Zusätzlich werden die Lager und Wellen, die für eine weitere Kraftübertragung und Umlenkung der Kräfte sorgen, geschont. Als kraftübertragende Ketten kommen vor allem Rollenketten als Kettentriebe zum Einsatz.

Die lastenbewegenden Ketten

Ketten sind als Hebezeug ideal geeignet zum Bewegen von Lasten. Zur Übertragung von Zugkräften werden vor allem Anschlagketten verwendet. In Werkstätten, auf Baustellen und in Industrieanlagen kommen solch Ketten zum Einsatz. Je mehr Stränge eine solche Anschlagkette aufweist, umso sicherer ist sie. Stahlketten und Rundstahlketten können beim Tragen und Heben von Lasten hilfreich sein. Forstketten sind die Spezialisten beim Transport von gefällten Bäumen in unwegsamem Gelände. Achten Sie grundsätzlich auf die möglichen Traglasten, um Kettenbrüche zu vermeiden.

Die absperrenden Ketten

Ketten werden auch zum zuverlässigen Absperren eingesetzt. Zwischen zwei Pfosten angebracht bilden sie auf Wegen und Freiflächen eine solide Abgrenzung. Neben herkömmlichen Kunststoffketten und Gliederketten kommen vor allem in besonderen Situationen auch eleganter gearbeitete Ketten zum Einsatz. Im Theater oder der Oper können im Foyer offen wirkende und doch effektive Absperrungen errichtet werden. Das Besondere ist, dass Ketten mit einem Ketten-Hakenglied jederzeit in einer vorgesehenen Öse ein- und ausgehangen werden können.

Die haltenden Ketten

Aber auch zum Halten, Befestigen und Sichern von mehr oder weniger schweren Lasten sind Ketten ideal geeignet. Als Spannhalter kommen Zurrketten zur stabilen Ladungssicherung im Transportwesen zum Einsatz. Das Aufhängen diverser Lasten wird mit verschiedenen Gliederketten möglich und im Feuchtmilieu des Sanitärbereiches helfen Kugelketten oder Patentketten. Blumenampeln lassen sich ideal mit Ringketten aufhängen und verschönern Ihr Firmengelände.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.