Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Kaffeekapselmaschine

  Kaffeekapselmaschine  (99 Angebote unter 27.647.919 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Kaffeekapselmaschine“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Kaffeekapselmaschine"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Kaffeekapselmaschine
^

Kaffeekapselmaschine - der Coffee-Shop für Büro und Kundenservice

Die Kaffeekapselmaschine trat ihren Siegeszug unter den Kaffeeliebhabern etwa im Jahr 2005 an. Ähnlich einem Teebeutel wurde der Kaffee zunächst in ein dünnes Filterpapier, dem Kaffeepad, eingeschlossen und später in die Kaffeekapsel aus Aluminium oder Kunststoff.

Die Kaffeekapselmaschine und ihre große Vielseitigkeit

Kaffeekapselmaschinen sind die kleinen Geschwister der großen Kaffeevollautomaten und so manche Kaffeemaschine ist sogar alternativ für die Verwendung von Kaffeekapseln ausgelegt. Ihre Handhabung ist jedoch deutlich einfacher und die Anschaffungskosten wesentlich geringer. Seit der Entwicklung der ersten Kaffeekapselmaschine durch einen bekannten Haushaltsgeräte-Hersteller folgten zahlreiche Modelle verschiedener Kaffeemarken und anderer Hersteller von Haushaltselektrogeräten. Die Systeme sind untereinander nicht kompatibel, die Kaffeekapselmaschine eines jeden Herstellers folgt jedoch einem ähnlichen Prinzip. Einige Geräte sind mit einem zusätzlichen Milchaufschäumer ausgestattet, andere haben einen besonders großen Wassertank und wieder andere zeichnen sich durch ihr außergewöhnliches Design aus. Für jede Kaffeekapselmaschine sind Kaffeekapseln mit zahlreichen verschiedenen Kaffeesorten und Kaffeezubereitungen, teilweise sogar mit Trinkschokolade oder Tee, verfügbar.

Einfache Handhabung, schnelle Zubereitung - Kaffeekapselmaschine

Der Kaffee, Cappuccino, Espresso oder Latte Macchiato ist in einer Kaffeekapselmaschine in wenigen Minuten und mit nur einigen Handgriffen zubereitet. Man legt die Kaffeekapsel mit der Kaffeekreation der Wahl in den Kapselhalter des Geräts und verschließt den Deckel. Dadurch wird automatisch der Verschluss der Kaffeekapsel perforiert und der Brühvorgang gestartet. Das heiße Wasser wird unter hohem Druck durch die Kapsel gepresst und ergibt die exakte Menge Kaffee für die unter den Ausguss gestellte Tasse. Für besondere Kaffeespezialitäten oder die doppelte Kaffeemenge für große Tassen wird der Brühvorgang noch einmal wiederholt. Manche Kaffeekapselmaschine verfügt über zusätzliche Einstellmöglichkeiten, um zum Beispiel die Intensität des Kaffeearomas durch eine geringere Wassermenge zu beeinflussen. Da jeder Hersteller ein eigenes System entwickelte, müssen die dazu passenden Kaffeekapseln verwendet werden. Diese unterscheiden sich nicht nur in der Form und im Material der Kapseln, sondern auch bezüglich der Inhaltsmenge.

Kaffeekapselmaschine im Büro und Kundenservice

Der Gebrauch einer Kaffeekapselmaschine ist ideal für das Büro, da jeder Mitarbeiter den Kaffee seiner Wahl schnell und problemlos frisch zubereiten kann. In Kundenwartezonen bietet sich die Verwendung einer Kaffeekapselmaschine an, denn mit einer frischen Tasse Kaffee oder Latte Macchiato wird die Wartezeit für Kunden kurzweiliger. Aufgrund der einfachen Handhabung ist die Kaffeezubereitung mit der Kaffeekapselmaschine ein Kinderspiel.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.