Kabelmagazine – Kabel gut sortiert aufbewahren und einfach entnehmen
Kabel als Ringware kann ganz einfach und übersichtlich in einem Kabelmagazin aufbewahrt werden. Egal, ob Sie Ihren Kunden unterschiedliche Kabel anbieten wollen oder ob Sie selbst in der Werkstatt verschiedene Sorten benötigen - einfaches Aufbewahren und Entnehmen wird mit dem Magazin mit seinen verschiedenen Ringen zur Aufnahme des Kabels möglich.
Abwickeln leicht gemacht
Kabelmagazine bestehen aus einem Ständer der, je nach Konstruktion und Aufbau, unterschiedlich viele Kabelringe aufnehmen kann. Das Kabel wird aufgewickelt und einfach auf die Ringe gelegt und kann dann einzeln abgewickelt werden. Durch die Führung hält das Kabel fest bis zur letzten Wicklung auf dem Kabelring und es entstehen beim Abrollen keine Knoten oder Knicke im Kabel, die die Qualität negativ beeinflussen. Zudem können Sie gezielt die gewünschte Länge abwickeln und mittels Kabelschneider abtrennen.
Die Stationsanzahl
Prüfen Sie die Anzahl der nötigen Kabelringe und auch deren Durchmesser. Unterschiedliche Größenaufnahmen sollten unbedingt gegeben sein, damit Sie sowohl kleine Posten an Kabel als auch große und dicke Stränge im Kabelmagazin verwahren können. Der Abstand zwischen den einzelnen Ringen muss ausreichend groß sein und nur passend dimensionierte Kabelrollen dürfen aufgesteckt werden, da sonst ein Abrollen unmöglich wird. Um eine besonders einfache Neubestückung vornehmen zu können, achten Sie bitte darauf, dass die Teller einzeln entnommen, bestückt und ohne großen Aufwand wieder eingesetzt werden können.
Die Tragkraft
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Tragkraft des einzelnen Abrollrings, dieser definiert die Last, die wirken kann, ohne dass Beschädigungen auftreten. Bei der Einhaltung der maximalen Tragkraft wird zudem sichergestellt, dass sich das Kabel einfach und leichtgängig abrollen lässt.
Mobil oder stationär
Der Rahmen des Kabelmagazins ist dafür verantwortlich ob Sie die Lagereinheit stationär oder mobil einsetzen können. Wandmontagen empfehlen sich vor allem, wenn Sie in Ihrem Geschäft oder direkt am festen Arbeitsplatz verschiedene Kabel vorrätig haben wollen. Mobile Varianten lassen sich schnell und einfach an den Ort des Geschehens transportieren und sind vor allem dann angebracht, wenn das Kabelmagazin von mehreren Angestellten genutzt wird.
Zubehör
Damit Sie das Kabel einfach und schnell abmessen können helfen
Kabellängenmessgeräte weiter, denn so können Sie je nach Bedarf die nötige Menge genau entnehmen und verschwenden keinen Zentimeter der Rohware. Zum Abtrennen nutzen Sie einfache
Kabelschneider, die einen glatten Schnitt zulassen und das Kabelende nicht quetschen.