Das Kabelgleitfett für eine gesenkte Reibung beim Kabelzug
Ein Kabelzug, der durch Engstellen, um Kurven oder über lange Strecken geführt wird oder schwere
Kabeln führt, fordert den Kabelmantel heraus. Dieses Kabelelement dient dem Schutz der Strom führenden Leitung und darf nur in unbeschadetem Zustand betrieben werden. Insbesondere bei der Installation können Schäden auftreten, die durch mechanische Einwirkungen auf den Kabelmantel entstehen. Das Kabelgleitfett reduziert diese Einwirkung, indem es die Reibung am Mantel deutlich herabsetzt.
Kabelgleitfett in der professionellen Anwendung
Das Kabelfett ist ein
Gleitmittel, das bei der Installation und Verlegung von Leitungen eingesetzt wird. Sein wichtigster Schwerpunkt ist die Reduzierung der Reibung. Es schützt die Kabelmäntel vor Reibungsschäden und erhält die Funktionstüchtigkeit des gesamten Kabels. Das Kabelfett zeichnet sich durch spezifische Eigenschaften aus, die es für den Einsatz an Kabeln prädestiniert:
- nicht tropfend,
- nicht wassergefährdend,
- biologisch abbaubar,
- nicht brennbar und
- kleiner Feststoffgehalt.
Kabelgleitfett oder Kabelgleitmittel ist ein
Schmierstoff, der sparsam auf die Kabelummantelung aufgebracht wird. Er greift diese nicht an und verursacht keine Flecken. Das Kabelgleitfett enthält einen sehr kleinen Anteil von Feststoffen. Somit führt es nicht zum Verkleben und behält seine gleitenden Eigenschaften auch unter Belastung bei. Anschließend kann es leicht abgewischt werden.
Spezialisierung auf das Anwendungsgebiet
Der Schutz lässt sich durch die Verwendung eines spezialisierten Kabelfettes noch erhöhen. Diese Spezialisierung betrifft die Länge der Kabelinstallation und das Kabelgewicht. So ist das Kabelfett für leichte oder schwerere Kabel bei kurzem bis langen Kabelzügen erhältlich. Für Glasfaserkabel oder in der Hausinstallation empfehlen sich Spezial-Kabelfette.