Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

  Kabelbinder  bei Mercateo online kaufen (2.776 Angebote unter 3.519.399 Artikeln)


Folgende Filter helfen, die Artikelliste nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern:vonbis  

Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100     Seite: zurück   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   186   vorwärts
Übersicht
% ^v
Bild
zurück
100%
Cimco
181739
€ 4,25*
1 Angebot
100%
Cimco
181740
€ 8,10*
1 Angebot
100%
Cimco
181741
€ 10,80*
1 Angebot
100%
Cimco
181742
€ 18,00*
1 Angebot
100%
Cimco
181743
€ 5,90*
1 Angebot
100%
Cimco
181744
€ 15,60*
1 Angebot
100%
Cimco
181745
€ 16,60*
1 Angebot
100%
Cimco
181746
€ 26,00*
1 Angebot
100%
Cimco
181747
€ 30,00*
1 Angebot
100%
Cimco
181748
€ 72,00*
1 Angebot
100%
Cimco
181728
€ 2,75*
1 Angebot
100%
Cimco
181731
€ 8,95*
1 Angebot
100%
Cimco
181732
€ 12,80*
1 Angebot
100%
Cimco
181734
€ 20,50*
1 Angebot
100%
Cimco
181710
€ 2,75*
1 Angebot
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100     Seite: zurück   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   186   vorwärts
Weitere Funktionen für Ihre Produktauswahl:  
Weitere Informationen
^

Kabelbinder - den Nippel durch die Lasche ziehen und ... fertig!

Die umständliche Handhabung von Gegenständen aller Art beziehungsweise deren Erläuterung in Gebrauchsanweisungen hatte die Anregung zu dem Schlager mit dem Nippel und der Lasche gegeben. Ganz anders funktionieren Kabelbinder. Hier muss im wahrsten Sinne des Wortes nur der Nippel durch die Lasche gezogen werden - und fertig! Außerdem sind Kabelbinder nicht nur zum Bündeln und Befestigen von Kabeln geeignet, die Einsatzfelder reichen vom Auto über den Garten, die Befestigung von Wahlplakaten bis hin zur Zugentlastung bei Kabeldurchführungen.

Funktionsprinzip

Der klassische Einweg-Kabelbinder besteht aus einem flexiblen Kunststoffband mit Rasterung. Das schmale Ende des Bandes wird durch die Öse am anderen Ende des Bandes geführt. An der Öse befindet sich eine Rastnase, die sich beim Durchführen an der Bandrasterung automatisch festklemmt. Ein weiteres Anziehen des Kabelbinders ist bis zum engen Anliegen an das zu befestigende Gut jederzeit möglich, das Lösen jedoch nicht. Dadurch ist die Befestigung mit einem Einweg-Kabelbinder rüttelfest und sicher. Zum Ablösen muss der Kabelbinder durchgeschnitten werden. Für die leichtere Verarbeitung sind mechanische und pneumatische Montagewerkzeuge erhältlich. So genannte Mehrweg-Kabelbinder oder Wiederöffnungsbinder lassen sich dagegen nach dem Einrasten ohne Beschädigung wieder lösen. Dafür ist die Befestigung mit diesen Kabelbindern nicht immer rüttelfest. In diese Kategorie fallen auch die Befestigungsbänder mit Klettstreifen.

Typen, Maße, Einsatzbereiche

Aufgrund der großen Anwendungsbreite sind eine Vielzahl verschiedener Typen und Ausführungen von Kabelbindern erhältlich. Einige wesentliche Typen und Eigenschaften werden nachfolgend beschrieben.

Einweg-Kabelbinder

Diese Kabelbinder werden für die dauerhafte Bündelung und Befestigung von Kabelsträngen und anderen flexiblen Leitungen verwendet. Die Kabelbinder sind in verschiedenen Längen, Breiten und Stärken erhältlich. So genannte Endloskabelbinder (z.B. 15 m auf Rolle) werden mit einem Werkzeug passgenau verarbeitet und reduzieren damit den Materialverbrauch. Für die Verwendung unter extremen Umgebungsbedingungen gibt es Kabelbinder mit erhöhter Temperatur- und UV-Beständigkeit, so dass damit eine dauerhafte und sichere Befestigung unter fast allen Umgebungsbedingungen möglich ist. Als Nebeneffekt können die Kabelbinder auch zur Kennzeichnung, Beschriftung und Ordnung verwandt werden. Daher werden farbige Kabelbinder, Kabelbinder mit Beschriftungsmöglichkeit und diversen Befestigungsvorrichtungen und Abstandselementen angeboten. Je nach Einsatzzweck sind diese Kabelbinder mit einer Außenverzahnung oder Innenverzahnung versehen. Bei der Außenverzahnung liegt an dem Bündelgut die glatte Seite an. Damit wird das Bündelgut vor Beschädigungen geschützt. Bei der Innenverzahnung liegt die raue Seite am Bündelgut und bewirkt damit eine hervorragende Fixierung zwischen Bündel und Binder an der vorgesehenen Stelle. Auch Kabelbinder mit beidseitiger Verzahnung sind verfügbar, die von beiden Seiten eingeschlauft werden können. Für die Befestigung des gebundenen Stranges sind verschiedene Befestigungsmöglichkeiten vorgesehen. Neben der unmittelbaren Befestigung durch den Kabelbinder selbst sind Adapter für Befestigungssysteme verfügbar. So gibt es Kabelbinder für die Einlochmontage oder mit Lamellenfüßen die an Kabeltrassen befestigt werden können. Als weitere Befestigungsmöglichkeit gibt es zusätzliche Befestigungssockel mit Öse die mittels Klebepad oder Verschraubung an der Trasse, der Wand oder einem anderen Gegenstand befestigt werden. Der Kabelbinder wird nun durch diese Öse geführt und erst dann die Schlaufe um das Bündelgut zusammengezogen. Doppelkopfbinder sind mit zwei Ösen versehen, so dass zwei Bündel parallel geführt werden können oder die zweite Schlaufe für die Befestigung an einem Trägerelement verwendbar ist.

Wiederöffnungsbinder

Kabelbinder, die ohne Beschädigung wieder geöffnet werden können, ermöglichen eine flexible Bündelung und Befestigung die sich leicht ändern lässt. Die maximal zulässigen Zugkräfte dieser Wiederöffnungsbinder liegen allerdings deutlich unter denen von Einweg-Kabelbindern. Die Öffnung des Binders erfolgt je nach Ausführung durch Anheben einer Rastzunge, Druck auf den Kopf des Binders oder durch kurzen Zug am Binder. Einfache Ausführungen dieser mehrfach verwendbaren Binder sind Kugelbinder oder Knotenbinder, die durch leichten Zug am Binderende gelöst werden. Zur Sicherung vor unbeabsichtigtem Öffnen sind mitunter Rückschlauf-Ösen vorhanden.

Weitere Links zum Thema

Mit diesem Thema in Beziehung stehen auch die Suchbegriffe Abbindegarn, Kabelhalter, Kabelkanal und Kabelkennzeichnung aus unserer Kategorie Kabelzubehör.

Haben Sie hierzu Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge, dann informieren Sie uns bitte per Formular.