Kabelbinder - den Nippel durch die Lasche ziehen und ... fertig!
Die umständliche Handhabung von Gegenständen aller Art beziehungsweise deren Erläuterung in Gebrauchsanweisungen hatte die Anregung zu dem Schlager
mit dem Nippel und der Lasche gegeben.
Ganz anders funktionieren Kabelbinder. Hier muss im wahrsten Sinne des Wortes nur der Nippel durch die Lasche gezogen werden - und fertig!
Außerdem sind Kabelbinder nicht nur zum Bündeln und Befestigen von Kabeln geeignet, die Einsatzfelder
reichen vom Auto über den Garten, die Befestigung von Wahlplakaten bis hin zur Zugentlastung bei Kabeldurchführungen.
Funktionsprinzip
Der klassische Einweg-Kabelbinder besteht aus einem flexiblen Kunststoffband mit Rasterung. Das schmale Ende des Bandes wird durch die Öse am
anderen Ende des Bandes geführt. An der Öse befindet sich eine Rastnase, die sich beim Durchführen an der Bandrasterung automatisch festklemmt.
Ein weiteres Anziehen des Kabelbinders ist bis zum engen Anliegen an das zu befestigende Gut jederzeit möglich, das Lösen jedoch nicht. Dadurch
ist die Befestigung mit einem Einweg-Kabelbinder rüttelfest und sicher. Zum Ablösen muss der Kabelbinder durchgeschnitten werden. Für die leichtere
Verarbeitung sind mechanische und pneumatische Montagewerkzeuge erhältlich.
So genannte Mehrweg-Kabelbinder oder Wiederöffnungsbinder lassen sich dagegen nach dem Einrasten ohne Beschädigung wieder lösen. Dafür ist die
Befestigung mit diesen Kabelbindern nicht immer rüttelfest. In diese Kategorie fallen auch die Befestigungsbänder mit Klettstreifen.
Typen, Maße, Einsatzbereiche
Aufgrund der großen Anwendungsbreite sind eine Vielzahl verschiedener Typen und Ausführungen von Kabelbindern erhältlich. Einige wesentliche Typen
und Eigenschaften werden nachfolgend beschrieben.
Einweg-Kabelbinder
Diese Kabelbinder werden für die dauerhafte Bündelung und Befestigung von Kabelsträngen und anderen flexiblen Leitungen verwendet. Die Kabelbinder sind
in verschiedenen Längen, Breiten und Stärken erhältlich. So genannte Endloskabelbinder (z.B. 15 m auf Rolle) werden mit einem
Werkzeug passgenau verarbeitet und reduzieren damit den Materialverbrauch. Für die Verwendung unter extremen Umgebungsbedingungen gibt es Kabelbinder mit
erhöhter Temperatur- und UV-Beständigkeit, so dass damit eine dauerhafte und sichere Befestigung unter fast allen Umgebungsbedingungen möglich ist.
Als Nebeneffekt können die Kabelbinder auch zur Kennzeichnung, Beschriftung und Ordnung verwandt werden. Daher werden farbige Kabelbinder, Kabelbinder
mit Beschriftungsmöglichkeit und diversen Befestigungsvorrichtungen und Abstandselementen angeboten.
Je nach Einsatzzweck sind diese Kabelbinder mit einer Außenverzahnung oder Innenverzahnung versehen. Bei der Außenverzahnung liegt an dem Bündelgut die
glatte Seite an. Damit wird das Bündelgut vor Beschädigungen geschützt. Bei der Innenverzahnung liegt die raue Seite am Bündelgut und bewirkt damit eine
hervorragende Fixierung zwischen Bündel und Binder an der vorgesehenen Stelle. Auch Kabelbinder mit beidseitiger Verzahnung sind verfügbar, die von beiden
Seiten eingeschlauft werden können.
Für die Befestigung des gebundenen Stranges sind verschiedene Befestigungsmöglichkeiten vorgesehen. Neben der unmittelbaren Befestigung durch den Kabelbinder
selbst sind Adapter für Befestigungssysteme verfügbar. So gibt es Kabelbinder für die Einlochmontage oder mit Lamellenfüßen die an Kabeltrassen befestigt
werden können. Als weitere Befestigungsmöglichkeit gibt es zusätzliche Befestigungssockel mit Öse die mittels Klebepad oder Verschraubung an der Trasse,
der Wand oder einem anderen Gegenstand befestigt werden. Der Kabelbinder wird nun durch diese Öse geführt und erst dann die Schlaufe um das Bündelgut zusammengezogen.
Doppelkopfbinder sind mit zwei Ösen versehen, so dass zwei Bündel parallel geführt werden können oder die zweite Schlaufe für die
Befestigung an einem Trägerelement verwendbar ist.
Wiederöffnungsbinder
Kabelbinder, die ohne Beschädigung wieder geöffnet werden können, ermöglichen eine flexible Bündelung und Befestigung die sich leicht ändern lässt. Die maximal
zulässigen Zugkräfte dieser Wiederöffnungsbinder liegen allerdings deutlich unter denen von Einweg-Kabelbindern. Die Öffnung des Binders
erfolgt je nach Ausführung durch Anheben einer Rastzunge, Druck auf den Kopf des Binders oder durch kurzen Zug am Binder.
Einfache Ausführungen dieser mehrfach verwendbaren Binder sind Kugelbinder oder Knotenbinder, die durch
leichten Zug am Binderende gelöst werden. Zur Sicherung vor unbeabsichtigtem Öffnen sind mitunter Rückschlauf-Ösen vorhanden.
Weitere Links zum Thema
Mit diesem Thema in Beziehung stehen auch die Suchbegriffe Abbindegarn, Kabelhalter, Kabelkanal
und Kabelkennzeichnung aus unserer Kategorie Kabelzubehör.