Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Küretten  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Küretten“
Überbegriffe
Universalkürette
Schaber zum Entfernen von subgingivalem Zahnstein. Kürette mit abgerundeter Spitze und zwei parallelen Schneidekanten an der Klinge.
Gracey-Kürette
Wie die Universalkürette eine Kürette zum Entfernen von Zahnstein, aber mit abgewinkelter Klinge und nur einer Schneide an der konvexen, längeren Kante.
Doppelkürette
Doppelküretten haben meistens zwei verschiedene Arbeitsenden.
Knochenkürette
Für die Kürettage, das Entfernen von Zysten und zum Ausschaben der Alveole, dem knöchernen Zahnfach, nach der Zahnextraktion.
Chirurgische Kürette
Größere, verstärkte Kürette zum Entfernen von Granulationsgewebe und harten subgingivalen Ablagerungen.
Sinuslift Kürette
Kürette zum Ablösen der Schneider-Membran während einer Sinuslift-Operation.
Furkationskürette
Zur Behandlung von Furkationsbefall auf Grund von Parodontitis.
Tellerkürette
Mikrochirurgische Endodontie-Kürette mit scheibenförmigen Enden.
Küretten Set
Parodontalinstrumente-Grundausstattungen für Scaling und Kürettage mit einer Auswahl an den gebräuchlichsten Küretten.
Nicht-dentale Küretten
Ohrkürette
Die sehr kleinen und langen Ohrküretten mit tropfen- oder löffelförmiger Spitze dienen zur Entfernung von hartnäckigen verfestigten Ohrablagerungen.
Ringkürette
Kürettage-Instrumente mit extrem scharfer ringförmiger Schneide für ein gut einsehbares OP-Feld z.B. bei der Wundversorgung.
Hypophysenkürette
In der Neurochirurgie verwendete feine Küretten für Präparationen an der Hypophyse.
Uteruskürette
Küretten für die Abrasio uteri, das Ausschaben der Gebärmutterschleimhaut zu diagnostischen oder therapeutischen Zwecken.
Abortuskürette
Diese Kürette hat im Gegensatz zu den anderen Küretten mehrere Schabekanten auf einer Seite des Kürettenkopfes.
Absaugkürette
Durch diese Küretten kann das abgeschabte Material abgesaugt werden.
Antrum Kürette
Biopsiekürette
Mit diesen Küretten lassen sich Proben des abgeschabten Materials nehmen.
Lumbale Kürette
Spezielle Küretten für die Mikrodiskektomie.
Zervikale Kürette
Spezielle Küretten für die Mikrodiskektomie.
Löffel, Schlingen
Scharfer Löffel
Scharfe Löffel sind den Küretten sehr ähnliche Instrumente zum Abkratzen von Gewebe oder Ausschaben von Knochenhöhlen.
Spinallöffel
Spezielle Löffel für die Wirbelsäulenchirurgie.
Uteruslöffel
Wie die Uterusküretten zum Ausschaben der Gebärmutter.
Gallensteinlöffel
Instrument zum Entfernen von Gallensteinen aus den Gallenwegen.
Ohrlöffel
Ohrlöffel und Ohrschlingen sind Handinstrumente zum Reinigen der Ohren.
Weitere Informationen zum Thema Küretten
^

Küretten und Löffel zum Ausschaben oder Auskratzen

Unter den medizinischen Instrumenten sind Küretten und scharfe Löffel sehr häufig im Einsatz, wenn es um das Abkratzen oder Ausschaben von Gewebe geht. Je nach medizinischem Einsatzzweck weisen Küretten speziell optimierte Formen auf, sodass die Auswahl an Instrumenten recht vielfältig ist. Zudem gibt es auch kürettenähnliche Handinstrumente, so zum Beispiel neben der Knochenkürette sogenannte scharfe Löffel, da die Spitze löffelförmig ausgestaltet ist.

Unterschiedliche Arten

Küretten, die im chirurgischen Bereich außerhalb des Mundes eingesetzt werden, unterscheiden sich erheblich von denen, die im Bereich der Dentalmedizin, verwendet werden. Die Küretten für den Dentalbereich sind rund 20 cm lang und laufen sehr häufig in Spitzen oder Haken mit einer oder mehreren geschliffenen Kanten aus. Die übrigen Küretten sind - bis auf die Ohrkürette - zur Entfernung von verfestigtem Ohrschmalz meist größer und länger und besitzen sehr häufig einen nach innen scharf geschliffenen Ring, mit dem sich Ausschabungen durchführen lassen, ohne das umliegende Gewebe zu verletzen.

Einsatzgebiete

Die medizinischen Bereiche sind vielfältig. Sie finden ihren Einsatz:
  • im Dentalbereich in der Parodontologie oder Zahnsteinentfernung unter dem Zahnfleisch,
  • in der Gynäkologie zur Ausschabung der Gebärmutterschleimhaut zu diagnostischen oder therapeutischen Zwecken,
  • in der Dermatologie, um Warzen zu entfernen,
  • in der Hals-, Nasen und Ohrenheilkunde, etwa um gewucherte Rachenmandeln zu beseitigen,
  • in der Wirbelsäulenchirurgie zur Entnahme von Knochengewebe, das man an anderer Stelle bei Knochenbruchbehandlungen benötigt.

Beispiele für den Einsatz

Im Dentalbereich verfügen die Gracey-Küretten, die chirurgische Küretten und die Universalküretten zur Beseitigung harter Ablagen unter dem Zahnfleisch (subgingival) über sehr scharfe Spitzen, die gerade bis hakenförmig gebogen sein können. Zum Säubern des Zahnfaches nach dem Ziehen ist eine Knochenkürette mit einer etwas löffelförmigen Form vorteilhaft. Außerhalb des Mundes werden Küretten mit einer ringförmigen Spitze verwendet, wie etwa die Ohrkürette, Uteruskürette oder Ringkürette. Es gibt sterilisierbare Küretten und Einmalküretten.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.