Coole Zeiten mit dem passenden Kühlschrank
Lebensmittel haltbar zu machen, ist schon immer das Ziel der Menschheit.
Früher durch Salzen und Vergraben in gefrorenem Boden, später durch Einkochen und in
unserer modernen Zeit durch den Gebrauch des Kühlschrankes und Gefrierfächer.
Eine unterbrochene Kühlkette ist der Horror jedes Gastronoms, Gastes und der Hygiene.
Optimale Kühltemperaturen halten Lebensmittel nicht nur länger frisch, sondern sorgen auch dafür,
dass Vitamine und andere Inhaltsstoffe bestens erhalten bleiben.
Geschmack und Frische - ein unwiderstehliches Angebot für die Gäste Ihrer Lokalität.
Kühlschränke in verschiedenen Bauformen
Wer seine Küche mit einem Kühlschrank ausstatten muss, kann zwischen einem Einbaukühlschrank
und einem Standgerät wählen.
Einbaukühlschränke werden in Küchenzeilen integriert und verschwinden hinter einer
entsprechenden Türverkleidung. Sie sind die Kühlschränke des Normalverbraucherhaushalts.
Für Sie als Gewerbetreibenden spielt diese Bauform eine untergeordnete Rolle.
Vielmehr ist ein guter Standkühlschrank mit vielen guten Ausstattungsmerkmalen und
einem großen Nutzinhalt, kombiniert mit einem geringen Energieverbrauch, gefragt.
Der Vorteil eines Standkühlschranks: er ist in seiner Größe nur von den örtlichen
Gegebenheiten abhängig und frei aufstellbar.
So können Sie ihn unabhängig aufstellen und Ihre Lebensmittel, die Sie benötigen, frisch halten.
Wie viel Platz darf es sein?
Wichtig für Sie ist es in Erfahrung zu bringen, wie groß der Nutzinhalt des Kühlschrankes sein muss,
damit er für Ihre Bedürfnisse ausreichend Platz bietet.
Als Gastronom benötigen Sie viel Platz und sollten auf ein entsprechendes Gerät zurückgreifen.
Wo man im privaten Haushalt mit ca. 60 Litern Nutzinhalt pro Person rechnet,
kann man im Gastronomiebereich nicht einfach eine Pauschale annehmen.
Prüfen Sie, welche Speisen Sie im Kühlschrank lagern müssen und vor allem wie viel davon.
Kalkulieren Sie, so wie bei den Gerichten die Zutaten, auch die Kapazität Ihres neuen Kühlschrankes.
Unter 300 Liter kommen Sie aber mit Sicherheit nicht weg.
Für Betriebe und Unternehmen, die Ihren Mitarbeitern eine kleine Küche zur Verfügung stellen möchten,
reichen auch kleine Haushaltskühlschränke aus.
Da hier meist nur das Mittagessen
zwischengelagert wird, reicht ein geringeres Volumen aus.
Je nach Mitarbeiteranzahl ist hier zu kalkulieren.
Ein Kühlschrank mit 180 Litern Nutzinhalt reicht hier locker für 60 Mitarbeiter,
so hat jeder drei Liter Volumen Platz.
Fachaufteilung
Achten Sie darauf, dass die Fächer des Kühlschrankes optimal angeordnet sind.
Je mehr Sie stapeln müssen, umso schwerer wird der schnelle Zugriff.
Sie sollten auch bedenken, dass es hohe und niedrige Abpackungen gibt und sich die
Möglichkeit offen halten, ohne großartige Umbaumaßnahmen Großpackungen verstauen zu können.
Mindestens ein Großraumfach sollte Ihr neuer Kühlschrank bieten.
Getränkefächer in den Türen
sind bei Großkühlschränken in der Gastronomie unüblich.
Sie würden im Innenraum zuviel Platz beanspruchen.
Die Kühlschränke im Gastrobereich sind hauptsächlich auf das Kühlen von Nahrungsmitteln ausgelegt.
Am günstigsten ist es für Sie und für die Nutzung, wenn Ihnen der Kühlschrank die Möglichkeit bietet,
die Zwischenböden individuell zu verstellen.
Auch Einteilungen, die man im Handumdrehen entnehmen kann um Platz zu schaffen, sind sinnvoll.
Türen als Schwachstelle
Bedenken Sie, dass mit der Öffnung der Tür des Kühlschrankes Energie verloren geht und
warme Umgebungsluft in das Innere gelangt.
Gerade bei großen Geräten ist es sinnvoller, einen Kühlschrank zu wählen,
der über zwei Türen verfügt.
So wird gewährleistet, dass nicht ständig der gesamte Kühlraum neu heruntergekühlt werden muss.
Das spart Energie.
Glastüren sind vom Design deutlich attraktiver als isolierte weiße oder Edelstahltüren.
Sie können hindurchsehen und wissen schon vor dem Öffnen, was sich wo befindet.
In der Küche fällt das lästige Suchen weg, und Sie haben mit einem Griff, was Sie benötigen.
Hinsichtlich der Isolierung sind die Kühlschränke ohne Glasanteil aber deutlich besser.
Energie wird eingespart, und vor allem bei einem Stromausfall bleibt die Kälte länger da wo
sie benötigt wird, nämlich im Kühlbereich.
Gerade die Türen sind die Schwachstellen der meisten Kühlschränke bzw. die Gummis,
die hier abdichten.
Gute Pflege und Sauberkeit sind hier das A und O für eine lange Haltbarkeit und ein
gutes Schließverhalten.
Energieeffizienz
Stromfresser können zum Alptraum werden und richtig ins Geld gehen.
Bei dem Kauf eines neuen Haushaltsgerätes, also auch beim Kühlschrank,
sollten Sie auf die Energieeffizienzklassen achten.
Die Energieeffizienz wird in Buchstaben von A bis G angegeben.
Der Buchstabe G einen hohen Stromverbrauch. Die Stufe A hingegen ist sehr sparsam.
Von Kühlschränken mit Energieeffizienzklassen, die schlechter als B sind, ist abzuraten.
Kaufen Sie einen Klasse-A-Kühlschrank, oder noch besser ein Gerät der Klasse A+ oder A++,
diese Geräte machen sich trotz des etwas höheren Kaufpreises schon bald bezahlt.
Denken Sie daran, der Kühlschrank läuft rund um die Uhr.
Der Kühlschrank - Ein High-Tech-Gerät
Kühlschränke der heutigen Generation sind nicht nur schnöde Geräte,
die durch Kühlmittel Ihre Lebensmittel frisch halten.
Ein moderner Kühlschrank erleichtert Ihnen den Geschäftsalltag und verbindet moderne
Technik mit einer umfangreichen Ausstattung.
Für Sie ist es wichtig den Nutzen der sich hinter bestimmten Begriffen verbirgt zu
kennen um das optimale Gerät auszuwählen.
Abtauen leicht gemacht
Eine sehr wichtige Funktion für Sie als Unternehmer ist die Abtauautomatik.
Oder können Sie es sich leisten, Ihr Geschäft zu schließen nur weil der Kühlschrank über
mehrere Stunden vom Strom genommen werden muss, um das Eis zu entfernen?
Durch Umluftsysteme wird bei solchen Kühlschränken erreicht, dass die Luft aus dem
Kühlschrankinneren an einen Verdampfer außerhalb des Kühlfachs geleitet wird.
So wird Feuchtigkeit entzogen und es kommt gar nicht erst zur Eisbildung.
Der Verdampfer taut sich selbstständig ab und die Feuchtigkeit verdunstet.
Achten Sie also darauf, dass Ihr neuer Kühlschrank über eine solche Funktion verfügt.
Antibakteriell für mehr Hygiene
Bakterien, die in den Kühlschrank gelangen, können Ihre Lebensmittel schnell verderben lassen.
Moderne Kühlschränke verfügen über eine Beschichtung im Innenraum und an den Türen,
die wirkungsvoll einer Bakterienentwicklung entgegenwirkt.
So können Sie sicher sein, dass die Dinge, die sich im Kühlschrank befinden,
nicht von Fäulnisbakterien oder ähnlichem befallen werden und dann trotz Kühlung verderben.
Vitafresh
Ein neues Wort im Bereich Kühlschrank. Hier wird neben einer sehr niedrigen Temperatur,
annähernd 0°C, und verschiedenen Luftfeuchtigkeiten gearbeitet.
Die niedrige Temperatur und eine Luftfeuchtigkeit von annähernd 95 % sorgen in
modernen Gemüsefächern dafür, das Sie Ihr Gemüse und Obst über mehrere Tage lagern können
ohne einen Frischeverlust befürchten zu müssen.
Salat wird nicht mehr so schnell welk und kann über mehrere Tage serviert werden.
Die niedrige Temperatur sorgt dafür, dass alle biologischen und chemischen Prozesse in
den Lebensmitteln langsamer ablaufen also normal,
die angepasste Luftfeuchtigkeit auf bestimmte Produkte sorgt für den Rest.
Temperaturanzeige
Eine Temperaturanzeige am Kühlschrank sorgt dafür, dass Sie alles sofort im Blick haben.
Sie können die Temperatur des Innenraumes von außen überwachen und sind immer im Bilde
ob Ihre Lebensmittel optimal gekühlt werden.
Für Kühlschränke die dies Funktion nicht bieten, erfüllt ein
Kühlschrankthermometer den gleichen Zweck.
Nur dass man die Tür öffnen muss um festzustellen, ob das Thermostat richtig eingestellt ist.
So vermeidet man einerseits eine suboptimale Kühlung der Lebensmittel und
spart andererseits noch Energie, da man Überkühlungen vermeidet.
Temperaturzonen
Ein Kühlschrank ist nicht überall gleich kalt. Im oberen Bereich ist es bei den meisten
Kühlschränken am wärmsten. Nutzen Sie diese Eigenschaft aus, um gekochte Speisen zu lagern.
In der Mitte sind Produkte wie Käse und Quark am Besten aufgehoben.
Da es unten bei vielen Geräten am kältesten ist, lagert man dort am ehesten Fleisch und Wurst.
Das Gemüsefach hat seinen Namen nicht umsonst, und soweit Ihr Kühlschrank über ein solches verfügt,
können Sie sicher sein, das Ihre Salate knackig und vitaminreich auf den Tisch kommen,
wenn Sie ihn dort lagern.
Eisfächer
Um eventuell eine kleinere Menge tiefkühlen zu können, ist ein Eisfach angebracht.
Im Gewerbebereich verwendet man meist jedoch
Kühltruhen oder
Gefrierschränke.
Dadurch spielt ein Tiefkühlfach bei Kühlschränken eher eine untergeordnete Rolle.
Empfehlenswert ist es dennoch, gerade wenn tiefgekühlte Kräuter beim Kochen verwendet werden.
So sind sie nicht nur schnell griffbereit, sondern auch sehr schnell wieder richtig verstaut,
ein antauen wird so vermieden.
Die Sterne des Eisfaches teilen Ihnen mit wie sich die Lebensmittel im Eisfach aufbewahren lassen.
- Ein Stern: ist für eine kurze Lagerung geeignet, die Temperatur liegt hier bei –6 °C
- Zwei Sterne: Lebensmittel können hier bis zu zwei Wochen aufbewahrt werden,
die Temperatur liegt bei -12 °C
- Drei Sterne: solche Fächer eignen sich gut für gefrorene Lebensmittel,
die Temperatur von -18 °C macht fast alles haltbar
- Vier Sterne: bietet die Möglichkeit, Lebensmittel einzufrieren und
zusätzlich längere Zeit zu lagern, die Temperatur von unter -18 °C macht es möglich
Klimazonen
Klimaklassen bei Kühlschränken definieren die Umgebungstemperatur,
bei der ein Kühlschrank die optimale Leistung erbringt.
Messen Sie per Thermometer einfach an mehreren Tagen und Uhrzeiten die Temperatur am
zukünftigen Standort des Gastronomiegerätes und bilden Sie den Durchschnitt.
Danach wählen Sie die passende Klimaklasse aus.
- Klimaklasse SN ist geeignet für eine Umgebungstemperatur von +10 bis +32 °C
- Klimaklasse N ist geeignet für eine Umgebungstemperatur von +16 bis +32 °C
Es handelt sich bei SN und N um Geräte, die im normalen Bereich arbeiten.
Da es in großen Küchen aber gern auch einmal heiß hergeht,
liegt die Empfehlung eher bei den Geräten folgender Klimaklassen:
- Klimaklasse ST: hier kann es schon mal etwas wärmer werden,
eine Umgebungstemperaturen von +18 bis +38 °C hindert den
Kühlschrank nicht an der Funktionalität.
- Klimaklasse T ist für den Platz in der Nähe des Pizzaofens prädestiniert,
die Umgebungstemperaturen kann hier +18 bis +43 °C betragen.
Besondere Kühlschränke
Kühlschränke sind aber nicht nur dazu da, um in Ihrer Küche ihre Bestimmung zu finden.
Eine Reihe von Spezialkühlschränken erweitert die normale Produktpalette:
- Kühlschränke für Bäckereien
beispielsweise bieten die Möglichkeit Backbleche einzusetzen, um den Teig ordentlich zu kühlen.
Oder man kann ganze Gestelle in den Kühlschrank schieben und wieder entnehmen.
- Getränkekühlschränke haben
meist eine Glastür und werden im Gastbereich aufgestellt.
Die Kühlschränke sind auf die Lagerung von Flaschen ausgerichtet und bieten hier die
entsprechenden Voraussetzungen in Temperatur und Höhe der Fächer.
- Medikamentenkühlschränke
und Laborkühlschränke werden in der Medizin eingesetzt.
Viele Medikamente oder Verbindungen benötigen eine niedrige Temperatur,
die erreicht man durch Kühlung in einem entsprechenden Kühlschrank.
- Weinkühlschränke bieten für Weine das optimale Lagerklima
und sorgen so für den perfekten Genuss.
Ein guter Weinkeller und ein gehobenes Restaurant kommt um eine solche Anschaffung nicht herum.
Wohltemperierter Wein gehört zu jedem Menü.
Hygiene, die ankommt
Kühlschrankgerüche müssen nicht sein. Lebensmittel ziehen Gerüche an,
und so kann die Wurst, die neben dem Fisch lag, schon mal unangenehm riechen und schmecken.
Ist der Geruch erstmal im Kühlschrank, ist es schwer ihn wieder hinaus zu befördern.
Kühlschrank-Deo neutralisiert solche Gerüche und sorgt für frische Luft.
Eine regelmäßige Reinigung des Kühlschrankes mit einem weichen feuchten Mikrofasertuch
sollte zum Standard gehören. Sie wischen die Arbeitsplatten Ihrer Küche ja auch ständig sauber!
Ihre Küche ist noch nicht fertig ausgestattet?
Wir sorgen für das nötige Equipment
in und um die Gastronomie.
Stühle, Tische,
Geschirr und Küchengeräte vom
Pizza-Ofen bis zur Bain Marie finden
Sie bei Mercateo alles für Sie und Ihre Gäste.
Profitieren Sie von unserem riesigen Angebot und rüsten Sie Ihr Unternehmen aus.
Egal ob Handwerk, Industrie oder Gastronomie,
mit Mercateo an Ihrer Seite mangelt es nicht an der richtigen Ausstattung.