Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Kühlkombi

  Kühlkombi  (947 Angebote unter 27.610.333 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Kühlkombi“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Kühlkombi"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   64   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Kühlkombi
^

Die Kühl- und Gefrierkombination bietet zwei Geräte in einem

Die Kühl- und Gefrierkombination unterscheidet sich durch die Größe direkt von den Side-by-Side-Kühlschränken. Letztere kombinieren zwei Kühlschränke und Gefrierschränke nebeneinander in Schrankform, während Kühl- und Gefrierkombinationen beide Funktionen in einem Tischgerät oder Standgerät in Arbeitshöhe oder einer Kombination aus zwei Standgeräten bieten und damit auch platzsparend, aber nicht platzintensiv wirken. Die Kühl- und Gefrierkombination ist dort im Einsatz, wo deutlich weniger Fassungsvolumen als bei den Side-by-Side-Kühlschränken benötigt wird, weil weniger untergebracht werden muss.

Wo man die Kombination findet

Die Kühl- und Gefrierkombination findet man von der Imbissbude über den Kiosk, die Bäckerei oder Fleischerei bis hin zur Restaurantküche  - dort teilweise auch als Ergänzung zur regulären Ausstattung und zu Gewerbekühlschränken - ebenso wie in Ferienhäusern, Appartements und Hotelzimmern.

Vorteile von Kühl-, und Gefrierkombinationen

Anstelle von zwei Geräten für Kühlung und Gefrieren können Sie direkt auf ein kompaktes Gerät, als Tisch-, freistehende Stand- oder Einbaugerät (Einbau-Kühlgefrierkombination) zurückgreifen. Dies spart natürlich Platz, aber auch Wege.

Vorüberlegungen zur Auswahl

Am wichtigsten ist, die vorhandenen Produkte entsprechend für die Kühlung oder das Gefrieren unterzubringen. Daher kann man meist im Vorfeld schon auf das Fassungsvermögen der einzelnen Bestandteile schließen, was die Auswahl zwischen den Kühl- und Gefrierkombinationen bereits vernünftig einschränkt. Bei Standgeräten befindet sich das kleinere Gefrierfach meist im oberen Bereich, teilweise auch im Kühlbereich integriert. Ist das Gefrierfach so groß wie der Kühlschrank bieten sich Kombinationen als Standmodelle mit doppelter Höhe oder doppelter Breite an. Der meist häufiger gebrauchte Kühlschrank deckt bei Hochmodellen dann den oberen Bereich ab, so dass man sich zur Verwendung nicht immer bücken muss. Auf ausreichend Stellplatz in der Küche oder auf dem Tresen für Tischmodelle und einen Stromanschluss in der Nähe sollte man zudem achten.

Der Energieverbrauch

Da der Energieverbrauch sich auf Dauer bemerkbar macht, sollte man neben dem Fassungsvermögen der Kühl- und Gefrierkombinationen bei der Anschaffung entweder auf die Energieeffizienzklasse achten, sich an dem Anschlusswert (in Watt) oder gleich an der Angabe zum Energieverbrauch pro Jahr orientieren. Wem dieser Vergleich schwer fällt, sollte einen Fachmann zur Beratung bei der Küchenplanung hinzuziehen.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.