Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Körperpflegegeräte  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Körperpflegegeräte“
Überbegriffe
Elektrische Zahnbürste
Ist gründlichste Form der Zahnreinigung. Beugen Sie Zahnbelägen vor und fördern Sie die Gesundheit Ihrer Zähne und Ihres Zahnfleisches.
Munddusche
Das Ergänzungsgerät für die Zahnfleischmassage und Ihre tägliche Mundhygiene.
Maniküre-Pediküre-Gerät
Diese Geräte, mit ihren verschiedenen Aufsätzen, sind die praktische Alternative für die professionelle Nagel- und Fußpflege.
Gesichtssauna
Dampfpartikel dringen tief in Ihre Gesichtshaut ein, die Haut wird geschmeidiger und gewinnt an Spannkraft.
Haarpflege und Haarstyling
Bartschneider
Haben einen kürzeren Scherkopf und spezielle Aufsätze, damit Sie die Konturen Ihres Bartes perfekt herausarbeiten können.
Epilierer
Bieten Ihnen die Möglichkeit, die Haare mit der Wurzel zu entfernen. Als Ergebnis haben Sie länger eine seidenglatte Haut.
Glätteisen
Es ermöglicht Ihnen das Modellieren von Strähnen und Anheben des Haaransatzes, sorgt für mehr Volumen und ist zum Stylen von Kurzhaarfrisuren geeignet.
Haarschneidemaschine
Ermöglichen Ihnen mit den verschieden Aufsätzen, Ihre Haare professionell zu schneiden. Spezielle Formen sind der Körperhaar- und der Detail-Trimmer.
Haarstylingset
Mit einem Haarstylingset können Sie Ihr Haar jederzeit in die gewünschte Form frisieren. Es ist eine kostengünstige Alternative zum Kauf einzelner Geräte.
Haartrockner
Hilft Ihnen, nicht nur Ihr Haar zu trocknen, sondern bildet auch die Grundlage für ein perfektes Haarstyling.
Lockenstab
Mit dem Lockenstab stylen Sie Ihr Haar nach dem Föhnen in den gewünschten Look. Er eignet sich für Kurz- und Langhaarfrisuren.
Nasenhaarschneider
Ist die sanfte Alternative zum Auszupfen störender Behaarung an der Nase und den Ohren.
Elektrorasierer
Wir bieten Ihnen ein umfassendes Sortiment von verschiedenen Geräten an.
Trockenhaube
Ist eine schonende Alternative zum Föhnen und macht Ihr Haar geschmeidiger und leichter frisierbar.
Wellenzange
Wer hat sich nicht schon einmal lockiges Haar gewünscht, ohne sein Haar durch eine chemische Behandlung zu schädigen.
Gesundheit und Wellness
Ganzkörper-Bräuner
Ein Stück Wellness für zu Hause. Beachten Sie, die Dauer der Besonnung entsprechend Ihres Hauttyps zu wählen.
Gesichtsbräuner
Ermöglichen Ihnen, Ihr Gesicht und das Dekollete zu bräunen. Überschreiten Sie auch hier nicht die Bräunungsempfehlungen.
Massagegeräte
Gibt es in unterschiedlichen Ausführungen, sie eignen sich zur Linderung von Schmerzen durch Verspannungen und Überbelastung.
Fußmassagegerät
Eine Fußmassagegerät stimuliert die Blutzirkulation und die Fussreflexzonen auf sanfte Art.
Heizdecke
Ob als wärmendes Unterbett oder als Zudecke, sie fördern einen gesunden und erholsamen Schlaf.
Heizkissen
Vielseitig anwendbare Kissen im Rahmen der Funktions- und Schmerztherapie.
Fußwärmer
Spenden wohltuende Wärme und fördern die Durchblutung Ihrer Füße.
Infrarotlampe
Für eine Therapie gegen Muskel-, Gelenkschmerzen, Verspannungen und Verkrampfungen der Muskulatur.
Gesichtsreinigungs-Bürste
Weitere Informationen zum Thema Körperpflegegeräte
^

Körperpflege-Geräte für Hygiene, Sauberkeit und ein angenehmes Gefühl

Zur Körperpflege gehört in erster Linie die Pflege der Haut, Haare und Nägel sowie die Zahn- und auch Mundpflege. Körperpflege dient nicht nur zur Vermeidung von Krankheiten der Sauberkeit und Hygiene, sondern zum Teil auch schlicht optimalem Aussehen und einem Wohlfühleffekt wie durch einen Gesichtsbräuner verursacht. Hier geht es also um Geräte, die diese Prozesse der Körperpflege unterstützen.

Die Körperpflege mit Mani- und Pediküregeräten

Wer nicht auf professionelle Nagel- und Fußpflege verzichten will, findet Mani- und Pediküregeräte bei Fußpflege- und Nagelstudios und sogar in Kosmetik- und Friseursalons, kann sich aber auch selbst mit dem passenden Mani- und Pediküre-Gerät helfen. Hier gibt es akkubetriebene Handgeräte mit verschiedenen Schleifaufsätzen oder für den häufigen Gebrauch auch Tischgeräte mit Netzbetrieb und stationärer Schleifeinrichtung.

Haarpflege und Styling -Schneiden, Trocknen und Formen

Im täglichen Gebrauch bei den weiblichen Nutzern sind für die Haarpflege wohl der Haartrockner, das Haarstyling-Set, das Glätteisen oder der Lockenstab. Damit lassen sich alle Wunschfrisuren kreieren. Aber auch Bart- und Haarschneider sind wöchentlich im Einsatz, meist wenn es um die männliche Haarpracht geht. Neben dem Kopfhaar gibt es weitere Bereiche, die gerne von der glatten Haut nach dem Rasieren profitieren: die Epilierer entfernen Haare nebst Wurzel und sorgen so wochenlang für schöne Beine.

Körperpflege-Geräte für Wellness und Gesundheit

Für die Gesundheit kann man mit Wärme viel ausrichten, wenn man Unwohlsein im Zusammenhang mit Arthrosen, Verspannungen oder Muskelverhärtungen zuvorkommen oder die Auswirkungen lindern will. Hier helfen je nach Körperpartie Infrarotlampen, Heizkissen oder Heizdecken oder schlicht Fußwärmer. Wärme gilt als angenehm, weshalb man die Geräte auch einfach zum Wohlfühlen einsetzen kann. Eine Heizdecke ermöglicht es in ein angenehm vorgewärmtes Bett zu steigen. Auch die Muskeln kann man pflegen. Verspannungen kommt man mit Massagegeräten zuvor. Viele Menschen profitieren auch von sichtbarem und unsichtbarem Licht und greifen daher neben UV-Bestrahlung auch auf UV-A- und UV-B-Strahlen zurück. Die Bestrahlung sorgt für ein Wärmegefühl, verdrängt die Winterdepression und sorgt wellnessmäßig für ein angenehm braunes Äußeres. Manchen genügt hier der platzsparende Gesichtsbräuner, während andere auf den Ganzkörper-Bräuner zurückgreifen.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.