Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Körperpflege  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Körperpflege“
Überbegriffe
Badesalz
Diese reinen Mineralsalze eignen sich für wohltuende Bäder und pflegen emp­findliche Haut.
Badeschwamm
Mit einem Badeschwamm den Körper einseifen und gleichzeitig die Haut mas­sieren.
Bodylotion
Lotionen enthalten hoch­wertige Pflegestoffe und regenerieren beanspruchte Haut und erhalten somit die natürliche Schutzfunktion.
Cremes
Unterschiedliche Hauttypen sowie verschiedene Zonen der Gesichtshaut bedürfen spezieller Pflegeprodukte.
Deo
Deo nach dem Bad verhin­dert Schweißgeruch und er­hält für lange Zeit ein erfri­schendes Gefühl.
Duschpeeling
Bestens geeignet zur gründ­lichen und schonenden Rei­nigung der Haut.
Frottierwäsche
Unverzichtbar im Bad sind Badetuch, Handtuch, Seif­lappen und weitere nütz­liche Helfer.
Fußspray
Verhindert Schwitzen und Schweißgeruch bei länge­rem Schuhetragen.
Körperöl
Zur Pflege sehr trockner und empfindlicher Haut. Zieht schnell ein und ist sehr hautverträglich.
Körperpflegeset
Eine Auswahl an unter­schiedlichen Badeartikeln in einer ansprechenden Geschenkverpackung.
Seifen
Gibt es in den unterschied­lichsten Ausführungen. Z. B. als Duschgel, Spenderseife, Badezusatz und Seifenrei­niger.
Hautpflegegel
Beliebte und sinnvolle Al­ternative zu Cremes.
Parfüm
Parfüm sorgt für einen indi­viduellen Duft und ein si­cheres Körpergefühl im Alltag.
Intimhygiene
Damenbinden
Sind ein unverzichtbarer Bestandteil der Monats­hygiene einer Frau.
Intimpflege
Den speziellen Ansprüchen des Intimbereiches entspre­chend, wurden diese Pfle­gemittel entwickelt.
Tampons
Geben ein freies Gefühl während Ihres Monatszyklus.
Menstruationstassen
Hygieneartikel aus Kunst­stoff als wiederverwendbare Alternative zu Tampons und Monatsbinden.
Periodenunterwäsche
Saugfähige Slips und Hös­chen als Alternative oder zur Unterstützung von her­kömmlichen Menstruations­artikeln.
Kondome
Der sichere Schutz vor Infek­tionen oder ungewollten Schwangerschaften.
Weitere Informationen zum Thema Körperpflege
^

Sauber und gepflegt mit der richtigen Körperpflege

Unter Körperpflege versteht man die Reinigung und Pflege des Körpers, sie ist ausschlaggebend für die Hygiene. Sei es im Büro, im Kosmetikstudio oder im medizinischen Bereich, eine gewissenhafte Körperpflege ist unabdingbar. Dazu gehören nicht nur das tägliche Waschen und das Zähneputzen, auch diverse Cremes, Badezusätze und Pflegestoffe dienen der täglichen Körperpflege.

Verschiedene Produkte für Reinheit und Pflege

Durch eine gewissenhafte Körperpflege und Hygiene können Krankheiten vermieden und als unangenehm empfundene Gerüche bekämpft werden. Zu Beginn einer gründlichen Körperpflege steht dabei immer eine gründliche Reinigung, welche durch entsprechende Pflegeprodukte und Kosmetika abgerundet werden kann.

Reinigung mit Seife

Seifen dienen der Reinigung und entfernen in Verbindung mit Wasser, Fette und Verschmutzungen. Dabei sind im Handel verschiedene Seifentypen erhältlich.
  • Kernseife: Die festen Seifen sind parfümfrei und werden häufig in der Industrie als Reinigungsseife für die Hände verwendet.
  • Arztseife: Sie bestehen aus besonders hautschonenden sowie bakterienhemmenden Zusätzen, welche eine desinfizierende Wirkung mit sich bringen. Diese Seifen werden häufig in medizinischen Bereichen verwendet.
  • Flüssigseife: Sie werden in der heutigen Zeit am häufigsten verwendet. Die verschiedenen Varianten eignen sich zum Händewaschen im privaten Bereich, genauso wie in sanitären Einrichtungen oder in der Industrie. Flüssigseifen werden entweder im praktischen Einwegseifenspender oder im Nachfüllpack für Seifenspender aller Art angeboten. Sie gibt es jedoch auch in Form von Duschgels, Shampoos oder Schaumbädern.

Pflegeprodukte

Neben der Reinigung sollte die Pflege nicht zu kurz kommen. Bodylotions und Cremes pflegen den Körper und versorgen ihn mit Feuchtigkeit. Wichtig ist bei diesen Produkten, dass Sie die Lotion oder Cremes dem Hauttyp entsprechend und dessen Ansprüchen nach aussuchen. Im Handel finden Sie daher eine große Auswahl verschiedener Produkte, die entweder für fettige, trockene oder  empfindliche Haut entwickelt wurden. Die entsprechenden Inhaltsstoffe regenerieren Haut und bieten eine entsprechende Schutzfunktion.

Für einen angenehmen Duft

Verschiedene Deos in Form von Deo-Sprays, Roll-ons oder Deo-Kristalen verhindern Schweißgerüche und sorgen für einen angenehmen Duft. Die Auswahl ist riesig, die verschiedenen Arten und die Vielzahl verschiedener Duftrichtungen bieten für jeden das richtige Deo.

Körperöl

Körperöle haben nicht nur eine pflegende Wirkung, sie dienen als Gleitmittel für Massagen oder zur Erfrischung des Körpers. So finden sie in vielen Bereichen Anwendung. Dabei hat jedes Öl eine bestimmte Wirkung:
  • Johannis-Krautöl kann sanft einmassiert werden und hilft gegen Rücken- und Gliederschmerzen.
  • Lavendelöl wirkt entzündungshemmend und Schlaf fördernd.
  • Honigöl hat eine entspannende Wirkung.
  • Mandarinenöl lockert die Muskeln und löst Verspannungen.
  • Melissenöl wirkt beruhigend und erfrischend.

Frottierwäsche

Frottierwäsche wird in vielen Bereich benutzt. Egal, ob im Hotel, Krankenhaus oder Kosmetikstudio, Frottierwaren sind täglich im Einsatz, denn nicht immer ist es üblich, auf Papierhandtücher zurückzugreifen. Die verschiedenen Farben und Muster lassen Ihnen alle Möglichkeiten offen. Wählen Sie doch zum Beispiel die komplette Ausstattung angefangen von Waschhandschuh bis hin zu Badetuch und Bademantel farblich passend zueinander. So können Sie sicher gehen, dass sich Ihr Gast oder Kunde wie zu Hause und sichtlich wohlfühlt.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.