Innenlichterketten für individuelle Dekorationen
Innenlichterketten haben einen festen Platz als dekoratives Gestaltungselement bei der Einrichtung - auch außerhalb der
Weihnachtssaison. Dank der großen Nachfrage gibt es inzwischen eine beachtliche Auswahl an Dekoketten, was eine individuelle Gestaltung mit Licht ermöglicht. Außerdem lässt sich die Zusatzbeleuchtung unkompliziert austauschen, sodass Räume ohne großen Aufwand anders strukturiert werden können.
Einsatzbereich
Viele
Lichterketten sind explizit für die Adventszeit und Weihnachten bestimmt. Die Lampen haben die Form von Kerzen, Sternen und ähnlichen weihnachtlichen Motiven. Zum Großteil sind die Ketten aber neutral gehalten und mit weißen Lichtpunkten ausgestattet. Diese sind gleichermaßen als Weihnachtsbeleuchtung und Raumdekoration verwendbar. Alle nicht ausdrücklich als Außenlichterketten ausgewiesenen Produkte eignen sich nicht für den Einsatz im Außenbereich oder in feuchten Räumen.
Lichtfarbe, Lichteranzahl und Kabellänge
Die gängigste Farbe ist warmweiß. Ferner sind bunte und blinkende Modelle erhältlich. Die kaltweißen Lichter haben einen hohen Blauanteil und schimmern dadurch bläulich. Bei den Dekoketten im Innenbereich ist Kaltweiß im Normalfall nicht erwünscht und auch nicht zu empfehlen. Die erste Generation der
LED-Lichter hatte noch diesen kalten Farbton; inzwischen ist die Technik so weit fortgeschritten, dass auch LED-Lichterketten überwiegend in Warmweiß im Handel sind.
Die Anzahl der Lichter und die Kabellänge unterscheiden sich bei den einzelnen Produkten erheblich: So haben die kurze Ketten 10 oder weniger Lichter, besonders umfangreiche Produkte sind mit mehreren Hundert Lichtern ausgestattet, in seltenen Fällen sogar einigen Tausend – mit entsprechender Kabellänge. Sogenannte „endlose“ Lichterketten lassen sich beliebig verlängern oder verkürzen, erst danach wird der Stecker angeschlossen. Bei regelmäßig wechselnder Dekoration – beispielsweise im Einzelhandel, bei Schaufenstern, Verkaufsräumen etc. – sind diese
Lichterketten besonders praktisch. Produkte mit Fernbedienung kommen gänzlich ohne Kabel aus.
Stromversorgung und Leuchtmittel
Die LED-Lichttechnik verbraucht gegenüber den herkömmlichen Glühbirnen bedeutend weniger Strom (bis zu 80 Prozent). Angesichts der hohen Energiekosten hat sich diese Beleuchtungsart schnell durchgesetzt. Die Technik wird ständig optimiert, um die Effizienz zu steigern und natürliche, warme Farbtöne zu erreichen. Neben dem herkömmlichen Betrieb mit Netzteil gibt es auch kabellose Ketten mit Fernbedienung. Die Energiezufuhr erfolgt mit
Batterien oder
Akkus. Die Lichter lassen sich mit Clipsen beispielsweise am Weihnachtsbaum anbringen. Vorteile: kein Kabelgewirr mehr, bequem zu bedienen. Batteriebetriebene Ketten sind außerdem mit Kabel und ohne Fernbedienung erhältlich.