Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  >  > InEar-Headset

  InEar-Headset  (353 Angebote unter 27.460.118 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „InEar-Headset“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"InEar-Headset"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   24   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema InEar-Headset
^

Ear-In-Earphones - damit Sie niemanden beim Musikhören stören

„Musik wird oft nicht schön gefunden, weil sie stets mit Geräusch verbunden.“, bemerkte sehr zutreffend schon Wilhelm Busch vor mehr als 100 Jahren. Dank moderner Earphones können Sie jedoch beruhigt Ihre Musik hören, ohne dass Sie dabei empfindliche Mitmenschen stören. Auch beim Telefonieren können Headsets mit Earphones den entstehenden Geräuschpegel deutlich mindern und stellen obendrein auch eine gewisse Privatsphäre her, weil nicht jeder das komplette Gespräch mithören kann.
Earphones sind in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich.

Headsets für Handys und Smartphones

Die für Handys und Smartphones konzipierten Headsets bestehen meist aus einem kabelgebundenen, im Ohr zu tragenden Ohrhörer und einem in das Kabel integrierten Mikrofon. Zusätzlich sind im Kabel noch ein Lautstärkeregler und in manchen Fällen auch eine Fernbedienung eingebaut. Die Headsets sind meist nur für bestimmte Modellreihen eines einzigen Handy-Herstellers geeignet, so dass beim Wechsel des Handys unter Umständen auch das Headset gewechselt werden muss.

Earphones für den Musikgenuss unterwegs

Für den mobilen Musikgenuss vorgesehene Earphones werden in aller Regel mit drei Paar Ohrpolstern in verschiedenen Größen geliefert. Damit ist gewährleistet, dass für jeden Träger die passende Größe vorhanden ist. Die Ohrpolster werden auf die Earphones aufgesteckt. Deren Gehäuse bestehen entweder aus sehr leichtem Metall oder einer Silikonmischung, um ein geringes Gewicht zu erzielen und somit den optimalen Tragekomfort zu gewährleisten. Auch bei diesen Geräten sind Lautstärkeregler und bei hochwertigen Modellen zudem eine Fernbedienung im Kabel integriert.
Die Earphones verfügen über einen herkömmlichen 3,5-mm-Klinkenstecker und können somit an faktisch jeden aktuellen MP3-Player und viele andere mobile Geräte angeschlossen werden. Teilweise ist in die Kabel der Earphones auch ein Mikrofon integriert, so dass sie sich zusätzlich am heimischen Computer oder unterwegs am Net- oder Notebook als VoIP-Headset nutzen lassen. Der Frequenzgang der Geräte deckt das vom Menschen hörbare Spektrum ab und erfüllt in aller Regel gängige HiFi-Normen. Bei hochwertigen Earphones werden zusätzlich vergoldete Stecker verwendet sowie sauerstofffreie Kupferkabel, um einen möglichst authentischen Klang und nur geringe Signalverluste zu erzielen. Für den Transport unterwegs liefern die Hersteller bei einigen Modellen auch eine kleine Tragetasche mit. Flugzeugadapter für hochwertige Earphones runden das Angebot zusätzlich ab.

Sonderanfertigungen

Speziell für Sportler (Jogger) sind spezielle Earphones erhältlich, die durch eine Bügelkonstruktion das Earphone beim Laufen in sicherer Position halten. Somit können Sie auch beim Sport Ihre Lieblingsmusik hören. Diese Earphones verfügen über eine spezielle Geräuschabschirmung nach außen, so dass Umweltgeräusche nahezu vollständig eliminiert werden. Ein nützliches Merkmal bei vielen Earphones für Jogger ist auch die automatische Kabelaufwicklung, die unnötigen Kabelsalat verhindert.
Eine weitere Sonderform der Earphones sind Ein-Ohr-Hörer. Diese monauralen Earphones werden ebenfalls mit einem Bügel am Ohr befestigt, dienen jedoch nicht der Musikwiedergabe, sondern sind als Zubehör für Diktiergeräte gedacht. Sie sind in den meisten Fällen an entsprechende Modellreihen der Office-Geräte angepasst.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.