Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 > Industriebedarf, Technischer Handel

  Industriebedarf, Technischer Handel  bei Mercateo online kaufen (4.728.845 Artikel)Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
Unsere starken Marken in der Kategorie Industriebedarf, Technischer Handel
Die Kategorie Industriebedarf, Technischer Handel enthält 67 Kataloge
^
Weitere Informationen zum Thema Industriebedarf, Technischer Handel
^

Rund um das Thema Industriebedarf und technischer Handel

In diesem Bereich gibt es eine riesige Palette an Produkten. Im Großen und Ganzen findet man alles, was nötig ist, um im produzierenden Gewerbe arbeiten zu können. Neben Maschinenbauteilen und Komponenten zur Errichtung von Anlagen kommen zur Wartung und zum Betrieb nötige Schmierstoffe genauso zum Tragen wie komplette Werkzeuge.

Vielfalt des Industriebedarfs

Die Industrie ist ein Überbegriff, der sich durch viele unterschiedliche Zweige spezifizieren lässt, und genauso ist es auch mit den Produkten und dem Bedarf für jeden einzelnen Industriezweig. Egal, ob Sie in der Gewinnung, Be- und Verarbeitung von Rohstoffen und Halbzeugen tätig sind oder sich der Komplettherstellung von Gütern widmen - Maschinen, Produktionsanlagen, Verbrauchsmaterialien und nicht zuletzt Halbzeuge werden in jedem Industriebetrieb benötigt. Im Gegensatz zum Handwerk sind die eingesetzten Anlagen und Maschinen deutlich komplexer und meist auf hohe Produktionszyklen ausgelegt.

Anlagen und Maschinen

Je nach Industriezweig ist die Wahl der passenden Komponenten für den Aufbau der eigentlichen Produktionsanlage wichtig. Neben verschiedenen Antriebelementen, egal, ob hydraulisch, pneumatisch oder elektrisch, kommen Verbindungselemente und nicht zuletzt Helfer aus dem Automatisierungsbereich hinzu. Sie ermöglichen eine Steuerung mit geringstem Personalaufwand. Die Möglichkeiten sind unerschöpflich und die richtige Auswahl erfordert eine genaue Analyse der nötigen Spezifikationen und Anforderungen. Da kommt es selbst auf die passend ausgewählte Dichtung an.

Schmieren, schützen, reinigen

Schmierstoffe sind zur Funktionserhaltung, Funktionsverbesserung und Erhöhung der Leistungsfähigkeit nötig. Nur unter Eintrag ausreichender Mengen an Schmiermittel läuft die Maschine auch wie geschmiert. Bauteile werden vor Verschleiß geschützt und die Effizienz wird erhöht. Schmiermittel werden meist im Maschinen-Inneren eingesetzt. Lacke und Farben ermöglichen im Oberflächenbereiche eine schützende Behandlung. Diese Beschichtung schützt flächendeckend vor Korrosion, ist dauerhaft und kann ideal an das Untergrundmaterial angepasst werden.
Neben dem Schmieren und Streichen sollten Sie im technischen Fertigungsbereich zudem darauf achten, eine regelmäßige Wartung und Reinigung der einzelnen Anlagenkomponenten durchzuführen. Da sehr oft hartnäckige Ablagerungen und Verschmutzungen an Geräten entstehen, werden spezielle technische Reiniger angeboten.

Kleben statt schrauben und schweißen

Gerade, wenn es an das Verbinden einzelner Komponenten geht, wird nicht selten auf die unkomplizierte Variante des Klebens zurückgegriffen. Auch im industriellen Bereich haben unterschiedlichste Klebe- und Sicherungsmittel Einzug gehalten und werden je nach Anforderung und zu bearbeitendem Material eingesetzt. Sie verbinden nicht nur schnell und dauerhaft, sie lassen sich auch ideal in den Produktionsprozess integrieren.

Werkzeuge und Fördertechnik

Neben komplexen Anlagen kommen auch im technischen Handel und in der Industrie unterschiedliche Werkzeuge zum Einsatz. Ob mit Druckluft betriebene Kraftpakete oder mobile Akku-Werkzeuge, sorgen Sie dafür, dass Sie immer das passende Werkzeug für Ihren Produktions- oder Arbeitseinsatz greifbar haben. Aber nicht nur hierbei kommen komplette Geräte mit unterschiedlichsten Ausstattungen zum Einsatz, auch beim Fördern und Transportieren von Stoffen ist eine ganzheitliche und optimal ausgelegte Lösung erforderlich. Die Fördertechnik in ihren unterschiedlichen Ausführungen - vom Förderband bis zum Flaschenzug – erlauben das Manövrieren verschiedenster Güter an den passenden Ort. Damit die Produktion reibungslos erfolgen kann.
Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Industriebedarf, Technischer Handel, dann informieren Sie uns bitte per Formular.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.