| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 391,46* pro Stück |
| |
|
|
ab € 865,24* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1.161,73* pro Stück |
| |
|
|
ab € 861,11* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1.159,58* pro Stück |
| |
|
|
ab € 861,10* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1.160,76* pro Stück |
| |
|
|
ab € 861,11* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1.164,64* pro Stück |
| |
|
|
ab € 861,57* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1.166,45* pro Stück |
| |
|
|
ab € 858,97* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1.157,63* pro Stück |
| |
|
|
ab € 864,33* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1.166,06* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Holzbank | | | Holzbank lädt zum Verweilen ein
Eine Parkbank gehört im Garten- und Landschaftsbau einfach dazu und sind ein Muss. Egal, ob im Park, auf dem Marktplatz, in Zoos oder in der Einkaufsmeile – auf ihnen kann man verweilen und sich ausruhen. Dabei spielt nicht nur das Aussehen der Bank eine Rolle, sondern auch die Wahl des richtigen Standorts. In einen Park oder auf einen historischen Marktplatz passen eher Holzbänke. Moderne Einkaufspassagen greifen auf Kunststoff-Bänken zurück. Denken Sie daran, dass die Sie einen Gegenpol zum hektischen Treiben unserer Gesellschaft einrichten wollen.
Sitzflächen aus Holz müssen witterungsbeständig sein
Die Sitzfläche ist der Teil der Bank, der am sichtbarsten ist und den 'Kunden' ansprechen soll. Sie muss robust und ansprechend zugleich sein, da sie am stärksten durch die Benutzung beansprucht wird.
Besonders geeignet für die Sitzflächen von Holzbänken sind Esche, Fichte, Kambala und Teak. Die Holzart ist bei der Wahl einer solchen Bank besonders zu beachten:
- Eschenholz ist hart, schwer und fest. Es eignet sich sehr gut für stark beanspruchte Flächen, da es sich durch eine hohe Abriebfestigkeit auszeichnet. Eschenholz sollte aber immer gut gepflegt werden, da es im Naturzustand nicht besonders witterungsbeständig ist. Eine entsprechende Holzlasur sollte hier regelmäßig zur Anwendung kommen.
- Das Holz der Fichte ist weich und leicht. Der Witterung im Außenbereich hält es nicht lange stand. Abhilfe schafft hier ein Anstrich zum Oberflächenschutz. Das Holz lässt sich gut und leicht mit Beizen, Lasuren und Farben veredeln.
- Kambala ist ein afrikanisches Holz. Es ähnelt farblich Teakholz und dunkelt kräftig nach. Diese Holzart ist witterungsbeständig und besticht durch seine Immunität gegen Pilz- und Insektenbefall. Durch diese Eigenschaften wird es für den Außenbereich und die Fertigung von Parkbänken sehr interessant.
- Teak ist ein sehr dekoratives Holz. Die Maserung spricht für sich. Teakholz ist extrem witterungsbeständig und wie Kambala gegen Pilz- und Insektenbefall immun. Säurebeständigkeit und schwere Entflammbarkeit machen das Holz perfekt.
Robust und verankerungsfähig sollte das Gestell sein
Achten Sie beim Kauf einer Bank auf ein robustes Gestell, schließlich muss sowohl die Lattung der Bank als auch das Gewicht des "Gastes" tragen, ohne dabei nachzugeben. Bei Holzbänken besteht meist die Sitzfläche aus Holz, während das Gestell beispielsweise aus massivem Gusseisen besteht. Das Gestell ist auch nicht zu unterschätzen, schließlich geht es hier um den Diebstahlschutz. Die Füße der Bank stellen die einzige Verankerungsmöglichkeit dar. Stein, Guss oder Stahlrohr werden hier oftmals eingesetzt. Es handelt sich dabei um sehr harte und robuste Materialien. Das Gestell der Bank sollte entweder im Boden verankert oder aufgeschraubt werden können, um ein Höchstmaß an Diebstahlschutz zu gewährleisten.
Lattung – die Ergonomie ist wichtig
Eine ergonomische Formung und Rundung der Sitzfläche und der Rückenlehne, die dem menschlichen Körper angepasst ist, sollten unbedingt beachtet werden. Denn wer sitzt schon gern auf einem Brett? Hinzu kommt, dass hohe Rückenlehnen den Rücken und die Schultern angenehm stützen und so ein entspanntes Sitzen ermöglichen. Achten Sie darauf, dass der Abstand zwischen den einzelnen Latten nicht zu groß ist, sonst kann das Sitzen schnell unangenehm werden und es können Druckschmerzen entstehen, da das Gewicht des Sitzenden nicht richtig verteilt wird und die Auflagefläche zu gering ist.
Übrigens: je mehr Latten verbaut sind, desto besser kann die Ergonomie angepasst werden und umso höher ist der Sitzkomfort.
Sitzhöhe bis 50 cm wird als angenehm empfunden
Von den meisten Menschen werden Sitzhöhen von 48 bis 50 cm werden als ansprechend empfunden. Parkbänke können unterschiedliche Längen aufweisen. Diese Längen geben Aufschluss darüber, für wie viele Personen sie ausgelegt sind. Eine Person wird mit einer ungefähren Sitzplatzbreite von 500 mm angenommen. So sollte eine Parkbank für drei Personen mindestens 1.500 mm lang sein. Eine größere Länge sorgt für mehr Spielraum und Sitzkomfort bei voller Besetzung.
Die optimale Sitztiefe hängt von der Länge unserer Oberschenkel ab und ist von Person zu Person unterschiedlich. Wenn man vom Durchschnitt der Bevölkerung ausgeht, werden Sitztiefen von 42 bis 52 Zentimeter als angenehm empfunden.
|
|