Das wird Sie vom Hocker hauen!
Ein Hocker − oder auch Schemel genannt − ist ein einfaches Sitzmöbel, das meist keine Lehne oder lediglich eine Rückenstütze besitzt.
Einige Hocker wie z.B. der Rollhocker sind zudem auf Rollen gelagert und somit fahrbar.
Zeitloses Accessoire
Der Barhocker ist ein Klassiker unter den Stühlen.
Er verführt durch seinen unwiderstehlichen Charme und seiner zeitlosen Eleganz.
Aufgrund seiner hohen aber schlanken Bauweise lädt er insbesondere zum Sitzen an einem Tresen oder einer Theke ein und taucht jede Räumlichkeit
in ein stilvolles Ambiente. Er ist längst nicht mehr nur Gebrauchsgegenstand, sondern Teil eines modernen Lifestyles.
Meist werden Barhocker in Kneipen verwendet, wo Gäste an der Bar direkt vor dem Ausschank Platz nehmen können.
Aber auch in Küchen oder in Empfangsräumen werden Barhocker immer beliebter.
Sie versprühen gleichzeitig eine gewisse Noblesse und Zwanglosigkeit.
Praktisch und steril
Neben der Gastronomie findet der Hocker auch im medizinischen Bereich verbreitet Anwendung. So ist ein Labor-Hocker aus laborgeeigneten
Materialien gefertigt und ist leicht abwaschbar und zu desinfizieren. Ein Reinraumarbeitshocker findet überall dort Anwendung,
wo sehr viel Wert auf Sauberkeit und Sterilität gelegt wird − wie in der Pharmazie und Medizin.
Auch Kabinenhocker und OP-Hocker sind für den Einsatz in der Medizin konzipiert.
Ergonomie − was ist das?
Obwohl es im deutschsprachigen Raum keine einheitliche Definition des Begriffes Ergonomie gibt, gilt sie vielfach als Wissenschaft des
menschlichen Arbeitens. Dabei wird betont, dass die Arbeitsbedingungen dem Menschen anzupassen sind − nicht umgekehrt.
Das primäre Ziel eines ergonomischen Arbeitsplatzes ist es daher, das Personal vor Schäden bei der Ausübung ihrer Arbeitstätigkeit zu schützen.
Achten Sie daher beim Kauf eines Hockers auf die Ergonomie − auch die Höhenverstellung spielt hier eine große Rolle.